Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT) som er verdensledende innen belysning, lanserer et utvalg av Philips UV-C upper air desinfeksjonsarmaturer for det profesjonelle markedet i Norge. Dette kan gi et ekstra lag av beskyttelse for mennesker på eldrehjem, skoler, matbutikker, butikker, i industrien og på kontorer. Philips UV-C upper air-armaturer er laget for å installeres i tak eller på vegger for kontinuerlig å desinfisere luften i de øvre delene av rommet i lokaler med mye kontakt eller mye sirkulasjon, samtidig som folk er tilstede og befinner seg i den nedre delen av rommet.
Kenneth Grönholm
CEO for de nordiske landene hos Signify
Signify bidrar til å hjelpe i en verden der bedrifter leter etter måter å fortsette driften og levere tjenester i et trygt og sikkert miljø. «Skrivebord, åpne kontorlandskap, møterom og toaletter er steder der luftbårne virus og bakterier kan spres. Signifys UV-C upper air-armaturer er laget for å installeres på vegger eller i taket for å desinfisere luften i en rekke bruksområder,» sier Kenneth Grönholm, CEO for de nordiske landene hos Signify. «Armaturene kan være i drift mens folk er tilstede i de nedre delene av rommet og firmaets drift kan på denne måte fortsette uten avbrytelser.”
Philips UV-C upper air-armaturer for desinfeksjon av luft
Signify kan tilby veggmonterte og takmonterte UV-C-armaturer til desinfisering av luft i de øverste lagene i et rom. Ved å installere disse UV-C-armaturene høyere enn 2,3 meter er det, i kombinasjon med optikken og skjerming, mulig for mennesker å befinne seg i rommet samtidig som armaturene kontinuerlig desinfiserer luften. De er ideelle til bruk på eldrehjem, kontorer, butikker, hotell- og restaurantnæringen, skoler, banker, kino, teatre, opera, treningssentre, vaskerom, venterom på sykehus og andre områder med mange mennesker og stor kontaktflate.
UV-C bryter ned DNA og/eller RNA i mikroorganismer, inkludert virus og bakterier, og dette gjør dem harmløse. Signifys UV-C-produkter sender ut en stråling på 254 nm som er tett opptil den optimale bølgelengden for å drepe bakterier- og virus, og er derfor ideell for å desinfisere luft, overflater og objekter.
UV-C-belysning er en vitenskaplig etterprøvd og gjennomtestet desinfeksjonsmåte, og UV-C lyskilder kan desinfisere viruset som gir COVID-19.
UV-C-lys skal alltid installeres og brukes av profesjonelle i samsvar med de sikkerthetsforskrifter og den instruksjonsmanualen som ligger til grunn, for å unngå at mennesker og dyr blir direkte utsatt for lyset som kan skade både hud og øyne.
I mer enn 35 år har Signify vært i fronten i utviklingen av UV-teknologi, og har vist sin kompetanse innen innovasjon av UV-C-belysning. Signifys UV-C-belysning er designet, installert og brukt i henhold til produktspesifikke sikkerhetsinstruksjoner og produsert ved bruk av gjennomkontrollerte industriprosesser. For mer informasjon om våre UV-C-produkter og hvordan de kan bestilles, se : https://www.lighting.philips.no/produkter/uv-c
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Puh: +45 40330806
Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.