Forslag

    Bekrefter effektiviteten av Signifys UV-C-luftdesinfisering 

    5. Mars 2021

    Signify og Innovative Bioanalysis bekrefter effektiviteten av Signifys UV-C-luftdesinfisering

     

    • Tester viser at Signifys UV-C disinfection upper air-armaturer deaktiverer 99.99 % av SARS-COV-2 i luften i et rom1 på bare 10 minutter.

     

    Eindhoven, the Netherlands – Signify (Euronext: LIGHT), som er verdens ledende firma innen belysning har sammen med Innovative Bioanalysis, et CAP, CLIA, AABB-godkjent Safety Reference laboratorium fra Costa Mesa i California, utført en undersøkelse som bekrefter effektiviteten av UV-C disinfection upper air-armaturer for deaktivering av SARS-CoV-2, som er viruset som fører til COVID-19.

     

    UV-C disinfection upper air-armaturer deaktiverer 99.99 % av SARS-COV-2 i luften i et rom i løpet av bare 10 minutter2. Etter 20 minutter kan ikke viruset spores i luften.

    Basert på den måten UV-C-belysning deaktiverer patogener, hadde vi en forventning om at UV-C desinfiserende belysning hadde den samme effekt på de forskjellige genetiske mutasjonene (av SARS-CoV2)."

     

    Sam Kabbani
    Chief Scientific Officer hos Innovative Bioanalysis.

    “Testene viser at UV-C disinfection upper air-armaturer er effektive,  og at de er et viktig bidrag i kampen mot coronavirus og andre virus vi kommer til å oppleve i fremtiden», sier Harsch Chitale, Division Leader Digital Solutions hos Signify. ”Testene viser hvordan UV-C-belysning for upper-air-bruksområder kan være et effektivt forebyggende verktøy for organisasjoner som ønsker skape et virusfritt miljø for gjester, kunder og ansatte.”

     

    Signify 8-doblet produksjonen av UV-C lyskilder i 2020 for å delta i kampen mot coronaviruset. I tillegg har Signify kjøpt opp GLA og har nå en komplett portefølje med upper-air desinfeksjons-produkter.

    Signify har i løpet av den seneste tiden installeret UV-C disinfection upper air-armaturer på forskjellige steder som butikkene EDEKA Clausen i Tyskland, dm i Slovakia, og Rugby Union Harlequins i Storbritannia.

     

    Installasjonshøyden gjør, sammen med armaturdesignet, at systemet desinfiserer luften som sirkulerer i rommene – også når det er folk tilstede. Mekanisk ventilasjon og/eller naturlig konveksjon beveger den rensede luften tilbake til de lavere luftlagene i rommet. I tillegg er avskjerming og spesielle optikker i armaturet laget for å hindre at folkene under armaturene blir utsatt for UV-C-stråling.3

     

    I mer enn 35 år har Signify vært i fronten når det gjelder UV-teknologi. I løpet av årene har Signify utviklet nytenkende produkter og tilegnet seg en bred ekspertise når det gjelder bruksområder for UV-C-belysning. Signifys UV-C-belysning er designet, installert og anvendt i henhold til produktspesifikke instruksjoner og produsert ved hjelp av gjennomtestede industrielle prosesser. UV-C-belysning skal alltid brukes av profesjonelle i overenstemmelse med sikkerhetsforskrifter og instruksjoner.

    For mer informasjon om Signify’s UV-C-belysningsløsninger, se vår hjemmeside her.
    1 Testene ble utført med Philips UV-C disinfection upper air veggmonterte armaturer. Testkammeret var på circa 8’x8’x10’, i overenstemmelse med Biosafety Level 3 standardene.

    2 I henhold til resultatene fra laboriatorietestene hos Innovative Bioanalysis, et CAP, CLIA, AABB-sertifisert sikkerhetsreferanselaboratorium i et rom med tilstrekkelig luftsirkulasjon. Ønsker du mer informasjon, se test her.

    3 Den bakteriedrepende effektiviteten til UV-C lyskilder er proporsjonalt med hvor lenge mikroorganismene utsettes for UV-C-belysning og UV-C lyskildens intensitet. Det kreves derfor tilstrekkelig bevegelse av luften i rommet (ved ventilasjon eller naturlig konveksjon) for effektiv drift av Signifys løsninger for UV-C upper air disinfection.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2023 hadde vi en omsetning på 6,7 milliarder Euro og cirka 32000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i syv sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fire sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Signifys resultat for annet kvartal 2024

      juli 26, 2024

      Signifys resultat for annet kvartal 2024

    • Signify og Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

      juli 02, 2024

      Signify og Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

    • Nye Philips Hue-lanseringer hjelp med døgnrytmen din

      juni 18, 2024

      Nye Philips Hue-lanseringer hjelp med døgnrytmen din