Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Fretex byttet til LED-lys og sparte flere tusen i strømutgifter

    31 mars 2023

    LED-lys reduserer strømforbruket med 70 %

     

    Oslo, Norge: Det er mange som er opptatt av strømforbuk i Norge for tiden, og butikker er intet unntak. Norges største Fretex-butikk på Alnabru i Oslo har fått hjelp av lysleverandøren Signify (tidligere Philips Lighting) til å bytte ut alt lyset til LED, og nå har de beregnet hvor mye strøm de faktisk sparer på å bytte ut lysstoffrørene til de nye LED-lysrørene. 

     

    Norge står midt i en strømkrise, og mange kjenner det på lommeboka når strømregningen kommer, enten man er privatperson eller butikkeier. Norges største Fretex-butikk på Alnabru i Oslo, byttet nylig ut sitt lys med LED-lys. Nå har de beregnet hva de sparte på utskiftningen. Tallenes tale er klare; de nye LED-lysrørene reduserer strømforbruket med hele 70 %.

     

    -Å bytte til LED-lys er helt klart noe alle bør gjøre, da det er mye penger å spare, sier Are Hågensen, salgssjef hos Signify i Norge.

     

     

    Sparer flere tusen kroner

     

    Fretex på Alnabru er den største Fretex-butikken i Norge – og de har lenge tenkt på om de skulle bytte ut lyset til LED. For butikken på 1750 kvm, som huser 21 ansatte, er det flere grunner til at et skifte av lyset har stått på planen.

    For det første sparer vi jo mye penger på å skifte ut lyskildene våre til LED-lys. I tillegg har Signify hjulpet oss med å gjøre dette på en miljøvennlig måte, ved at vi ikke bytter ut de gamle armaturene, men heller kun skifter ut lysrørene. Det er i vår ånd med gjenbruk, så vi liker at det blir gjort på denne måten. Og som om ikke det var nok, nytt lys gir faktisk de ansatte mye bedre arbeidsforhold også"

     

    Ketil Arctander
    Lokasjonsansvarlig ved Fretex Alnabru

    Nylig fikk Fretex beregnet hvor mye de faktisk har spart og kommer til å spare ved å bytte ut lysrørene sine. Og tallene er ganske klare. Fretex byttet til LED-lys i 170 armaturer i hele butikken. 13,6 kW er da spart pr time. Dette tilsvarer omkring 82000 kroner i året basert på en strømpris på 2 kr pr kWh.

     

    -Dette er jo gledelige tall, sier lokasjonsansvarlig Ketil Arctander ved Fretex Alnabru. Og det viser at det lønner seg å bytte til LED-lys. Vi er veldig fornøyde med vår avgjørelse om å gjøre det.

     

    Flere bedrifter skifter ut lyset etter nytt EU-forbud.

     

    EU har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige i norske bedrifter. Allerede i februar trådde de første forbudene i kraft. EU-direktivet Restrictions of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) innebærer et forbud mot kadmium, bly, seksverdig krom, polybromerte bifenyler, polybromerte difenyletere og kvikksølv i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

     

    Fordi det har vært få alternativer til kvikksølv i lysrør tilgjengelig på markedet, har bruk av kvikksølv i lysrør vært unntatt fra forbudet. Disse unntakene er nå opphevet – og innebærer at bruk av kvikksølv i lysrør nå også er forbudt.

     

    Signify er ikke i tvil om at Fretex har tatt det rette valget ved å gjøre utskiftningen på denne måten:

     

    - Det er nå kommet et forbud mot kvikksølv i lysrør. Men uavhengig av det, bør vi alle ta bevisste valg for å spare strøm og miljøet. Ved å fjerne de gamle kvikksølvrørene og putte inn ny LED-lyskilde, gir vi også det gamle armaturet mange nye år å leve, isteden for å sette inn et helt nytt armatur. Et nytt armatur koster også mye mer penger, så på denne måten går man for både gjenbruk og strømbesparelse, forklarer Are Hågensen i Signify

     

    Bedre arbeidsmiljø

     

    I tillegg til å spare penger på strøm, er det også flere oppsider for butikken ved å bytte ut lysrørene sine. De har nemlig lenge jobbet i mørke lokaler. Men at det å bytte ut lysrørene skulle ha så mye si, har overrasket flere av de ansatte:

     

    - Det å få nytt lys har gjort at vi får bedre humør og sånnsett en lettere hverdag – for når man blir lettere til sinns blir arbedsmiljøet bedre, det merkes rett og slett på hele stemningen. I en butikk har det mye å si, sier en fornøyd butikkleder Christine Elmenhorst. Når man i tillegg vet hvor mye man sparer på det, så er det en vinn vinn situasjon.

    For mer informasjon, vennligst kontakt:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Lysere tider for SK Brann

      april 01, 2025

      Lysere tider for SK Brann

    • Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

      mars 21, 2025

      Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

    • Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning

      februar 06, 2025

      Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning