Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Nå er tiden inne for å skifte ut de gamle lysrørene

    24. mai 2023

    Nå er tiden inne for å skifte ut de gamle lysrørene som inneholder kvikksølv, det er nemlig kun tre måneder til EU-forbudet mot lysrør med kvikksølv trer i kraft

     

    • Fra og med den 24. august 2023, er det ikke lenger tillatt å produsere og importere T5- og T8-lysstoffrør i Europa. Produkter som allerede er i bruk eller ligger på lager kan fortsatt brukes.
    • Konvensjonelle T5- og T8-lysstoffrør innholder kvikksølv og forbudet kommer til å spare miljøet for nesten 1,8 tonn kvikksølv frem mot 2035
    • Et skifte til LED-lysrør gir store energibesparelser og en forlenget levetid på opp til 80.000 timer mer enn de tradisjonelle lysstoffrørene
    • Ved å bytte hele armaturet og legge til styring kan man oppnå en besparelse på opptil 80-90 prosent

    Oslo, Norge - Den 24. august 2023 innføres det nye EU-direktivet som forbyr produksjon og import av tradisjonelle kvikksølvholdige T5- og T8-lysstoffrør. Direktivet gjelder lysstoffrør som i dag brukes i stor utstrekning både i industrien, i kommunale bygninger og i næringsbygg i Norge.

     

    EU har med ecodesign-ordningen besluttet å fjerne unntaket for kvikksølv i lyskilder, som tidligere var omfattet av RoHS-direktivet. Dette kommer til å ha en stor effekt på både miljø og mennesker, siden kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og ikke brytes ned i naturen.

     

    Dette betyr også at norske kommuner og selskaper som enda ikke har byttet til LED snart blir tvunget til å gjøre det. I følge Signify, tidligere kjent som Philips Lighting og verdens ledende lysprodusent, er det viktig at man nå skifter til LED:

    De selskapene og kommunene som ikke snart skifter til LED, risikerer å støte på problemer med produksjonskapasitet og levering. Miljødirektoratet oppfordret allerede i fjor selskaper til å bytte til LED for å unngå dette. Det finnes gode LED-alternativer som betyr at man i mange tilfeller kan gjøre en 1 til 1-utskiftning og få gode energibesparelser uten å bytte hele armaturet.”

     

    Tord Christensen

    Daglig leder i Signify Norway AS

    Bra for miljøet og lommeboken

     

    Overgangen til LED-lysrør gjør at man reduserer utslippet av kvikksølv med nesten 1,8 tonn i årene frem mot 2035. I tillegg kommer man til å spare EU-landene for 350 milliarder kroner i produksjon og energiforbruk ved å fase ut T5- og T8-lysrør. LED-lysrør gir f.eks. mer lys med mindre energi enn de tradisjonelle lysstoffrørene med kvikksølv: «Normalt har et konvensjonelt lysrør en levetid på circa 20.000 timer, gir 90 lm/W og klassifiseres som energiklasse G på den nye energimerkingsskalaen. De mest vanlige LED-lysrørene er litt bedre, med en effektivitet på circa 111 lm/W i energiklasse E, mens de helt nyeste LED-lysrørene har en levetid på opp til 100.000 timer, gir 210 lm/W og klassifiseres som energiklasse A. Dette gir også mulighet for store energibesparelser på lang sikt,» forteller Tord Christensen.

     

    Et annet godt alternativ som gir ytterligere besparelser på strømregningen og enda lengre levetid på selve lyskilden, er å bytte ut hele armaturet til et nytt LED-armatur og koble til et lysstyringssystem.  Ved å gjør dette kan energiforbruket for belysningen reduseres med så mye som 80-90 prosent. Med styring kan man også få mulighet til å samle inn data via sensorer som er integrert i belysningen og få relevant innsikt om aktiviteten i bygningen, sikre enklere drift og vedlikehold, bedre utnyttelse av plass med mer.

     

    Den nye energimerkingen som ble innført i 2021 satte et høyere krav til ytelse og energiforbruk. Ved å skifte til LED-produkter, kan man både være sikker på at man overholder kravet i henhold til RoHS-direktivet, i tillegg til å få store energibesparelser på strømregningen.

     

    Se mer her: https://www.lighting.philips.no/produkter/led-konvertering

    For mer informasjon, vennligst kontakt:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Telefon: +45 40330806

    E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Lysere tider for SK Brann

      april 01, 2025

      Lysere tider for SK Brann

    • Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

      mars 21, 2025

      Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

    • Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning

      februar 06, 2025

      Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning