Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT), som er verdensførende innen belysning, lanserer i dag en ny produktkategori i Philips Hue-systemet. Produktkategorien består av Secure smarte kameraer, sensorer, og appfunksjoner som sikrer hjemmet ditt. Philips Hue Secure lar deg overvåke hjemmet ditt i sanntid og kan gi deg øyeblikkelige varsler ved bevegelse, i tillegg til unike lys- og lydalarmer som avskrekker ubudne gjester. Det nye Sikkerhetssenter i Philips Hue-appen har flere avanserte funksjoner for brukere som abonnerer på et av Secure-abonnentene. Andre oppdateringer er Philips Hue Festavia lyslenker til både innendørs og utendørs bruk, og ikke minst at Matter-protokollen nå kan brukes av alle Philips Hue-brukere.
Hold øye med hjemmet ditt med Philips Hue Secure-kameraer
Philips Hue Secure-kameraet filmer i skarp 1080p HD-video med nattmodus som hjelper deg med å overvåke hjemmet ditt i sanntid og utløser øyeblikkelige varsler hvis det oppdager bevegelse. Du kan avskrekke ubudne gjester ved den unike kombinasjonen av Philips Hue-lysalarmer og lydalarmer, i tillegg til å aktivere toveiskommunikasjonen slik at du både kan høre og snakke med personen som utløser varslet. Philips Hue-kameraene er end-to-end-kryptert som sikrer at alle videoklipp, stillbilder og live videooverføring holdes privat. Denne krypteringen er alltid aktivert, siden det er selve kameraet, og ikke skyen, som utløser varslene.
Philips Hue Secure-kameraene passer til både innendørs og utendørs bruk og fås både som batteridrevet og med ledning i svart og i hvitt. Secure-kameraet med ledning kan brukes med et praktisk bordstativ slik at du kan plassere det hvor du vil i hjemmet. Begge kameraene kan også plasseres utendørs med Secure-kamerafestet med jordspyd og kan enkelt kobles på Philips Hues utendørs lavspenningssystem.
Philips Hue Secure flombelysningskamera er spesialutviklet til utendørs bruk og kombinerer det beste fra Philips Hue-systemet. Du kan holde øye med hagen, uteplassen eller oppkjøringen. Når du utløser en lysalarm fra Philips Hue-appen, lyser flomlyset opp et stort område i en valgfri farge. Du kan få en lavspennings ladekabel og anti-dropkabel for alle Philips Hue Secure-kameraer.
La kontaktsensorer varsle deg når dører og vinduer åpnes
Philips Hue Secure-kontaktsensor kan brukes på dører, vinduer, skap og mere. Sensorene finnes i fargene svart eller hvitt og kan sende varsler i sanntid når noe åpnes eller lukkes. Du kan for eksempel programmere kontaktsensoren til fordøren slik at den slår på gangbelysningen og sender en beskjed til deg hvis døren åpnes.
Nytt sikkerhetssenter i Philips Hue-appen
Philips Hue-appen har nå fått det nye sikkerhetssenter som styrer hele det smarte sikkerhetssystemet. Hvis du trykker på et varsel fra systemet åpnes appen automatisk, og her kan du manuelt utløse en alarm som får lysene til å blinke, utløse sirenen på Secure-kameraet eller få systemet til å ringe de lokale myndighetene eller en kontakt du stoler på.
Med Philips Hue-appen kan du tilpasse kamerainnstillingene, opprette privatsoner som gjør noen deler av videodekningen hemmelig, eller opprette aktivitetssoner som sørger for at det ikke blir sendt varsler for disse områdene. Brukere kan aktivere eller deaktivere systemet, innstille spesielle aktiveringsmoduser i forhold til om de er hjemme eller på ferie, granske en tidslinje av hendelser og mye mer.
Jasper Vervoort
Leder for Philips Hue hos Signify
Slik får du tilgang til Philips Hue Secure
Philips Hue Secure kan tilby startsett som kombinerer en rekke ulike produkter for best å utnytte det nye Philips Hue Secure-systemet. Philips Hue Secure-produkter med avanserte funksjoner som kontaktsensorer, flomlys, lysalarmer og lydalarmer og forskjellige automatiseringer krever alle en Hue Bridge.
For å sikre privatlivet og sikkerheten i Philips Hue-sikkerhetssystemet, er det viktig at brukerne har en Philips Hue-konto. Philips Hue-kontoen gir brukerne tilgang til Philips Hue-systemet med sikkerhetsfunksjoner (også når de ikke er hjemme). Kontoen gir også administratorer mulighet for å styre tilgangen til de forskjellige medlemmer i appen, i tillegg til å regulere medlemmenes adgang til å styre belysningen, aktivere/deaktivere sikkerhetssystemet eller å både ha full kontroll over belysningen og sikkerhetssystemet.
Andre sikkerhetsfunksjoner som Aktivitetssoner eller at systemet avgjør om det er en person, en pakke, en dyr eller et kjøretøy som utløser varslene, kan bare utnyttes med et abonnement. Basic-abonnementet gir tilgang til 30 dagers lagring av overvåkningsvideo, mens Plus-planen gir tilgang til 60 dagers lagring av video.
Andre nyheter fra Philips Hue
Nå lanseres den siste generasjonen av de populære Philips Hue Festavia-lyslenkene - og de kan brukes både innendørs og utendørs. I tillegg til å skape en koselig atmosfære innendørs, kan du nå dekorere grillfesten eller hagefesten med en gradient av fargerikt lys. De nye lyslenkene finnes i tre varianter: 100 lysdioder på en 8 meter lang ledning, 250 lysdioder på en 20 meter lang ledning og 500 lysdioder på en 40 meter lang ledning. Tre nye lyseffekter, spesialdesignet for Festavia, blir snart tilgjengelige i Philips Hue-appen: Prism, Glisten og Opal. Disse effektene fungerer også for første generasjons Festavia-lyskilder, i tillegg til at Prism-effekten virker på alle Philips Hue-lyskilder med fargefunksjon.
Med den nye Philips Hue MR16-smartpæren får du Philips Hue smartbelysning der du tidligere har brukt vanlige spotter. Lyskilden bruker samme 12 V lavspenning som vanlige MR16-spottene og er kompatibel med de fleste transformatorer. Med en bi-pin-sokkel og standard bredde, passer disse lampene perfekt i både størrelse og stil til de fleste eksisterende armaturer.
Til slutt kan alle Philips Hue-brukere dra nytte av Matter-kompatibilitet via en programvareoppdatering til Philips Hue Bridge som kommer i september 2023. Med denne oppdateringen blir det enklere å koble Philips Hue-systemet til andre Matter-kompatible smarthjems-enheter og -apper.
Tilgjengelighet
Du finner mer informasjon om de seneste Philips Hue-produktene og appfunksjonene på www.philips-hue.com/newlaunches.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.