Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Signify lanserer tre nye WiZ-produkter

    15. september, 2023

    Innendørs og utendørs: Signify lanserer tre nye WiZ-produkter

     

    • Skift mellom skrivebordslys og et ringlys til videomøter med den nye WiZ Portrait bordlampe
    • Ny lysstyring med NFC smart tags
    • Få en elegant stemning utendørs med WiZ Outdoor Lightstrip
    Oslo, Norge Signify (Euronext: LIGHT), som er verdens førende innen belysning, utvider WiZ-porteføljen med tre nye produkter som gjør hverdagen enklere. Den nye WiZ Portrait bordlampe gir deg den riktige belysningen til både skrivebordet og videomøtet. NFC smart tags er en helt ny type lysstyring, og WiZ Outdoor Lightstrip gir koselig stemning i hagen, på terrassen eller på verandaen. WiZ Portrait bordlampe og den nye WiZ Outdoor Lightstrip er kompatibel med Smart Home-standarden Matter og aktivering gjøres med den medfølgende QR-koden.

    WiZ Portrait bordlampe: Fleksibilitet på hjemmekontoret

     

    Med bordlampen WiZ Portrait lanserer Signify en allsidig løsning til belysning av hjemmekontoret. Det runde lampehodet består av et ringlys på oversiden og et hovedlys på undersiden som kan vippes og innstilles. Når lampen peker nedover gir hovedlyset et fokusert arbeidslys som hjelper på konsentrasjonen. Har du et viktig videomøte i løpet av dagen, kan du bruke ringlyset for å gi optimal belysning av ansiktet ditt. Takket være de justerbare hvittonene kan lampen også gi koselig stemningsbelysning etter at arbeidsdagen er overstått.

     

    Ringlyset har en automatisk lystyrkesensor som tilpasser lyset til lysnivået i rommet, og fortløpende optimerer belysningen av ansiktet ditt.

    NFC Smart Tags: Bruk telefonen til å aktivere lyset

     

    NFC Smart Tags er en ny måte å styre lysene på – helt uten å skulle åpne WiZ-appen på mobilen. Du skal rett og slett bare holde mobiltelefonen opp mot taggen for å utløse en forhåndsdefinert kommando. Brukere kan sørge for å slukke alt lyset i huset ved å holde mobiltelefonen opp mot en tag når de drar på jobb om morgenen. Man programmerer NFC Smart Tag via WiZ V2-appen og det finnes forskjellige kommandoer. Hold den ulåste smarttelefonen opp mot taggen og se hvordan stuens belysning dimmes ned til en filmkveld eller at fokuslyset på skrivebordet aktiveres.

     

    NFC Smart tags fås i en pakke med fire og kan installeres og festes hvor som helst så lenge de er beskyttet mot vind og vær. Smart Tags er uten batteri, noe som gir pålitelig og rask styring av belysningen.

    WiZ Outdoor Lightstrip: Skap god stemning utendørs

     

    Hagen, terrassen eller verandaen blir hyggeligere og  mer fargerik med den første WiZ Lightstrip til utendørs bruk. Den nye WiZ Outdoor Lightstrip er laget av silikon i høy kvalitet, og kan tåle både vær og vann (beskyttelsesklasse IP65). Outdoor Lightstrip kan vise fra varme til kjølige hvite toner, i tillegg til mer enn 16 millioner farger og dynamisk lys. Siden den er rask og enkel å installere, er det enkelt å få en hyggelig stemning utendørs. Lightstrip er fem meter lang og kan ikke forlenges eller forkortes.

     

    På samme måte som WiZ Portrait bordlampe, er WiZ Outdoor Lightstrip kompatibel med Smart Home-standarden Matter. Matter støttes av både WiZ og Philips Hue fra Signify. De to nye WiZ-produktene kan pares med matter via en QR-kode i emballasjen.

    Priser og tilgjengelighet

     

    • WiZ Portrait bordlampe (fra 15. september 2023)
      • 1049,90 kr
    • NFC Smart Tags, 4 stk (fra 15. september 2023)
      • 69,90 kr
    • WiZ Outdoor Lightstrip (fra oktober 2023)
      • 1679,90 kr

    For mer informasjon, vennligst kontakt:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurser

    Bilder

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Lysere tider for SK Brann

      april 01, 2025

      Lysere tider for SK Brann

    • Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

      mars 21, 2025

      Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

    • Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning

      februar 06, 2025

      Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning