Oslo, Norge - Signify (Euronext: LIGHT), som er verdensførende innen belysning, har nytenkt produksjonen av den klassiske Copenhagen-gatelampen og dette gir et lavere CO2-utslipp. Allerede fra nyttår kommer armaturene til å produseres i plasttypen Bio-PE (polyetylen) som er et plantebasert materiale med lavere CO2-utslipp1 som ikke går på kompromiss med hverken holdbarhet, utseende eller funksjonalitet.
Den klassiske gatelampen med den runde formgivningen henger overalt i Danmark, og kommer fra nyttår til gradvis å gå over til å ha et armaturhus produsert i plasttypen Bio-PE som gir lavere CO2-utslipp.
Når man skifter materialet i armaturhuset fra PE til Bio-PE, reduseres CO2-utslippet betraktelig per produsert Copenhagen-armatur.
Sammenligner man med de klassiske gatelampene der armaturhuset er laget av aluminium, sparer man over 50 % CO2 per armatur i materialforbruk.2 Produksjonsmetoden med Bio-PE går ikke på kompromiss med hverken utseende eller holdbarhet, ifølge Signify:
Tim Jensen
Plant Manager på Signifys fabrikk i Hedehusene i Danmark.
"Det spesielle med PE er at det er ekstremt sterkt og motstandsdyktig mot UV-stråling. Det er derfor helt opplagt for oss å skifte til Bio-PE i utviklingen av Copenhagen-armaturet.”
Klassisk design med nyskapende teknologi
Gatearmaturet ble designet av Københavns byarkitekt på 1970-tallet og produseres på en liten Signify-eid fabrikk i Hedehusene utenfor København. Designet er ikke endret siden lanseringen, men matrialet er endret en rekke ganger i løpet av årene og nå endres det igjen.
I løpet av årene har det kommet mange flere varianter og størrelser av Copenhagen. Akkurat nå henger det over 300 000 av de klassiske lampene i Danmark, og det finnes over 1200 varianter av Copenhagen-armaturet – fra de helt små variantene med en diameter på 25 cm til de helt store utgavene på 1,2 meter. Rent teknologisk har armaturet også endret seg i løpet av årene i takt med den teknologiske utviklingen. Spesielt skiftet til LED har hatt en positiv effekt på energieffektiviten siden LED-teknologi har et markant lavere strømforbruk sammenlignet med eldre konvensjonelle belysningsteknologier. ”Det vi vurderer akkurat nå, er om vi skal utstyre gatelampene med 5G-sendere. Dette kommer til å åpne opp for helt nye muligheter for tilgjengelighet, tilpasning og smartbelysning,” forteller Tim Jensen.
Hos Signify er planen at de nye Copenhagen-gatelampene gradvist får nytt armaturhus som er produsert i Bio-PE fra nyttår.
1LCA PE I'm green bio-based_FINAL EN.pdf (braskem.com.br)
2Materialforbruket for en Copenhagen-armatur (størrelse large) slipper ut 10,26 kg CO2 per armatur med et armaturhus av Bio-PE, og 33,47 kg CO2 med et armaturhus av aluminium, 19,37 kg CO2 med resirkulert aluminium og 21,86 kg CO2 med vanlig PE.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.