Få WiZ-lys til å danse til musikken din
Brukere kan nå stille inn Connected by WiZ-lysene til å endre lysstyrke og farge etter musikkens rytme. Den nye Music Sync-funksjonen bruker mikrofonen på brukerens telefon eller nettbrett til å oppdage musikk og fortelle lysene hvordan de skal blinke og endre farge, synkronisert med rytmen. Brukere kan velge fra de 9 forhåndsdesignede fargepalettene i WiZ-appen og få lysene til å veksle mellom fargene. Enten om de brukes på fest med venner eller ved en avslappende kveld alene, kan brukerne slå på WiZ-lysene sine og fylle hvilket som helst rom med dynamiske lyseffekter som følger rytmen på musikken. Brukere kan legge til så mange lys i Music Sync-området som de ønsker så lenge de alle er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
Smartlys og tilbehør for å gjøre hverdagen enklere
Det nye Smart Fairy Light er den perfekte dekoren for alle innendørs og utendørs områder. Det 20 meter lange Fairy Light-lyset inneholder 160 mini LED-pærer og skaper glitrende livlige farger med jevne overganger. Det er et perfekt tillegg til et barnerom, balkong eller juletre, for hverdagsdekor eller festlige øyeblikk. Brukerne kan velge mellom mer enn 30 forhåndsinnstilte statiske og dynamiske lysmoduser i WiZ-appen, som Fireplace, Snowy Sky og Party, for å få hjemmet til å glitre i koselige og magiske farger som passer til alle årstider.
Opplev hvor enkelt et smarthjem kan være, mens du beholder en kjent måte å kontrollere lysene på, ved hjelp av en Smart Dial Switch. Smart Dial Switch kommer med en dreieknapp. Brukerne kan dimme lyset bare ved å vri på knappen og nyte den samme jevne dimmeopplevelsen som med en klassisk dimmer på veggen. Brukerne kan også trykke på det firkantede panelet for å utløse fire lysscener de har lagret i WiZ-appen. Den er oppladbar med en USB-kabel slik at brukere enkelt kan feste den på veggen eller bare plassere den på et bord. Den kan kontrollere flere WiZ-lys innenfor en rekkevidde på 15 meter, og det fungerer selv når hjemmets Wi-Fi er midlertidig nede.
GU10-lyspærene er nylig utgitt med glass og raffinert etter forbrukernes behov. Glass-serien ser ut som klassiske lyspærer, samtidig som den gir kompromissløs lyskvalitet og fargeblandingsmuligheter.
Nytt WiZ Utendørskamera
Etter at Signify presenterte det første WiZ-innendørskameraet for hjemmeovervåking i fjor, kommer det nå også en modell for utendørs bruk. I likhet med innendørsmotstykket kan det nye WiZ Outdoor-kameraet også oppdage både bevegelse og lyd og sende tilsvarende varsler til WiZ V2-appen. Brukerne behøver bare å åpne appen for å få en direktesending av hva som skjer. Alternativt er WiZ Outdoor-kameraet også tilgjengelig i en pakke med et værbestandige vegglys, som kan utløse en lysalarm for å avskrekke uønskede gjester.
For å finne ut mer om de nyeste WiZ-produktene og appfunksjonene, besøk wizconnected.com
Tilgjengelighet
Produktene er tilgjengelige fra 18. juni.
Smartlyspære – Fullfarge glass GU10
Smartlyspære – Tunable White Glass GU10
Smart Fairy Light RGBIC
Smart Dial Switch
Utendørs kamera
Om WiZ Connected
WiZ er en ledende IoT-plattform som tilbyr Wi-Fi-baserte tilkoblede belysningsløsninger. WiZ eies av Signify, verdensledende innen belysning, og distribuerer produktene sine i mer enn 70 land under forskjellige merker, inkludert WiZ, Philips Smart LED Connected by WiZ og andre. Med WiZ kan brukere enkelt lage vakre lyseffekter for å sette stemningen og heve hvilket som helst område, eller automatisere lys for å støtte daglige aktiviteter for mer komfort og brukervennlighet. Lær mer om WiZ på wizconnected.com , og hold deg oppdatert ved å følge oss på sosiale medier: Facebook , Instagram , YouTube .
Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.