Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Green Switch

    Nå er tiden inne for å bytte til LED


    Det å bytte til LED og smart LED belysning er en av de raskeste, mest effektive og ofte den mest oversette måten å komme videre når det gjelder bærekraftsmål.
     

     Dette gir store muligheter. Ved å få selskaper og byer over hele verden til å bytte til LED belysning, vil det fjerne 553 millioner tonn med CO2 utslipp globalt og spare 1.132 TWh energi. Dette er nok til å gi strøm til 494 millioner husholdninger i et helt år.

    Finansiering, støtte og subsidier har blitt gjort tilgjengelig i mange land for å gi fordeler til kommuner, private selskaper og beboere som er ute etter å redusere energi og karbonavtrykk. Signify har startet Green Switch programmet for å hjelpe organisasjoner og individer med å dra fordeler av disse initiativene.

    Ta kontakt

     

     

    Ved å bytte alle konvensjonelle
    lyspunkter i hele verden til smart LED, kan man årlig spare:

    553 millioner tonn

    CO2 utstlipp

    1132 TWh

    i elektrisitetsforbruk

    €177 milliarder

    i elektrisitetskostnader
    no_NO

    Beregn hva du kan spare med Green Switch.

    Velg det området som er mest aktuelt for deg

    Når vi vet det, er det enklere for oss å beregne den mest relevante belysningsløsningen

    Kommuner
    Næringsbygg
    Privatboliger
    1 2 3 4

    Velg ditt bruksområde

    Ved å velge et bruksområde kan vi bedre vurdere hvilken belysning du har bruk for.

    Beskriv din nåværende belysningssituasjon

    Vi har forhåndsutfylt feltene basert på nasjonale referanseverdier, men du kan justere dataene slik at de gjenspeiler dine spesifikke forhold.

    enheter

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    timer

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    watt

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    /kWh

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    kgCO2/kWh

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    Her er det du kan spare ved å skifte til et energieffektivt belysningsystem

    Les om de forutsetningene vi har brukt for disse beregningene

    er spart

    Nytt forbruk er ned fra

    er spart

    Ny kostnad er ned fra

    er spart

    Nye utslipp ned fra

    Med styring

    When “Yes” is selected the estimate considers the saving generated by a connected lighting solution that is a system using Internet of Things (IoT) technology to connect LED lighting devices to a network: lights can be remotely controlled, monitored, and optimized through a management system. Connected lighting solutions are designed to provide a range of benefits, such as energy savings, improved user experience, and enhanced safety and security. Otherwise, when “No” is selected the estimate considers the saving generated by standard LED lighting solution.

    Snakk med en Signify-ekspert for å få en detaljert plan som er skreddersydd til dine spesifikke behov

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Rapport med estimerte besparelser | Apr 01 2025

    Her er det du kan spare ved å skifte til et energieffektivt belysningsystem

    Å bytte til LED med kontroll er en av de raskeste måtene for byer, bedrifter og enkeltpersoner å gjøre fremskritt mot bærekraftsmålene på. Signify har lansert Green Switch-programmet for å hjelpe deg med å komme i gang med prosessen.

    Ansvarsfraskrivelse

    Informasjonen i dette estimatet er kun ment som en illustrasjon, og verdiene fra kalkulatoren er kun et estimat. Estimatet er basert på de oppgitte inndataene og noen angitte forutsetninger. Signify gjør sitt ytterste for å levere oppdaterte og nøyaktige data, men påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller tilstrekkeligheten i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover. Verdiene som beregningene er basert på, kan være unøyaktige på grunn av produktendringer og kan også avhenge av forholdene produktene brukes under eller andre eksterne faktorer som kan påvirke ytelsen.

    Beregnet årlig besparelse

    Nytt forbruk er ned fra

    Ny kostnad er ned fra

    Nye utslipp ned fra

    Dette tilsvarer

    Estimatet er basert på

    Interesseområde

    Bruksområde

    Timer per år lyset er tent

    Gjennomsnittlig watt per lys

    Lysstyring

    Land

    Antall konvensjonelle lys

    Strømpris ( /kWh)

    Karbonintensitet (kgCO2/kWh)

    Hvordan vi kan hjelpe deg med det grønne skiftet

    Consult

    1. Konsultasjon


    Vi hjelper deg med å forstå hvordan LED og intelligent belysning kan støtte dine bærekraftsmål
    Plan

    2. Planlegging


    Vi jobber sammen med deg for å spesifisere de riktige belysningsprodukter, -systemer og tjenester
    Enable

    3. Tilrettelegging


    Vi rettleder og støtter deg med å få belysningsprosjektet ditt finansiert eller sponset
    Install

    4. Installasjon

    Vi hjelper deg med å få i gang belysningsløsningen og å måle hvilken påvirkning den har på bærekraft

    Bærekraftsmål


    Det å bytte til LED og smart LED belysning er en av de raskeste, mest effektive og også ofte den mest undervurderte måten å gjøre fremskritt på når det gjelder å nå bærekraftsmål. Her finner du en oversikt over vårt Green Switch program og hvordan vi kan hjelpe deg.

     

    Last ned oversikten

    Hvordan kan det grønne skiftet bidra til å gjøre din by til en leder innen bærekraft

    Belysning står for opp mot 40% av det totale elektrisitetsforbruket i en vanlig by.
     

    LED-belysning, smart belysning og solarbelysning til veier, i offentlige områder utendørs, på offentlige kontorer og i offentlige bygg er en av de raskeste måtene å redusere forbruk av elektrisitet på. I tillegg til reduserte kostnader og karbonutslipp. Dette kan bidra til å gjøre din by til en leder innen bærekraft.


    Green Switch for byer

    Hvordan det grønne skiftet kan hjelpe din bedrift til å bli en foregangsbedrift innen effektivitet


    30% av selskaper globalt sett har har planer som inneholder mål knyttet til bærekraft.
     

    Som verdensledende innen belysning har Signify mye ekspertise og en hel portefølje av produkter, systemer og tjenester som det er vanskelig for andre å matche. Disse kan hjelpe deg med å nå dine bærekraftsmål.
     

    Green Switch for bedrifter

    Finn ut hva Signify kan gjøre for deg

    • Connecting the dots on LaaS

      Connecting the dots on LaaS

      Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    Gjør et grønt skifte i dag

    Signify sine estimater er basert på en rekke kilder, referanser og datapunkter.

    *Lær mer om vår kalkulasjonsmodell og referanser.

    For mer detaljer om Signify sine forpliktelser og resultater, les vår årsrapport og bærekraftstillegg.