Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Kętrzyn staje się jednym z najnowocześniej oświetlonych miast w Polsce

    październik 24, 2014

    W Kętrzynie zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego, która objęła 80 proc. systemu oświetleniowego miasta. W miejsce dotychczasowych lamp, zainstalowano 1155 opraw Philips Selenium LED, generujących białe światło, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w fabryce oświetleniowej Philips w Kętrzynie. Zastosowane rozwiązania pozwalają dostosować oświetlenie do rytmu życia miasta. Możliwe jest zmniejszenie natężenia światła w godzinach nocnych, gdy ruch na drodze jest znikomy, a zwiększyć w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych, gdy natężenie ruchu pieszego i samochodowego jest większe.

     

    „Wydajna energetycznie miejska infrastruktura jest niezbędna do zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie rozwiązań LED w Kętrzynie pozwoliło nie tylko na poprawienie jakości oświetlenia przestrzeni publicznej, ale także osiągnięcie oszczędności w opłatach za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia oraz redukcję emisji CO2 do atmosfery” – powiedział Bogdan Rogala, dyrektor zarządzający Philips Lighting Poland SA. Po rnizacji oświetlenia w Kętrzynie udało się zmniejszyć zużycie energii o blisko 55 proc. Dzięki zastosowanym związaniom, moc elektryczna instalacji w Kętrzynie zmniejszyła się z 217,8 kW do zaledwie 117,7 kW. Dla miasta oznacza to oszczędności w wys. ok. 345 tys. zł rocznie. Jednocześnie, o 18 tys. zł obniżone zostaną nakłady na trzymanie oświetlenia. Natomiast obliczona według obowiązujących norm redukcja emisji CO2 do atmosfery wyniesie ok. 550 ton/rok.

     

    Nowe oświetlenie LED przynosi również korzyści dla samych mieszkańców. Drogi oraz chodniki zostały równomiernie i jasno oświetlone, co poprawiło widoczność i bezpieczeństwo w tych przestrzeniach. Białe wiatło LED pozwala o 20-30 proc. lepiej widzieć i rozpoznawać twarze po zmroku oraz rozróżniać kolory, nie tylko przez ludzkie oko, ale również przez kamery czy systemy monitoringu, co wpływa na ograniczenie wandalizmu i przestępczości. Lepsza widoczność i poczucie bezpieczeństwa osiągnięte dzięki zastosowaniu oświetlenia LED Philips sprawia, że mieszkańcy mogą częściej korzystać z przestrzeni publicznych w miejscu zamieszkania. adania przeprowadzone przez Philips w 12 światowych metropoliach pokazują, że 90 proc. mieszkańców preferuje oświetlenie LED.

     

    Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie została wykonana w ramach programu SOWA, w którym samorządy mogą otrzymać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawet do 45 proc. wartości inwestycji.

    Philips LED

    Philips LED

    Szczegółowych informacji udziela:

    Urszula Karniewicz
    Menedżer komunikacji korporacyjnej
    Philips Polska Sp. z o.o.
    Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
    Tel: +48 663 033 982
    E-mail: urszula.karniewicz@signify.com

    .

    O spółce Royal Philips

    Holenderska spółka Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) to zdywersyfikowana firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich, dążąca do poprawy jakości ludzkiego życia dzięki innowacjom technologicznym z dziedziny ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Firma Philips z główną siedzibą w Holandii w 2013 roku odnotowała sprzedaż w wysokości 23,3 miliardów euro, zatrudnia około 112 000 pracowników i oferuje swoje produkty oraz usługi w ponad 100 krajach świata, co daje jej czołową pozycję na rynku sprzętu medycznego stosowanego w kardiologii i intensywnej opiece medycznej oraz systemów monitorowania zdrowia pacjenta, a także energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych technologii oświetleniowych oraz golarek i produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.

    .