Wskazówki

    Philips Lighting i Amazon łączą siły, aby ułatwić stworzenie inteligentnego domu

       

    Nowy Echo Plus pozwala na łatwą konfigurację i sterowanie systemem Philips Hue za pomocą głosu – po prostu poproś Alexę

    27 września 2017

    Eindhoven, Holandia – Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, ogłosił dzisiaj rozszerzenie współpracy z firmą Amazon w celu stworzenia prostego sposobu na zaprojektowanie własnego inteligentnego domu sterowanego głosem. Do wyczerpania zapasów, klienci, którzy zakupią Echo Plus otrzymają białą żarówkę Philips Hue, która może być kontrolowana za pomocą poleceń głosowych i Alexy.
     

    Dzięki integracji z Echo Plus, Philips Hue można włączać i wyłączać, przyciemniać i rozjaśniać przy użyciu poleceń głosowych. Echo Plus zawiera wbudowany inteligentny hub do łatwej konfiguracji i sterowania lampami Philips Hue oraz innymi urządzeniami obsługującymi technologię ZigBee, Wi-Fi i Bluetooth.
     

    Echo Plus ułatwia łączenie się z kompatybilnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi: wystarczy je podłączyć, skonfigurować przy użyciu aplikacji Amazon Alexa, wkręcić białą żarówkę Philips Hue do istniejącej oprawy oświetleniowej i powiedzieć: „Alexa, odkryj moje urządzenia”. Żarówka Philips Hue zostanie automatycznie wykryta i będzie gotowa do sterowania: wystarczy poprosić Alexę. Dzięki Echo Plus możesz sterować oświetleniem w całym domu przy pomocy poleceń głosowych. Wystarczy dodać kolejne żarówki i taśmy Philips Hue do konfiguracji początkowej.
     

    „Jesteśmy otwarci na inicjatywy, które pomagają ludziom stworzyć własny inteligentny dom”, powiedziała Sridhar Kumaraswamy, szefowa działu systemów domowych Philips Lighting. „Zintegrowane oświetlenie to prosty, ale skuteczny sposób, aby całkowicie odmienić dowolne miejsce w domu, a sterowanie za pomocą głosu to bardzo intuicyjna metoda. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że stworzenie inteligentnego domu jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej”.
     

    „Chcemy, żeby Alexa ułatwiła klientom konfigurację i sterowanie urządzeniami domowymi”, powiedział Daniel Rausch, wiceprezes Amazon Smart Home. „Echo Plus z wbudowanym hubem szybko łączy się  z szeregiem urządzeń, w tym z oświetleniem Philips Hue. Dzięki Echo Plus nasi klienci mogą w prosty sposób stworzyć własny inteligentny dom w zaledwie kilka minut”.
     

    Mostek Philips Hue z systemem operacyjnym umożliwia stworzenie bogatszego oświetlenia i dodanie nowych sposobów sterowania, takich jak inteligentne przełączniki, czujniki i ponad 700 aplikacji innych firm. Dodanie kolejnych mostków pomoże ci w stworzeniu idealnej atmosfery na każdą porę dnia: od porannego budzenia, po wieczorne wyciszenie – wszystko z doskonale dobranym światłem, które poprawi twoje samopoczucie. Regularne bezprzewodowe aktualizacje pomagają utrzymać zabezpieczenia systemu i umożliwiają korzystanie z najnowszych funkcji, na przykład z ogłoszonej niedawno aktualizacji oprogramowania Philips Hue Entertainment, która będzie dostępna w grudniu. Ta darmowa aktualizacja pozwoli na całkowite zanurzenie się w muzyce, filmach i grach. Idealna synchronizacja oświetlenia wzbogaci wrażenia podczas korzystania z rozrywki w domu.
     

    Echo Plus można zamówić już dziś, a wysyłka rozpocznie się w przyszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

    Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.amazon.com/echoplus

    W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:

    Philips Lighting
    Dorota Sławińska, 

    Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com 

    O Philips Hue

    Philips Hue to światowy lider zintegrowanego systemu oświetlenia domu. Obejmuje żarówki, taśmy, światła punktowe, lampy i elementy sterujące.  Dzięki programowi deweloperskiemu istnieje ponad 700 aplikacji innych firm kompatybilnych z Philips Hue. System ten na nowo definiuje oświetlenie wewnątrz i wokół domu, aby pobudzać zmysły, rozświetlić szczególne chwile i zapewnić spokój, gdy jesteś z dala od domu.
     

    Od chwili uruchomienia Philips Hue w październiku 2012 r., firma Philips Lighting zachęca inne firmy do opracowywania kompatybilnych urządzeń, aplikacji i systemów. Zewnętrzne aplikacje, akcesoria zawierające technologie, usługi internetowe i zintegrowane urządzenia domowe sprawiają, że Philips Hue wykracza poza oświetlenie – dostarcza nowych doświadczeń, które ograniczyć może jedynie twoja wyobraźnia. Więcej informacji znajduje się na stronie www.philips-hue.com

    Philips Lighting

    Firma Philips Lighting (Euronext: LIGHT) jest globalnym liderem w zakresie produktów, systemów oraz usług oświetleniowych. Nasze innowacyjne rozwiązania otwierają nowe możliwości biznesowe i wzbogacają doświadczenie użytkowników, co przyczynia się do poprawy jakości życia. Działamy  zarówno na rynkach profesjonalnych jak i konsumenckich. Jesteśmy liderem branży w zakresie wykorzystywania możliwości Internetu Rzeczy do całkowitej przemiany domów, budynków i przestrzeni miejskich. W 2016 roku wartość naszej sprzedaży wyniosła 7,1 mld euro, a liczba pracowników na całym świecie osiągnęła prawie 34000 osób w ponad 70 krajach. Nowości od Philips Lighting można znaleźć w Newsroomie, na Twitterze  oraz w serwisie LinkedIn. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.