Wskazówki

    Signify inwestuje w poszerzenie swojej oferty promienników UV-C

    25 czerwca 2020 r.

     

    • Wprowadza 12 linii produktów opartych na promieniowaniu UV-C przeznaczonych na rynek profesjonalny
    • Przejmuje firmę GLA, aby uzupełnić swoja ofertę o urządzenia do dezynfekcji powietrza działające w oparciu o konwekcyjny ruch powietrza i jego odkażanie w górnej części pomieszczenia (upper-room UVC air desinfection)
    • Planuje w tym roku ośmiokrotnie zwiększyć produkcję promienników UV-C

     

    Eindhoven, HolandiaSignify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, zwiększa produkcję promienników UV-C i poszerza swoją ofertę produktów opartych na technologii UV. Firma wykorzystuje zgromadzoną na przestrzeni 35 lat specjalistyczną wiedzę w zakresie promieniowania 

    UV-C, aby zaspokoić globalny popyt na urządzenia do dezynfekcji powietrza, powierzchni i przedmiotów.

     

    Dzięki zwiększeniu produkcji i poszerzeniu oferty produktów UV-C, Signify pomaga zapewnić ludziom bezpieczeństwo w nowej rzeczywistości. Promienniki UV-C firmy Signify są sprawdzone i cieszą się dużym zaufaniem jako skuteczne narzędzia do dezynfekcji. W ostatnim czasie potwierdziły to badania laboratoryjne przeprowadzone na Uniwersytecie Bostońskim, według których promienniki UV-C firmy Signify dezaktywują wirus powodujący chorobę COVID-19 w ciągu zaledwie kilku sekund. Jest to niezwykle ważne w chwili, gdy organizacje i przedsiębiorstwa szukają sposobów, by kontynuować działalność i świadczyć usługi w bezpiecznym środowisku.

     

    Nowa linia produktów UV-C obejmuje urządzenia do dezynfekcji i komory dezynfekcyjne do szerokiej gamy zastosowań profesjonalnych.

    Wprowadziliśmy 12 linii urządzeń do dezynfekcji opartych na promieniowaniu UV-C i zaprojektowanych specjalnie do odkażania powietrza, powierzchni i obiektów. Produkty te są skierowane do różnych segmentów rynku, od biur, siłowni, sklepów detalicznych czy magazynów aż po transport publiczny.”

     

    Harsh Chitale

    Dyrektor działu rozwiązań cyfrowych Signify

    Oferta obejmuje oparte na promieniowaniu UV-C urządzenia do dezynfekcji, które są idealne do głębokiego odkażania powierzchni w biurach, szkołach czy toaletach. Urządzenia te są wyposażone w czujniki i systemy sterujące, które gwarantują, że działają one tylko, gdy nie ma w pobliżu ludzi ani zwierząt. Kolejny produkt to mobilne, wolnostojące urządzenia do dezynfekcji również emitujące promieniowanie UV-C, które można zastosować w hotelowym pokoju lub użyć do dezynfekcji powierzchni w środkach transportu publicznego, takich jak autobusy czy pociągi.

     

    Na potrzeby dezynfekcji przedmiotów Signify wprowadza linię bezpiecznych i szybkich w użyciu komór dezynfekcyjnych wykorzystujących promieniowanie UV-C. Komory te są stosowane w biurach i budynkach użyteczności publicznej do dezynfekowania identyfikatorów, telefonów, toreb, laptopów i portfeli w ciągu zaledwie kilku sekund. W sklepach są one idealne do dezynfekcji zwracanych towarów, okularów lub ubrań zakładanych w przymierzalniach.

     

    Urządzenia do dezynfekcji UV-C mogą także występować w formie tuneli służących do odkażania powierzchni. Duża sieć handlowa w Ameryce Północnej wprowadziła w ramach pilotażowego programu tunel UV-C do dezynfekcji wózków sklepowych. Jeden z hoteli w Indiach planuje zastosować tunel UV-C firmy Signify do odkażania bagaży gości w recepcji.

     

    Aby uzupełnić ofertę swoich produktów, Signify przejęła niedawno aktywa Germicidal Lamps & Applications (GLA), niewielkiej holenderskiej firmy posiadającej duże doświadczenie w zakresie dezynfekcji UV-C. W ramach transakcji Signify przejęła od GLA portfolio urządzeń do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach wykorzystujących promieniowanie UV-C, jak również uzyskała specjalistyczną wiedzę na temat ich zastosowań.

    Aktywa oraz ekspercka wiedza uzyskana od GLA pomoże nam przyspieszyć nasz plan wprowadzenia na rynek urządzeń do dezynfekcji powietrza działających w oparciu o konwekcyjny ruch powietrza i jego odkażanie w górnej części pomieszczenia (upper-room UVC air desinfection). Wkrótce planujemy udostępnić te produkty klientom na całym świecie.”

     

    Paul Peeters

    Dyrektor działu rozwiązań cyfrowych Signify na Europę

    Urządzenia takie, można stosować, gdy w pomieszczeniu znajdują się ludzie, ponieważ są one montowane na wysokości, która – w połączeniu ze specjalnymi osłonami i optyką – zapobiega narażeniu ludzi na działanie promieniowania UV-C. Powietrze w górnej części pomieszczenia jest stale dezynfekowane za pomocą promieniowania UV-C i naturalnego obiegu powietrza. Dzięki temu urządzenia te są idealne do stosowania w szkołach, biurach, siłowniach, sklepach detalicznych i innych miejscach, w których przebywa dużo osób.

     

    Od ponad 35 lat firma Signify znajduje się w czołówce firm zajmujących się technologią UV i posiada ugruntowaną pozycję w obszarze innowacyjnego zastosowania promieniowania UV-C.

     

    Urządzenia UV-C firmy Signify są produkowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości oraz są projektowane, instalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

    Signify Corporate Communications

    Elco van Groningen

    Tel: +31 6 1086 5519

    E-mail: elco.van.groningen@signify.com

     

    Rzecznik Prasowy Signify w Polsce
    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024

    • Signify liderem zrównoważonego rozwoju wg rankingu Global 100

      stycznia 24, 2025

      Signify liderem zrównoważonego rozwoju wg rankingu Global 100