Warszawa, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, zainstalował nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii UV do dezynfekcji powietrza i powierzchni w najpopularniejszym w stolicy obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Warszawianka”. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych produktów Philips UV-C, przedsiębiorstwo dba o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i gości korzystających z usług parku wodnego oraz SPA.
Warszawianka - bezpieczeństwo przede wszystkim
W dobie pandemii koronawirusa firmy poszukują rozwiązań, które pozwolą im kontynuować działalność i dostosować się do wzmożonych zasad reżimu sanitarnego. Park wodny Warszawianka, jest pierwszym obiektem tego typu w Polsce, w którym zostały zainstalowane produkty Philips UV-C. Umożliwiają one bieżącą dezynfekcję powietrza i pomieszczeń, z których korzystają goście parku oraz osoby poszukujące relaksu w strefie SPA.
„Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie klientów są dla nas priorytetem. Druga fala COVID-19 już nadeszła, a my dzięki instalacji Philips UV-C jesteśmy do niej przygotowani.” - mówi Dariusz Pastor, prezes Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park.
Dezynfekcja powietrza i powierzchni dzięki oprawom UV-C
W celu zwiększenia standardów higienicznych w kompleksie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, w przebieralniach przy basenach zainstalowano oprawy Philips UV-C Upper Air do montażu sufitowego, zapewniające dezynfekcję powietrza. W szatniach goście gromadzą się i przebywają najdłużej, a wykorzystane rozwiązanie na bieżąco dezaktywuje krążące w powietrzu wirusy i bakterie. Co więcej, dezynfekcja powietrza nie zakłóca regularnego trybu działalności obiektu, ponieważ zastosowana optyka i montaż urządzenia UV-C na wysokości umożliwia przebywanie ludziom w przebieralniach podczas ich pracy.
Z kolei w strefie SPA najważniejsza jest dezynfekcja powierzchni, m.in. foteli z których korzystają goście podczas masaży i zabiegów odnowy biologicznej. W celu eliminacji wirusów i bakterii w tych pomieszczeniach zastosowano belkę Philips UV-C, która pozwala na przeprowadzenie efektywnego i szybkiego procesu dezynfekcji pomiędzy zabiegami. Dzięki temu nie ma przestojów i praca odbywa się systematycznie, pomagając tworzyć bezpieczniejsze środowisko dla klientów korzystających
z oferty SPA.
Radosław Fabisiak
Ekspert UV-C w Signify
Dlaczego warto wybrać urządzenia Philips UV-C od Signify?
Badanie przeprowadzone w tym roku przez Signify wspólnie z Narodowym Laboratorium Badań Nowo Występujących Chorób Zakaźnych (National Emerging Infectious Diseases Laboratories - NEIDL) Uniwersytetu Bostońskiego w USA potwierdziły, że promienniki UV-C firmy Signify skutecznie dezaktywują wirus SARS-COV-2, który powoduje chorobę Covid-19 w 99% w ciągu zaledwie kilku sekund*. Ponadto urządzenia Philips do dezynfekcji UV-C, nie emitują szkodliwego ozonu w trakcie ani po użyciu.
Profesjonalny montaż i szkolenie!
Dostawcą oraz wykonawcą instalacji w parku wodnym Warszawianka, jest firma Master Light Service – firma, oferująca kompleksowe usługi oświetleniowe, działająca na polskim rynku od 2007 roku. MLS to certyfikowany wykonawca przeszkolony, aby w profesjonalny sposób zainstalować i uruchomić system dezynfekcji UV-C.
„Razem z firmą Signify świadczymy usługi dla naszych partnerów, zachowując wszelkie normy, środki ostrożności oraz zabezpieczenia. Cieszymy się, że Warszawianka jest pierwszym parkiem wodnym w Polsce chronionym przez UV-C.” – mówi Robert Faliszewski, Master Light Service
Signify od ponad 35. lat znajduje się w czołówce firm wykorzystujących technologię UV i posiada doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Promienniki UV-C od wielu lat produkowane są w zakładzie w Pile, gdzie dodatkowo znajduje się też Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii UV. Firma posiada w swoim portfolio szeroki wybór produktów UV-C do dezynfekcji, dzięki czemu można je dostosować do funkcjonalności danych przestrzeni, m.in. urządzenia, podczas działania których, w pomieszczeniach mogą przebywać ludzie lub inteligentne systemy, które podczas uruchomiania opraw UV-C blokują drzwi na czas dezynfekcji. Są to także produkty o długim czasie użytkowania, które będą służyły przez lata.
*Nadia Storm i in., Szybka i całkowita neutralizacja SARS-CoV-2 przez promieniowanie UV-C, 2020 r. Przedmiot do recenzji dostępny tylko jako wydruk wstępny na stronie www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2. Promieniowanie UV-C zastosowane w tym badaniu wynosiło 0,849 mW/cm2.
Rzecznik Prasowy Signify w Polsce
Dorota Sławińska
Tel: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.