Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Największa moc LED w szklarni pomidora w Polsce

    25 marca 2021

    Signify zainstalowała oświetlenie LED w kolejnej szklarni w Polsce, w której uprawiany jest pomidor malinowy. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski dysponuje obecnie 2 ha kompleksem szklarniowym doświetlanym systemem LED na poziomie do 260 umol/s/m2. To pierwszy wielkopowierzchniowy projekt o tak dużej mocy światła nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Centralnej.

     

    Największa moc oświetlenia LED w szklarniowej uprawie pomidora malinowego w Polsce!

     

    Warszawa, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, zainstalował oświetlenie LED w kolejnej szklarni w Polsce, w której uprawiany jest pomidor malinowy. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski, należące do grupy producenckiej VegaPOL dysponuje 6 hektarowym kompleksem szklarniowym, z czego około 2ha to produkcja doświetlana systemem LED na poziomie do 260 umol/s/m2. To pierwszy wielkopowierzchniowy projekt szklarniowej uprawy pomidora malinowego o tak dużej mocy światła nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Centralnej.

     

    Uprawa całoroczna w polskich warunkach

     

    W Polsce całoroczna uprawa pomidora możliwa jest jedynie w szklarniach z wykorzystaniem sztucznego doświetlania. Najbardziej powszechne są tradycyjne wyładowcze lampy sodowe – HPS, które są niezwykle energochłonne. Alternatywą jest wykorzystanie nowoczesnych technologii opartych na oświetleniu LED. Takie rozwiązania pozwalają oszczędzać energię elektryczną nawet do 50% w porównaniu do lamp sodowych, przez co są zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Systemy oparte na modułach LED emitują również znacznie mniej ciepła niż HPS, dzięki czemu nie dochodzi do przegrzewania szklarni, a co za tym idzie klimat na obiekcie jest bardziej optymalny. To najbardziej ekologiczny sposób całorocznej produkcji pomidora na jaki pozwala współczesna technologia.

    Aspekty ekologiczne cieszą się coraz większym uznaniem w oczach konsumentów pomidorów, a co za tym idzie mają coraz większą realną wartość handlową dla ogrodnika korzystającego w swojej produkcji z technologii LED. Cieszymy się, że po pierwszych mikro-testach Pan Piotr Kociszewski jeszcze w 2019 roku zdecydował się na duży, hektarowy projekt LED, w tym sezonie niemal podwajając areał swojej instalacji LED’owej do łącznej powierzchni ok. 2ha”

     

    Maciej Król

    Ekspert Rozwoju Biznesu Horti LED CEE w Signify

    W gospodarstwie ogrodniczym VegaPOL - Kociszewski zastosowane zostało rozwiązanie oświetleniowe FULL LED o mocy do 260 umol/s/m2, które pozwala na intensywną uprawę pomidora w okresie zimowym bez względu na ilość światła naturalnego. Jest to pierwszy wielkomocowy projekt w Polsce i Europie Centralnej, co jest zgodne z najnowszymi trendami światowymi polegającymi na maksymalizacji ilości światła na m2 uprawy. Standardowo w szklarniach naszego regionu wykorzystuje się moc światła zbliżoną do wartości około 200 umol/s/m2, przy czym w Polsce bardzo często są to instalacje oświetleniowe o świetle słabszym – lub też nawet zdecydowanie słabszym - niż wyżej wzmiankowany poziom.

     

    Innowacyjne rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój

     

    Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski, należące do grupy producenckiej VegaPOL, zostało założone w 1998 r., a Piotr Kociszewski jest kontynuatorem szklarniowych rodzinnych tradycji. W swojej działalności koncentruje się na uprawie pomidora malinowego w najbardziej ekologiczny sposób, na który pozwalają innowacyjne technologie, takie jak oświetlenie LED oraz szkło dyfuzyjne, wspierające osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

     

    „Wielkomocowy projekt FULL LED w naszej szklarni okazał się sukcesem. Specjaliści ds. uprawy Signify aktywnie dzielili się z nami swoim szerokim know-how w kwestii doświetlanych upraw pomidora co było dla nas bardzo ważne. Tym bardziej, że nasza instalacja to pierwszy wielkopowierzchniowy projekt szklarniowego oświetlenia o tak dużej mocy - 260 umol/s/m2 - w Polsce. Naszym głównym mottem jest stosowanie metod, które dają gwarancję, że sprzedawane warzywa są zdrowe i nie zawierają zanieczyszczeń pochodzących ze środków chemicznych oraz to, że są produkowane w najbardziej eko-przyjazny sposób.” – mówi Piotr Kociszewski, właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego P. Kociszewski.

     

    Wspieranie dostępności żywności przy pomocy oświetlenia LED pokazuje nasze zaangażowanie w wparcie zdrowia i dobrego samopoczucia (UN Sustainability Development Goal 3 - SDG3) i jest kluczowe, do wypełnienia nowego pięcioletniego programu Jaśniejsze Życie Lepszy Świat 2025, w ramach którego skupimy się na podwojeniu swojego pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024