Wskazówki

    Oświetlenie LED może pomóc UE w osiągnięciu zerowych emisji

    24 lipca 2021

    Zastosowanie oświetlenia LED może pomóc UE w osiągnięciu zerowych emisji, oszczędzić budżet i tworzyć nowe miejsca pracy

     
    • Unia Europejska wyznaczyła cel, aby osiągnąć neutralność węglową w 27 krajach członkowskich do 2050 r.
    • Wymiana 2,3 mld konwencjonalnych opraw oświetleniowych stosowanych w krajach UE na oświetlenie LED pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 50,9 mln ton, zaoszczędzić 40 mld euro na kosztach elektryczności, a także stworzyć wiele nowych miejsc pracy
    • Signify zachęca UE do ponad dwukrotnego zwiększenia odsetka renowacji budynków - do 3% rocznie, co przyczyni się do osiągnięcia założonych celów związanych z redukcją emisji

     

    Eindhoven, Holandia – Według szacunków, na terenie UE oświetlenie odpowiada za ok. 10% zużycia elektryczności, badania przeprowadzone przez firmę Signify (Euronext: LIGHT), światowego lidera branży oświetleniowej, pokazują, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł światła oświetleniem LED może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. w Unii Europejskiej. Przejście na tę technologię pomoże ponadto 27 krajom członkowskim w spełnieniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu i wypełnieniu swoich zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego.

     

    Zastąpienie 2,3 mld konwencjonalnych opraw oświetleniowych stosowanych w UE oświetleniem LED pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 50,9 mln ton1, co odpowiada ilości dwutlenku węgla pochłanianej w ciągu roku przez 2,3 mld drzew, które mogłyby stanowić las większy niż terytorium Wielkiej Brytanii. Oszczędność prądu wyniosłaby wówczas 188,5 TWh, co stanowi równowartość corocznego zużycia prądu w 51,8 mln gospodarstw domowych, czyli ponad jednej czwartej wszystkich gospodarstw domowych w UE. Dzięki temu na przestrzeni jednego roku możliwe jest zaoszczędzenie w 27 krajach członkowskich 40 mld euro na kosztach energii. Ponadto na każdy milion euro zainwestowany w renowacje energetyczne budynków w UE powstaje średnio 18 miejsc pracy2.

     

    Modernizacja profesjonalnego oświetlenia, obejmującego systemy oświetleniowe w biurach i kompleksach przemysłowych, na drogach i w parkach, a także w sklepach i hotelach, może ograniczyć emisję CO2 nawet o 42 mln ton. Ponadto jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów renowacji budynków, pozwalający na największe oszczędności prądu, spośród wszystkich technologii.

     

    Co więcej, wymiana oświetlenia w budynkach mieszkalnych w UE pozwoliłaby na ograniczenie emisji CO2 o 8,9 mln ton rocznie.

     

    Największy potencjał oszczędności znajduje się w segmencie oświetlenia profesjonalnego, firma Signify zachęca UE do ponad dwukrotnego zwiększenia tempa renowacji budynków - do 3% rocznie - oraz przejścia na inteligentne oświetlenie LED3. Działania te powinny być opatrzone kampanią informacyjną skierowaną do konsumentów na terenie całej UE, która miałaby na celu wyjaśnienie środowiskowych i ekonomicznych korzyści płynących z zastosowania oświetlenia LED w gospodarstwach domowych.

    Przejście na oświetlenie LED jest zgodne ze stanowiskiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W niedawno opublikowanym raporcie „NetZero by 2050” („Zerowe emisje netto do 2050 roku”) rekomenduje ona, aby sprzedaż źródeł światła LED „stanowiła 100% we wszystkich regionach świata do 2025 roku” oraz wskazuje, aby przestrzeganiu minimalnych norm wydajności energetycznej towarzyszyło wprowadzenie inteligentnych metod sterowania urządzeniami.

     

    „Potrzeba podjęcia działań w celu ochrony klimatu stała się jeszcze ważniejsza w ciągu ostatniego roku” – powiedział Harry Verhaar, Dyrektor ds. Global Public & Government Affairs w Signify.

    Nasze badania pokazują, że przejście na zintegrowane systemy oświetleniowe to znakomita okazja dla UE, aby zrealizować cele w zakresie redukcji emisji i stymulować gospodarki poszczególnych państw.”

     

    Harry Verhaar
    Dyrektor ds. Global Public & Government Affairs w Signify

    „Kluczem do osiągnięcia tego scenariusza jest przyspieszenie tempa renowacji budynków do 3% rocznie. Początkowe nakłady inwestycyjne związane z przejściem na oświetlenie LED zwrócą się w ciągu niecałych dwóch lat. To proste i efektywne rozwiązanie dla całej naszej planety, cyfrowej przyszłości Europy oraz tworzenia nowych miejsc pracy”.

     

    Dowiedz się więcej o działaniach Signify, które mogą przyspieszyć wprowadzenie w życie założeń Zielonego Ładu UE i odwiedź stronę poświęconą naszemu programowi Green Switch.

    Przedstawione dane dot. UE i są oparte na symulacji w ramach modelu zastępowania konwencjonalnych punktów świetlnych znanego jako EU Green Switch. Jest to realizowany przez Signify program zmierzający do ułatwienia klientom przejścia na wydajne energetycznie produkty, systemy i usługi oświetleniowe. Wszystkie przedstawione dane mają charakter poglądowy i są oparte na prognozach oraz założeniach. Podane liczby odnoszą się do 27 krajów członkowskich UE. W przypadku zmian dotyczycących wszystkich krajów w Europie, przewidywana redukcja emisji byłaby prawie dwa razy większa, sięgając 100 mln ton CO2.

    Remonty budynków jako metoda stymulacji ożywienia gospodarczego UE”, Renovate Europe.

    „Inteligentne oświetlenie LED” jest rozumiane jako oświetlenie LED, które jest lub może zostać połączone z aplikacjami do sterowania.

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

     

    Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,7 miliarda Euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu na giełdzie przez siedem lat z rzędu byliśmy notowani w Dow Jones Sustainability World Index, i przez cztery kolejne lata uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, plasując Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Wyniki Signify za czwarty kwartał oraz wyniki za rok 2024

      stycznia 24, 2025

      Wyniki Signify za czwarty kwartał oraz wyniki za rok 2024

    • Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu

      stycznia 07, 2025

      Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu

    • Signify ósmy raz z rzędu w Dow Jones Sustainability World Index

      grudnia 23, 2024

      Signify ósmy raz z rzędu w Dow Jones Sustainability World Index