Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Wysoce energooszczędne żarówki Philips Ultra Efficient LED klasy A 

    28 czerwca 2022

    Pierwsze, wysoce energooszczędne żarówki Philips Ultra Efficient LED klasy A oferujące przełomową skuteczność świetlną 210lm/W!

    Warszawa, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, prezentuje wysoce energooszczędne żarówki Philips Ultra Efficient LED klasy A. Produkt jest zgodny z wprowadzonym we wrześniu 2021 r. rozporządzeniem zainicjowanym przez Komisję Europejską w efekcie, którego, istotnej modyfikacji uległa klasyfikacja energetyczna produktów elektronicznych, w tym także źródeł światła LED.

    Rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego UE wprowadziło nową, przyjazną dla konsumenta etykietę energetyczną, które umożliwia użytkownikom końcowym wybór najbardziej energooszczędnych produktów. Jednak wraz z zaostrzeniem kryteriów klasyfikacji, urządzenia, które dawniej oznaczano pierwszymi literami alfabetu (a niekiedy nawet symbolem A+ lub A++), spadły obecnie o kilka stopni w rankingu. Literą A oznaczane są teraz wyłącznie najbardziej energooszczędne produkty spełniające szereg rygorystycznych norm (w przypadku źródeł światła oznacza to skuteczność świetlną na poziomie min. 210 lm/W).

    Wszystkie źródła światła wykonane w technologii LED pochłaniają znacznie mniej energii niż żarówki konwencjonalne. Obecnie dysponujemy technologią, dzięki której żarówki LED mogą być aż do 60% bardziej energooszczędne od większości standardowych żarówek LED dostępnych na rynku. Pojawienie się w ofercie Philips produktów w najwyższej klasie energetycznej A to spore osiągnięcie. Zmiana klasyfikacji energetycznej nie jest bowiem zwykłym kaprysem. Jeśli chcemy zapobiegać dalszym zmianom klimatu musimy nie tylko wytwarzać energię w sposób przyjaźniejszy dla środowiska naturalnego, ale także odpowiedzialnie nią zarządzać. Każda, nawet najmniejsza oszczędność ma znaczenie.

     

    Bogdan Ślęk, 

    Public & Government Affairs Director w Signify Poland.

     

    Nowa żarówka Philips Ultra Efficient LED klasy A to zamiennik dla klasycznych żarówek wolframowych o mocy 40W i 60W. Przeźroczysta, szklana bańka sprawia, że wizualnie produkt niewiele różni się od tradycyjnych rozwiązań, jednak jest to zdecydowanie bardziej zaawansowane rozwiązanie. To pierwsza żarówka LED w klasie A od Philips, która oferuje przełomową skuteczność świetlną równą 210 lm/W.

     

    Żarówka Philips Ultra Efficient LED klasy A może świecić nieprzerwanie przez 50 000 godzin, czyli niemal 6 lat. Biorąc jednak pod uwagę, że mało kto będzie oświetlał dom przez 24 godziny na dobę, przy standardowym użytkowaniu żarówka powinna działać dekady. Dodatkowo żarówka ta, zapewnia nie tylko najwyższą wydajność, ale również komfort widzenia. Źródła światła Philips EyeComfort LED zostały zaprojektowane tak, aby nie męczyły oczu.  Żarówki Philips LED ze znakiem towarowym EyeComfort spełniają nasze surowe kryteria komfortu widzenia.

     

    Źródła światła Philips Ultra Efficient LED klasy A to odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami nowoczesność. Stosując je w domach nie tylko oszczędzamy, ale także realnie wspieramy ochronę środowiska.

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024