Tradycyjny i praktyczny wystrój w nowej, współczesnej odsłonie
Dzięki efektownemu wzornictwu nowe żarówki Philips Hue Lightguide łączą przyciągający wzrok nowoczesny styl, wraz ze wszystkimi funkcjami inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Dostępne w trzech wyjątkowych kształtach — kulistym, eliptycznym oraz trójkątnym — żarówki Lightguide zawierają w swoim wnętrzu intrygujący rozpraszający światło element, a ich odblaskowe, błyszczące wykończenie sprawia, że świecą jeszcze jaśniej. Żarówki Lightguide zostały zaprojektowane z myślą o ekspozycji, to wyrazisty dodatek, który uzupełni wystrój każdego nowoczesnego domu i idealnie wkomponuje się w Twoją ulubioną scenę świetlną Philips Hue. Żarówki Lightguide można wkręcić w metalową oprawę z kablem w płóciennym oplocie, czyniąc z nich interesującą dekorację. Oprawa z kablem jest dostępna w kolorze czarnym, element jest sprzedawany osobno.
Z myślą o miłośnikach tradycyjnego designu, żarówka Philips Hue Filament w kształcie świecy będzie dostępna w wersji White Ambiance, umożliwiającej wybór tysięcy odcieni ciepłego lub zimnego światła.
Jeszcze bardziej wciągająca rozrywka
Nowa taśma Philips Hue LED Play gradient PC zapewnia najwyższą jakość oświetlenia w trakcie rozgrywek komputerowych. Światło emitowane z gradientowej taśmy LED rozjaśnia się i ciemnieje w rytm akcji, naśladując dowolne treści wyświetlane na ekranie. Generowane przez nią barwy płynnie łączą się ze sobą, stwarzając bogaty, zniewalający efekt przenikania. Taśmę można w łatwy sposób zamontować na tyle monitora za pomocą dołączonych do zestawu uchwytów. Dzięki wyjątkowo zaprojektowanej osłonie, emituje ona światło pod kątem 45 stopni ustawiona blisko ściany stwarza więc intrygujący efekt halo. Taśma jest elastyczna, dzięki czemu można ją zainstalować na prostych lub zakrzywionych monitorach. Jest dostępna w trzech różnych rozmiarach — model 24/27-calowy oraz 32/34-calowy do stanowisk z jednym monitorem oraz model przeznaczony do stanowisk z trzema 24/27-calowymi monitorami.
By zapewnić Ci jeszcze lepszą rozgrywkę i ożywić Twoje ulubione gry z wykorzystaniem światła, Philips Hue połączył siły z CORSAIR. Oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia sterowanie scenami oświetlenia Philips Hue przy użyciu jednego interfejsu oraz pozwala na ich synchronizacje z urządzeniami peryferyjnymi RGB od CORSAIR, dzięki czemu idealna atmosfera jest na wyciągnięcie ręki.
Niezależnie od tego czy grasz, czy po prostu oglądasz telewizję, by zapewnić jeszcze łatwiejszą konfigurację i pozwolić Ci skupić się na rozrywce, obecna aplikacja Philips Hue Sync Box zostanie połączona z główną aplikacją Philips Hue w czwartym kwartale 2022 r. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli zarządzać całym systemem rozrywki w jednym miejscu. Aplikacja Hue będzie od teraz narzędziem do tworzenia obszarów rozrywki, konfiguracji i sterowania Sync Box, albo włączania funkcji, takich jak sterowanie głosem lub podczerwienią. Philips Hue Sync (oddzielna aplikacja mobilna do sterowania urządzeniem Sync Box) zostanie wyłączona z użytku.
Philips Hue pozwala na synchronizowanie świateł z muzyką na jeszcze większej liczbie urządzeń. Od teraz, dzięki funkcji Philips Hue + SmartThings Music Sync, możesz zanurzyć się w dźwięku łącząc inteligentne oświetlenie Philips Hue z ulubionymi piosenkami na dowolnym smartfonie Samsung Galaxy. Aby sparować się z inteligentnym oświetleniem, korzystając z telefonu lub tabletu Galaxy, użyj po prostu funkcji Music Sync w aplikacji Samsung SmartThings. Po aktualizacji aplikację SmartThings, zyskasz dostęp do Hue Sync, dzięki czemu w przejrzysty sposób zsynchronizujesz światła z muzyką z większości usług streamingowych na swoim urządzeniu mobilnym. Funkcja planowana jest na czwarty kwartał 2022 r.
Automatyzacja Symulacja obecności w domu zapewni Ci spokój ducha, kiedy tego potrzebujesz
Nowa automatyzacja Symulacja obecności w domu została zaprojektowana tak, by chronić go z wykorzystaniem światła i zapewniać Ci spokój ducha, kiedy jesteś poza nim. Funkcja automatycznie włącza i wyłącza światła w wybranych przez Ciebie pomieszczeniach, w godzinach, w których ich zwykle używasz. Dzięki intuicyjnej obsłudze w prosty sposób wybierzesz, które światła zostaną dodane do automatyzacji oraz określisz porę dnia w których ma być aktywna. Nowa automatyzacja będzie dostępna na początku września 2022 r. w aplikacji Philips Hue.
podkreślił Jasper Vervoort,
Business Leader Philips Hue w firmie Signify.
Więcej informacji o najnowszych produktach oraz funkcjach aplikacji Philips Hue można znaleźć na stronie www.philips-hue.com/newlaunches
Dostępność i cena:
Informacje o Philips Hue
Philips Hue jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnego oświetlenia. Rodzina źródeł światła LED, opraw, czujników oraz przełączników Philips Hue to inteligentne oświetlenie dla każdego domu. System inteligentnego oświetlenia pozwala stworzyć pożądany nastrój poprzez piękne kolory i sceny świetlne. Pozwala łatwo programować czasomierze i rutynowe czynności, aby poczuć się bezpieczniej we własnym otoczeniu, oraz używać najlepszego światła do codziennych czynności, by ułatwić sobie życie.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.philips-hue.com/pl-pl/. Najnowsze wiadomości są dostępne w naszych kanałach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.
Rzecznik Prasowy Signify w Polsce
Dorota Sławińska
Tel: +48 605 342 517
E-mail : dorota.slawinska@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.