Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Human Centric Lighting: oświetlenie Signify zgodne z potrzebami człowieka w biurowcu CA Immo w Warszawie

    23 maja 2023

    Human Centric Lighting: oświetlenie Signify zgodne z potrzebami człowieka w biurowcu CA Immo w Warszawie

     

    • Warszawski biurowiec Saski Crescent przechodzi modernizację uwzględniającą m.in. aspekty eko i wellbeing.
    • Wnętrza części wspólnych oraz przestrzeni pokazowej zaprojektowano tak, aby służyły poprawie efektywności i dobremu samopoczuciu.
    • Signify dostarcza energooszczędne oświetlenie wspierające naturalny rytm dobowy człowieka.

     

    W ramach pełnej modernizacji biurowca Saski Crescent, do którego w najbliższych miesiącach wprowadzą się pierwsi nowi najemcy, wdrożono szereg rozwiązań z zakresu energooszczędności i zrównoważonego rozwoju, aby budynek był bardziej przyjazny dla środowiska, a koszty operacyjne były zoptymalizowane. Potwierdzeniem zmian w budynku ma być m.in. uzyskanie certyfikatu BREEAM, WELL Core & Shell Standard oraz uzyskany już WiredScore Platinium. Przestrzeń pokazowa, w Saski Crescent, została zaprojektowana w zgodzie ze współczesnymi trendami – tak, aby prezentowała możliwości w zakresie budowania różnorodnego i przyjaznego środowiska pracy.

     

    W przestrzeniach wspólnych showroomu zostało zainstalowane energooszczędne oświetlenie od Signify, w tym innowacyjne oprawy NatureConnect, które odwzorowują naturalny rytm światła dziennego wewnątrz budynku, tworząc tym samym zdrowsze, bardziej atrakcyjne i angażujące środowisko. To pokazuje przyszłym najemcom budynku skalę możliwości, jakie tego typu rozwiązanie tworzy przy aranżacji przestrzeni.

    Na nowy showroom CA Immo składają się strefa dla gości z kanapami, miedzianym blatem barowym i stolikami, sale konferencyjne, różnego rodzaju stanowiska pracy oraz strefa relaksu. Inspirująca atmosfera nie jest jednak wyłączną zasługą stylowych mebli i dodatków. Nie mniejsze znaczenie mają zastosowane technologie, między innymi energooszczędne oświetlenie cyrkularne od Signify, w tym:

     

    • Oprawy NatureConnect, które zalewają przestrzeń światłem do złudzenia przypominającym naturalne światło słoneczne.
    • Oprawy podwieszane nad biurkami zapewniające komfortowe warunki pracy oraz posiadające Deklarację Środowiskową Produktu (EPD), która zawiera informacje na temat pełnego cyklu życia opraw od wydobycia surowców, poprzez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do ich utylizacji.
    • Oprawy Philips MyCreation w technologii druku 3D (Accent Cylinder, Accent Track, Drum) wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, wymagające znacznie mniej energii i materiału w procesie produkcji, zmniejszające ilość generowanych odpadów, o znacznie niższym śladzie węglowym (nawet do 75%) w porównaniu z tradycyjnymi oprawami LED, ponadto produkowane w ponad 65% z surowca pochodzącego z recyklingu.

     

    Panele LED NatureConnect od Signify odwzorowujące kolory i dynamikę naturalnego światła pozwalają poczuć się, jakby spędzało się czas na zewnątrz, w naturze. Ma to niebagatelny wpływ na samopoczucie, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych.

     

    Budynki w UE odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. Na szczęście jesteśmy w stanie to zmienić. Wymiana przestarzałego oświetlenia na wysoce energooszczędną technologię LED to zaledwie pierwszy krok. Jeszcze większe oszczędności (nawet do 80%) można osiągnąć, łącząc oprawy LED z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem, takim jak nasz Interact Office. Pozwala on zdalnie sterować oświetleniem, bazując na dostępnej ilości naturalnego światła dziennego, zajętości pomieszczeń czy zaplanowanym harmonogramie pracy obiektu.  Co więcej sensory zamontowane w oprawach gromadzą szereg danych, które można wykorzystać do dalszej optymalizacji”

     

    Patrycja Zarzeczna
    Business Development Manager Office & Industry w Signify

    Firmie CA Immo zależy na tym, aby wnętrza pozytywnie wpływały na zdrowie i samopoczucie pracujących w środku ludzi. Dlatego, w budynku będzie funkcjonować siłownia, prysznice, parkingi rowerowe i inne pomieszczenia wspierające aktywność. To jedno z pierwszych miejsc w Warszawie, gdzie zrealizuje się idea Human Centric Lighting, czyli oświetlenia dopasowującego się do naturalnych potrzeb człowieka.

     

    "Sukcesywne zwiększanie efektywności energetycznej budynków to jedno z największych wyzwań dla sektora nieruchomości. Zastosowanie cyrkularnego oświetlania w biurowcu Saski Crescent jest jednym z elementów modernizacji, które pozwolą nam w samym sercu miasta zaoferować warszawskiemu rynkowi biurowemu zupełnie nową jakość przestrzeni pozytywnie wpływającą na efektywność oraz dobre samopoczucie pracowników korzystających z biura. Jednocześnie zmiany te umożliwiają nam zrobienie kolejnego kroku w kierunku realizacji naszych celów klimatycznych" Aleksandra Niziołek, Senior Technical Asset Manager w CA Immo.

     

    Jednocześnie o komfort pracowników będzie dbać wiele innych technologii. Budynek zostanie wyposażony w cyfrowy system zarządzania (BMS), inteligentne liczniki oraz rozwiązania dbające o najwyższą jakość wentylacji i optymalną temperaturę we wnętrzu. Wszystkie te rozwiązania wpłyną pozytywnie nie tylko na warunki pracy, ale także efektywność energetyczną budynku. Biurowiec będzie wykorzystywał 100% energii ze źródeł odnawialnych, a dodatkowo firma szacuje, że modernizacja biurowca zmniejszy zapotrzebowanie na energię pierwotną o 30%1.

    1Szacunki własne CA Immo

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

    Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Signify Poland

    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024