Produto foi desenvolvido para ajudar a promover a segurança aumentando a
visibilidade dos veículos mesmo quando utilizado durante o dia
São Paulo, Brasil – A Philips, empresa global de iluminação, cuidados com a saúde, consumo e estilo de vida, líder em soluções LED, apresenta sua solução de LED para luzes de rodagem diurna (Daylight Running Light – DRL, na sigla em ingês), de acordo com recomendação dos órgãos de trânsito.
O Farol de Rodagem Diurna (Daylight Running Light, ou DRL) da Philips é a última tendência na indústria automotiva. O produto consiste em uma luz LED que fica ligada durante todo o tempo em que o veículo estiver trafegando para ajudar a aumentar a visibilidade dos motoristas também durante o dia.
Para melhorar a segurança do motorista, muitos países europeus já exigem a utilização das luzes de rodagem diurna (DRL). Estudos nesses países apontaram que a adoção de faróis durante o dia, permitiu uma redução significativa dos números de acidentes nas estradas e permitem melhor visualização de obstáculos. Entre os países que já tornaram obrigatório o uso do item estão o Canadá, a Islândia, a Suécia e a Noruega. Para os nossos vizinhos Paraguai e Argentina, andar apagado durante o dia resulta em multa.
A norma orientadora européia DRL (2008/89/EC) exige que todos os modelos novos de carros saiam da fábrica já equipados com luzes que são ligadas automaticamente durante o dia.
No Brasil, a resolução nº 18/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) recomenda o uso, nas rodovias, de farol baixo aceso durante o dia, considerando que o sistema de iluminação é elemento integrante da segurança ativa dos veículos. O Art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro ainda institui que as DRLs devem ser usadas quando o tempo estiver ruim.
“Considera-se que as cores e as formas dos veículos modernos contribuem para mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em condições de boa luminosidade. A DRL da Philips é um recurso inovador que chega para ajudar os motoristas a trafegarem de forma segura, proporcionando melhor visualização enquanto dirigem”, explica Ivan Lelis, gerente de produtos de Iluminação Automotiva da Philips do Brasil.
Dessa maneira, a resolução trata diretamente do uso da iluminação automotiva durante o dia:
Art.1º. Recomendar às autoridades de trânsito com circunscrição sobre as vias terrestres, que por meio de campanhas educativas, motivem seus usuários a manter o farol baixo aceso durante o dia, nas rodovias.
Vantagens da tecnologia LED
Usar os faróis comuns do carro acesos durante todo o dia pode comprometer a vida útil da bateria. Para evitar esse problema, a DRL da Philips é um produto que utiliza a tecnologia LED (Light-Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz, na sigla em Inglês), possibilitando uma vida útil das lâmpadas de 5.000 horas ou 250.000 km rodados a uma velocidade média de 50 km/h. Além disso, o uso do LED permite a redução do consumo de energia em até 80% em ralação às lâmpadas automotivas convencionais, o que faz com que a bateria do carro não seja prejudicada pelo uso constante da luz.
O LED é tema de intensas pesquisas nos laboratórios da Philips. Graças aos avanços conquistados com o desenvolvimento dessa tecnologia, é possível oferecer no mercado, por um preço extremamente competitivo, um kit completo de DRLs que traz todas as peças para instalação para a maioria dos veículos. Com uma luz branca intensa (6.000K), o kit é simples de instalar e personaliza o carro. Basta um pouco de habilidade para que o próprio motorista possa fazer a instalação sozinho.
A Philips investe em produtos apropriados às exigências de segurança dos órgãos regulatórios, com o intuito de oferecer a melhor e mais eficiente solução automotiva. Por isso, como líder em inovação da indústria de iluminação, a Philips mantém o desenvolvimento e introdução de tecnologias avançadas para os consumidores.
Conheça os benefícios dos LEDs automotivos Philips:
- Longa vida útil com durabilidade de 5.000 horas ou 250.000 km a uma velocidade média de 50 km/h
- Alta potência LED LUXEON
- Economia de energia – consumo 80% menor em comparação a lâmpadas convencionais
- Maior segurança
- Temperatura de cor de 6.000K permite que o seu veículo seja visto a longa distância
- Fácil e simples de instalar
- Design atraente com suporte ajustável