A empresa leva aos profissionais de iluminação e aos consumidores finais as linhas Ledino e Ecomoods que aliam a avançada tecnologia e eficiência energética com design moderno e arrojado que possibilitam uma decoração com conforto e economia
São Paulo (SP), Brasil - A Philips, líder mundial em saúde e bem-estar e líder do mercado nacional de lâmpadas, realiza o Lançamento das novas linhas de Luminárias Decorativas Ledino e Ecomoods. O evento, realizado em São Paulo no dia 24 de fevereiro, recebe os mais importantes profissionais da área de iluminação como lighting designers, decoradores e arquitetos.
Em um moderno showroom, a Philips apresenta 33 produtos da sua linha Ledino. Primeira linha completa em iluminação interna que usa a avançada tecnologia de LEDs, a Ledino conta com produtos de design arrojado e inovador, de alto padrão, com vida útil operacional de até 20 anos e com economia de até 80% de energia. Além disso, os produtos podem ser dimerizados, possibilitando o ajuste de intensidade de luz de acordo com o clima desejado, aliando uma luz pura e de distribuição uniforme com baixa temperatura.
Em toda a linha Ledino, são utilizados os LEDs Philips LumiLed Luxeon Rebel. Os Luxeon Rebels são atualmente os menores powerLEDs montáveis em superfícies, com a melhor relação lúmen por watt da indústria. A maioria desses LEDs vem integrada a um puck, uma solução exclusivamente desenvolvida pela Philips que combina três Luxeon Rebels em uma estrutura sintética de alumínio. Essa técnica possibilita uma excelente emissão de luz com uma cor 100% uniforme. No entanto, eles também podem ser uma fonte de luz independente em luminárias para ambientes em que se deseja uma emissão de luz menos intensa. |
Já a linha Ecomoods é a primeira voltada para residências com lâmpadas econômicas integradas nas luminárias, combinando design moderno com a mais avançada tecnologia de eficiência energética. As luminárias de baixo consumo de energia Ecomoods não são apenas eficientes, mas são também decorativas, e emitem uma luz aconchegante que cria um ambiente confortável e relaxante. Alguns modelos ainda dispõem de dimmer - essencial para os que querem economizar energia. |
Os produtos da linha possuem design clean e contemporâneo que modifica o padrão das tradicionais lâmpadas econômicas, combinando forma e funcionalidade. A linha Ecomoods conta com luminárias suspensas, de parede e de teto.
Principais vantagens |
|
Linha Ledino |
Linha Ecomoods |
Vida útil de 20 anos |
Longa vida útil de até 12 mil horas
|
Economia de energia |
Baixo consumo de energia
|
Emissão de luz brilhante |
Grande capacidade de iluminação, mesmo em grandes ambientes
|
Funcionamento em baixa tensão |
Habilidade para diminuir a luz em alguns modelos
|
Dimerizáveis e com rápido acendimento |
Estética arrojada e preço acessível aos consumidores finais |
A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no País há 86 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raio-x e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br
A Royal Philips Electronics da Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas. Líder global em cuidados com a saúde, estilo de vida e iluminação, a Philips integra tecnologia e design ao prover soluções para as pessoas, baseadas fundamentalmente em pesquisas com consumidores e na promessa de marca “sense and simplicity”. Com sede na Holanda, a Philips emprega aproximadamente 119 mil funcionários em mais de 60 países. Com um volume de vendas de 25,4 bilhões de euros em 2010, a empresa é líder de mercado em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em flat TV, barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter
Ketchum Estratégia / One Voice
Ana Garcia / ana.garcia@ketchum.com.br / (11) 5090 8912
Juliana Wruck / juliana.wruck@ketchum.com.br / (11) 5090 8924
Fabricio Costa / fabrício.costa@ketchum.com.br/ (11) 5090 8948