São Paulo (SP), Brasil – A Philips, empresa global de iluminação, cuidados com a saúde, consumo e estilo de vida, líder em soluções LED, participa mais uma vez da 10ª Automec (Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços) para apresentar suas mais recentes novidades de soluções automotivas, incluindo iluminação e purificação de ar. A feira será realizada entre os dias 12 e 16 de abril, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.
Durante o evento, a Philips apresentará inovações como a solução de LED para rodagem diurna 24V (Daylight Running Light – DRL, na sigla em inglês), especial para caminhões e ônibus. O produto, última tendência na indústria automotiva, consiste em uma luz LED que fica ligado durante todo o tempo em que o veículo estiver trafegando para ajudar a aumentar a visibilidade dos motoristas também durante o dia. Outra vantagem do lâmpada DRL 24V é suportar uma grande intensidade de impacto e vibrações, com alta durabilidade, aumentando a segurança e diminuindo a necessidade de manutenção. O produto destaca-se pelo formato ultra-slim, o que ajuda na adaptação facil a qualquer modelo de veículo, pelo menor consumo de energia, com duração de até 5.000 horas de uso, além de acendimento automático. A Philips também oferece a versão de DRL 12V, voltado para automóveis.
“Hoje em dia, as cores e as formas dos veículos modernos contribuem para mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em condições de boa luminosidade. A DRL da Philips é um recurso inovador que chega para ajudar os motoristas a trafegarem de forma segura, proporcionando melhor visualização enquanto dirigem”, explica Ivan Lelis, gerente de produtos de Iluminação Automotiva da Philips do Brasil.
Lelis explica que a principal função dos faróis de rodagem diurna da Philips não é iluminar e, sim, destacar e facilitar a visualização do veículo pelos pedestres e outros motoristas, tornando possível antecipar reações e evitar acidentes, como já comprovado em pesquisas realizadas em outros países.
“Com isso, a Philips demonstra comprometimento com a segurança de seus clientes, como forma de proporcionar saúde e bem-estar, e oferece ao mercado opções de qualidade para que os motoristas se adéquem às normas de trânsito locais”, finaliza.
Muitos países europeus já exigem a utilização das luzes de rodagem diurna (DRL). Estudos nesses países apontaram que a adoção de faróis durante o dia, permitiu uma redução significativa dos números de acidentes nas estradas e permitem melhor visualização de obstáculos. No Brasil, o Art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro institui que os veículos utilizem luz baixa quando o tempo estiver ruim e que os veículos de transporte coletivo regular de passageiros estejam sempre com os faróis baixos acesos, tanto de dia quanto de noite.
Além das soluções de iluminação, a Philips lança um produto único no mercado, o GoPure – sistema purificador de ar para veículos. Com ele, os ocupantes do automóvel vão respirar um ar mais saudável, graças ao seu inovador sistema de purificação que remove rapidamente poeira, pólen, bactérias e vírus. O recurso também reduz odores de cigarro e de carro novo, além de descontaminar o ar dos poluentes químicos e gases nocivos, como benzeno, acetona, formaldeído e compostos orgânicos voláteis.
Para maior segurança e confiabilidade, o GoPure vem com indicador de melhora de qualidade do ar, exibindo as luzes azul (muito bom), roxo escuro (bom) e lilás (baixa qualidade), além de indicador LED da hora de troca do filtro. O GoPure pode ser instalado facilmente na parte dianteira, no painel, atrás dos bancos dianteiros/traseiros e teto ou sob os assentos, sendo necessária a alimentação de 12V.
Durante toda a programação da feira, a Philips realizará demonstração dos produtos em seu estande para todos os visitantes.
Serviço:
10ª Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços - Automec
Data: 12 a 16 de abril de 2011
Horário: Terça a sexta das 10 às 19 horas e sábado das 9h às 17h
Local: Rua C02/D01 no Pavilhão de Exposições do Anhembi
Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo - SP
A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no País há 86 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raio-x e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br.
A Royal Philips Electronics da Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas. Líder global em cuidados com a saúde, estilo de vida e iluminação, a Philips integra tecnologia e design ao prover soluções para as pessoas, baseadas fundamentalmente em pesquisas com consumidores e na promessa de marca “sense and simplicity”. Com sede na Holanda, a Philips emprega aproximadamente 119 mil funcionários em mais de 60 países. Com um volume de vendas de 25,4 bilhões de euros em 2010, a empresa é líder de mercado em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em flat TV, barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter
Assessoria de imprensa Philips:
Ketchum Estratégia/OneVoice
Rafael Borges / saude3@ketchum.com.br (11) 5090-8900 – ramal 8547
Ana Carolina Garcia / ana.garcia@ketchum.com.br 5090-8912
Juliana Wruck / juliana.wruck@ketchum.com.br (11) 5090-8924