Com a exclusiva linha ArcTone, a Philips realça o projeto desenvolvido pelo escritório de arquitetura
Kawahara & Takano e traz um novo conceito de iluminação para loja exclusiva da Tramontina no Rio de Janeiro
Líder global de inovação em saúde e bem-estar, a Philips participou do projeto de iluminação da nova loja da Tramontina, no CasaShopping da Barra da Tijuca (RJ). Idealizado pela Kawahara & Takano Soluções para Varejo, o conceito desse espaço piloto da multinacional brasileira de 102 anos é fortalecer a relação com os clientes e servir de modelo para parcerias com outros pontos de venda.
Com esse desafio em mãos, a Kawahara & Takano apostou em uma linha gráfica e sensorial baseada nos produtos da empresa – como as tampas que constroem a fachada da loja –, levando o consumidor a uma imersão no mundo Tramontina e no universo de novidades que ele encontra espalhadas nos 500m2 da área de exposição.
A iluminação é um dos pontos altos do espaço e foi pensada de forma estratégica para despertar os sentidos e a atenção dos visitantes. Usando a exclusiva linha ArcTone da Philips, responsável pela criação de efeitos de luz que destacam os produtos, toda a instalação foi feita em vigas de aço inox, trilhos eletrificados e luminárias com lâmpadas de vapor metálico de alto rendimento.
Na fachada, os arquitetos utilizaram alumínios luminosos com letras em acrílico e LED em seu interior, dando maior visibilidade à marca durante o dia e a noite. O caixa retroiluminado também se destaca no interior da loja, complementado por uma galeria de nichos com iluminação em LED onde ficam expostos produtos icônicos da marca.
Linha ArcTone
Ideal para lojas, a tecnologia ArcTone coloca a luz como parte da decoração, criando realces e áreas de destaque de acordo com os objetivos pensados para o ambiente. Sua forma refinada e compacta, com bordas curvas e combinações de preto e branco, cinza ou outros acabamentos, faz com que ela se integre ao ambiente e deixe a luz em destaque. Além disso, graças ao "mix & match", cada projeto pode ter uma combinação diferente com as várias opções de acabamento, cores, tipos de lâmpadas e acessórios, criando efeitos de luz surpreendentes, duradouros e com muito estilo.
In Press - Relações com a imprensa
Daniel Cesaroni / (11) 3330-3837 / daniel.cesaroni@inpresspni.com.br
Érica Sato / (11) 3330-3829 / erica.sato@inpresspni.com.br
Camila Francis / (11) 3323-1533 / camila.francis@inpresspni.com.br
A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips da Holanda e atua no País há 89 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raios-X e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br.
A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas nas áreas de Healthcare, Consumer Lifestyle e Lighting. Com sede na Holanda, a Philips computou em 2012 um volume de venda de 24.8 bilhões de euros e emprega aproximadamente 116.000 mil funcionários, com vendas e serviços em mais de 100 países. A empresa é líder em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em barbeadores elétricos e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter