A Philips do Brasil, líder global em inovação, inaugura em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) a primeira etapa da nova iluminação do Eixo Monumental, em Brasília. O projeto completo foi dividido em três fases, que totalizarão a implantação de 16 km de rede de iluminação pública com 700 postes duplos especiais, de aço, com 12 metros de altura com luminárias Philips da família GreenVision Xceed que utilizam a plataforma de LED chamada LEDgine. A obra também incluiu a instalação de 480 luminárias de LED da mesma família de 60 Watts para as calçadas do Eixo. "Brasília é reconhecida como patrimônio cultural da humanidade e, por isso, obras como esta necessitam de soluções extremante adaptáveis à arquitetura e ao design da via e que sejam ao mesmo tempo sustentáveis. Neste projeto, estamos aplicando nossa plataforma LEDgine de última geração que é a mesma que está sendo instalada em todas as vias públicas de Buenos Aires e no Campus da USP de Ribeirão Preto e é uma evolução da que utilizamos na modernização da iluminação do Parque do Ibirapuera em 2010, em São Paulo o que demonstra como a tecnologia está em constante melhoria", explica Flávio Guimarães, diretor do negócio de Soluções Profissionais da Philips no Brasil e América Latina.
O projeto visa melhorar a segurança para a população, turistas e o comércio local, além de destacar um dos principais pontos da cidade. As luminárias de LED são hoje a tecnologia mais moderna e sustentável disponível no mercado mundial e proporcionam uma iluminação mais homogênea, com redução nos custos de manutenção e a ausência de gases poluidores e de emissão de raios ultravioletas e infravermelhos. As luminárias LED GreenVision Xceed utilizadas em Brasília reduzem em até 50% o consumo de energia elétrica e duram em média 12 anos mantendo 70% do fluxo luminosos inicial em seu final de vida útil.
In Press Porter Novelli – Relações com a imprensa
Pedro Cunha / (11) 3323-1628 / pedro.cunha@inpresspni.com.br
Érica Sato / (11) 3330-3829 / erica.sato@inpresspni.com.br
Camila Francis / camila.francis@inpresspni.com.br
A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips da Holanda e atua no País há 89 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raios-X e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br.
A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas nas áreas de Healthcare, Consumer Lifestyle e Lighting. Com sede na Holanda, a Philips computou em 2013 um volume de venda de 23.3 bilhões de euros e emprega aproximadamente 115.000 mil funcionários, com vendas e serviços em mais de 100 países. A empresa é líder em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter.