Seja o primeiro! Receba as últimas notícias e atualizações
Sugestões

    Philips HUE chega ao mercado brasileiro

    Abril 30, 2014

    Lâmpada LED mais inteligente do mundo permite controlar e personalizar a iluminação, ligar e desligar remotamente para maior segurança e conforto e ainda é capaz de reproduzir cor de fotos na decoração do ambiente. Tudo isso por meio de um aplicativo para smartphones e tablets

     

     

        São Paulo – A Philips, líder global em iluminação, traz ao mercado brasileiro a lâmpada HUE, considerada a mais inteligente do mundo, com sistema de controle via smartphone ou tablet (iOS e Android) que permite customizar a iluminação de ambientes e até imprimir a personalidade de uma pessoa na decoração. A novidade é feita com tecnologia LED, que reduz em mais de 80% o consumo de energia elétrica, e está à venda com

    exclusividade no site http://store.apple.com/br, na Apple Store brasileira, no Rio de Janeiro, e também nas lojas Apple autorizadas.

     

    O ‘starter pack’ inclui três lâmpadas, que podem ser instaladas em soquetes comuns, e uma ponte auxiliar. Basta baixar o aplicativo HUE no smartphone ou no tablet para começar a experimentar a luz de uma maneira completamente nova, com infinitas possibilidades para estimular a criatividade e personalizar a iluminação. A lâmpada pode ser configurada em poucos minutos.

     

    Altamente econômica, a Philips HUE também permite ajustar o brilho da luz branca ou criar qualquer cor; salvar as combinações de luz favoritas para cada ambiente ou hora do dia; usar qualquer foto no smartphone ou tablet como uma paleta de cores para iluminar o quarto; criar ou complementar a decoração com as cores do arco-íris; controlar e monitorar remotamente as luzes da casa para maior segurança e conforto; e configurar os temporizadores para adequá-los à rotina diária.

     

    O app da Philips HUE também possui um sistema especializado que contém quatro configurações de iluminação pré-programadas com base na pesquisa da Philips sobre os efeitos biológicos que a iluminação tem sobre o corpo. O LightRecipes ajusta as lâmpadas para obter a luz ideal para ajudar a relaxar, ler, concentrar ou energizar. "A Philips HUE é um divisor de águas em iluminação, pois oferece uma maneira completamente nova de experimentar e interagir com a luz. Os telefones, a mídia e o entretenimento foram revolucionados pela tecnologia digital, agora também podemos personalizar a luz e desfrutar de aplicações ilimitadas. A Philips HUE mostra como a iluminação pode ser digitalizada e integrada com o nosso mundo, para simplificar ainda mais e melhorar nossas vidas", explica Aldo Landaeta, diretor de Marketing da área de Iluminação da Philips do Brasil.

     

    A Philips está abrindo o aplicativo HUE para a comunidade de desenvolvedores e criou uma plataforma open source em www.philips-hue.com, convidando os desenvolvedores para explorar o aplicativo e aumentar ainda mais possibilidades para mostrar o que a luz pode fazer para melhorar a vida das pessoas. No site também é possível compartilhar cenas de luz ou se inspirar no site da comunidade meethue.com. A Philips HUE utiliza o padrão aberto ‘ZigBee Light Link’ de modo que ele pode ser integrado com outros sistemas certificados ZigBee.

     

    Informações adicionais sobre o produto:

    • O pacote de introdução inclui 3 lâmpadas cor de 600 lúmens (equivalente à lâmpadas comuns de 50 Watts) e a ponte auxiliar. Após a instalação é possível incluir até 50 lâmpadas adicionais HUE, usando a mesma ponte;
    • Cada lâmpada HUE cobre todos os tons de branco, de luz branca morna para fria, e uma grande variedade de cores;
    • Cada lâmpada ‘Hue’ consome 80% menos energia do que uma lâmpada tradicional.

     

     

       

    SERVIÇO

    Philips HUE
    A venda nas lojas Apple Store e pelo site http://store.apple.com/br.
    Preço sugerido:
    - Kit Starter Pack com três lâmpadas: R$ 1.299,00

              - Lâmpada HUE avulsa: R$ 269,00

     

    Informações para Imprensa

    In Press Porter Novelli – Relações com a imprensa
    Érica Sato / (11) 3330-3829 / erica.sato@inpresspni.com.br
    Camila Francis / (11) 3323-1533 / camila.francis@inpresspni.com.br

    Sobre a Philips

    A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips da Holanda e atua no País há 89 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raios-X e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br.