São Paulo - A Philips, empresa líder em iluminação, participou do projeto de iluminação do Eataly São Paulo, unidade brasileira inaugurada em maio deste ano na região sul da cidade, do maior mercado de gastronomia e produtos artesanais italianos do mundo, que já tem diversas lojas espalhadas em países como Estados Unidos, Itália e Japão. São 4.500m² de loja, que reúne produtos alimentícios e bebidas, atrações gastronômicas, além de espaços para produção de alimentos e cervejas, todos com uma iluminação projetada para proporcionar um ambiente aconchegante e atraente para o consumidor. |
O projeto luminotécnico foi desenvolvido pela Mingrone Iluminação e conta com algumas soluções inovadoras, que se valem de luminárias da Philips, como os versáteis projetores de LED modelo Stylid, que proporcionam intensidade e fachos de luz variados, permitindo destacar os mais variados produtos, e gerando até 25% de economia de energia. Para potencializar a iluminação exterior, luminárias modelo Greenvision instaladas em poste, também foram utilizadas, elevando o nível de rendimento da iluminação das áreas externas com baixo consumo de energia. A iluminação de vários outros ambientes também conta com as lâmpadas LEDtube da Philips, que oferecem até 50% de economia de energia, se comparadas com as tradicionais lâmpadas fluorescentes tubulares.