Aspectos destacados do segundo trimestre de 2016
• Sétimo trimestre consecutivo de melhoria interanual em rentabilidade operacional
- EBITDA ajustado de 161 milhões de euros (T2 2015: 139 milhões de euros)
- Margem ajustada de EBITDA de 9.3% (T2 2015: 7.5%)
- Margem ajustada de EBITDA de 8.2% (S1 2015: 7.0%)
Eindhoven, Países Baixos - Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2016. “A Philips Lighting obteve um rendimento satisfatório ao colocar um sétimo trimestre consecutivo de rentabilidade operacional melhorada e fluxo livre de dinheiro em espécie no segundo trimestre. Todos os nossos negócios progrediram em comparação com o ano passado, desempenhando-se conforme seus objetivos estratégicos”, comentou Eric Rondolat, CEO. “Apraz-me ver que a nossa estratégia está sendo executada com sucesso. A rentabilidade do negócio convencional de lâmpadas continua bem posicionada apesar da diminuição antecipada das vendas. O total de vendas baseadas em LED aumentou 25% no trimestre, e os nossos negócios de sistemas e serviços mostraram um crescimento de dois dígitos, impulsionado pela nossa contínua expansão de iluminação na Internet das coisas. Como resultado, as nossas atividades baseadas em LED, agora representam mais da metade das vendas totais. Estamos muito satisfeitos com estes resultados, que demonstram o sucesso da execução da nossa estratégia. A equipe continua focada no nosso caminho de melhoria contínua”.
Cifras chave
Eric Rondolat, CEO, e Rene van Schooten, CFO, serão os anfitriões de uma teleconferência para investidores e analistas às 10:00 da manhã. CEST (horário de verão da Europa Central) para discutir os resultados.
Este documento, a apresentação oral relacionada, bem como as respostas às perguntas após da apresentação, podem conter declarações prospectivas que refletem as intenções, crenças ou expectativas e projeções atuais da Philips Lighting N.V. (a “Companhia” e o junto com suas subsidiárias, o “Grupo”), incluindo declarações no que diz respeito a estratégia, as estimativas de crescimento de vendas bem como os resultados operacionais futuros.
Pela sua natureza, estas declarações envolvem riscos e incertezas que a Companhia e as empresas do seu Grupo enfrentam além de certos fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados reais bem como outros sejam significativamente diferentes dos expressos em qualquer declaração prospectiva como consequência de riscos e incertezas. Tais riscos, incertezas e outros fatores importantes incluem, mas não estão limitados a: acontecimentos econômicos e políticos adversos, impactos causados pela rápida mudança tecnológica, concorrência no mercado geral de iluminação, desenvolvimento de sistemas e serviços de iluminação, implementação bem sucedida de programas de transformação do negócio, impacto de aquisições e outras transações, impacto da operação do Grupo, como una companhia que cotiza separadamente na bolsa de valores, passivos e custos de pensões, estabelecimento de identidade corporativa e de marca, consequências fiscais adversas como resultado da separação da Royal Philips e exposição a leis internacionais. Por favor, ver “Fatores de risco” no folheto do Grupo, datado em 16 de maio de 2016 (o “Folheto”) para a discussão de riscos importantes, incertezas e outros fatores significativos que possam ter um efeito adverso transcendental no negócio, resultados operacionais, situação financeira e perspectivas do Grupo. É necessário ler estes riscos, incertezas e outros fatores importantes junto com a informação inclusa neste relatório semestral.
Com vistas ao segundo semestre de 2016, ao Grupo lhe competem principalmente as desafiadoras condições econômicas, os fatores adversos do tipo de câmbio bem como as incertezas políticas dos mercados globais e nacionais em que opera.
Os riscos adicionais que hoje em dia o Grupo desconhece ou que o Grupo não tenha considerado importantes a partir da data deste documento, também poderiam ser significativos e ter um efeito adverso sobre o negócio, os resultados das operações, a situação financeira e as perspectivas do Grupo, ou poderiam fazer com que os eventos prospectivos discutidos neste documento não aconteçam. O Grupo não assume nenhuma obrigação e não necessariamente atualizará alguma das declarações prospectivas como consequência de nova informação ou eventos futuros, exceto conforme exigido pela lei aplicável.