11 de junho de 2018
Eindhoven, Holanda - Signify (Euronext: LIGHT), o líder mundial em iluminação anunciou que iluminou 10 dos 12 estádios que serão usados para o torneio de futebol deste verão na Rússia.
Os estádios incluem incluyen Luzhniki (Moscú), Krestovsky (San Petesburgo), Fisht (Sochi), Ekaterinburg Arena (Yekaterinburg), além dos estádios em Kazan, Rostov-on-Don, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado e Samara.
Significa que a iluminação LED é usada na Arena Ekaterinburg. Iluminação LED de última geração dá aos jogadores de futebol e amadores a melhor qualidade de luz e é ideal para transmissões de TV 4K e repetições UHDTV em câmera lenta para os bilhões de espectadores que querem capturar todo o drama no campo - cada gota de suor, lágrimas e caretas. A iluminação de tom de LED também pode ser controlada e sincronizada com a música para criar espetacular entretenimento pré-jogo.
A iluminação do Signify foi usada para iluminar as fachadas do estádio, o que contribuiu para a atmosfera e o espetáculo dos fãs que assistiram aos jogos. Uma instalação única está localizada no Estádio Luzhniki, em Moscou, onde um teto de tecnologia LED de 39.000 metros quadrados foi instalado, tornando-se uma das maiores e mais inovadoras fachadas de mídia da Rússia. Esta fachada irá criar emoção para os fãs de toda a cidade, criando espetáculos de luz únicos, antes, durante e depois dos jogos.