14 de agosto de 2018
Bogotá, Colombia – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, afirmou, durante o 1º Congresso Internacional de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes da Colômbia, que as cidades da Colômbia e do mundo podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa e os gastos com eletricidade, implementando a iluminação pública inteligente.
Em um painel sobre cidades inteligentes em todo o mundo, representantes da Signify compartilharam algumas das implementações da empresa em iluminação pública inteligente com seus principais produtos Philips, entre outros, e mostraram como as cidades na Colômbia poderiam ser mais seguras e agradáveis, ao mesmo tempo otimizando suas eficiências operacionais.
Jorge Jusdado
Diretor Comercial do Norte da América Latina da Signify.
Um relatório recente, conduzido em parceria pela Signify e pelo WCCD, afirma que a cidade de Los Angeles obteve uma economia de energia de 63% em 2016 ao implementar sistemas inteligentes de iluminação pública, gerando economias de US$ 9 milhões e reduzindo suas emissões de gases de efeito estufa associados à iluminação pública em 47.000 toneladas métricas. Isso equivale às emissões de gases de efeito estufa de aproximadamente 10.000 veículos de passageiros ao longo de um ano.
Benefícios semelhantes foram vistos na cidade de Buenos Aires depois de alterar mais de 75% de sua iluminação pública para lâmpadas LED energeticamente eficientes conectadas ao sistema de gerenciamento de iluminação pública CityTouch. Como resultado dessas mudanças, Buenos Aires pôde melhorar sua eficiência operacional e economizar mais de 50% em energia.
Os executivos da Signify explicaram que, se as cidades da Colômbia e do mundo adotassem esses tipos de sistemas, poderiam se beneficiar de reduções significativas em suas emissões anuais e despesas com eletricidade.
Signify é o novo nome da empresa Philips Lighting desde maio de 2018. O nome legal da Signify será adotado na Colômbia até o início de 2019.
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e iluminação para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e os serviços habilitados por dados fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Com vendas de 7.000 milhões de euros em 2017 e cerca de 32.000 colaboradores em mais de 70 países, nós desenvolvemos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais brilhantes e o mundo melhor. Para mais notícias sobre a Signify acesse o Newsroom, Twitter e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.