Seja o primeiro! Receba as últimas notícias e atualizações
Sugestões

    São Paulo pode economizar mais DE 72 milhões anualmente, com lâmpadas LED e sistemas de iluminação inteligente

    03 de outubro de 2018

     

    São Paulo pode economizar mais de 6 milhões por mês, ou 72 milhões anualmente, com troca das lâmpadas convencionais para LED e sistema de iluminação inteligente

     

    • Valor poderia ser utilizado para contratar 2.379 professores para as escolas públicas, ou 1365 guardas civis metropolitanos, ou 746 médicos ou ainda 766 enfermeiros.

     

    A prefeitura de São Paulo gasta mensalmente de 11 a 14 milhões apenas energia elétrica para iluminar o espaço público da cidade.  São cerca de 620 mil pontos de luz, distribuídas nas ruas, túneis e outros espaços públicos.  Destas, 84 mil utilizam tecnologia LED (lâmpadas e luminárias), o equivalente a 13,5% do total.  Caso todos os pontos de luz fossem substituídos por LED, São Paulo economizaria de 5,2 milhões a 6,6 milhões mensalmente apenas com o consumo de energia, já que as lâmpadas e luminárias LED oferecem uma redução de cerca de 50% no consumo. Com o valor economizado seria possível contratar 2.379 professores para os Ensinos Fundamental I, II e Médio, 1.365 Guardas Civis Metropolitanos entre Inspetores, guardas de 3° Classe e Classe Especial, 746 médicos de Classe I, ou 766 enfermeiros de Classe I.

    Além da redução considerável com consumo de energia, há várias outras economias propiciadas pelo uso da iluminação LED. Segundo Daniel Tatini, diretor geral da Signify no Brasil, líder mundial em iluminação, as lâmpadas LED duram muito mais que as lâmpadas convencionais além de oferecer redução de gastos na gestão de cerca de 20%. “Os produtos de iluminação em LED voltados para iluminação pública duram pelo menos 50 mil horas, ou seja, cinco vezes mais do que qualquer outro produto que utiliza tecnologia convencional. Soma-se a isto também a redução em gastos com gestão com o uso do sistema de iluminação inteligente que remotamente identifica luminárias queimadas, atos de vandalismo, entre outros, além de possibilitar o controle da intensidade da luz associado ao movimento de rua, tanto de carros quanto de pedestres, como também a mudança automática do horário de funcionamento acompanhando a claridade do dia e o nascer e o por do sol”, ele afirma. “Além disso, não podemos esquecer o impacto ambiental, já que as lâmpadas e luminárias LED emitem quatro vezes menos CO2 do que uma lâmpada incandescente, não emitem calor ao ambiente e, por durarem mais, seu processo produtivo também é mais eficiente”, ele completa.

    Segundo Daniel, a tecnologia LED pode ser integrada com plataformas de gestão inteligente de iluminação, enviando e recebendo dados, revolucionando o sistema de iluminação pública e a própria gestão da cidade. “Com o Interact City, nossa plataforma de gestão de iluminação baseada na nuvem, conseguimos saber tudo o que acontece dentro de uma luminária, dados que podem ser usados na melhoria da segurança pública, do tráfego local entre outras informações, levando a Internet da Coisas à gestão das cidades, auxiliando na transformação de uma cidade inteligente. Para monumento, pontes e outros espaços que permitem iluminação dinâmica temos o Interact Landmark que permite, dentre outras coisas, monitorar, gerenciar e programar a iluminação arquitetônica facilitando a criação e a ativação de diferentes cenários de iluminação remotamente, simplificando a manutenção e otimizando o investimento.

    A Signify já implementou essas plataformas em diversas cidades, incluindo Buenos Aires e Los Angeles, entre outras. Um relatório¹ produzido pela Signify e pelo World Council on City Data (WCCD) confirmou que as cidades poderiam economizar energia e reduzir a emissão de CO2 em quase dois terços com a introdução da iluminação LED inteligente. O estudo revelou que a cidade de Los Angeles fez uma economia de energia de 63% em 2016 implementando um sistema desse tipo.

    No Brasil, a Signify está trabalhando em conjunto com várias prefeituras e concessionárias de energia na implementação de um sistema de iluminação pública inteligente. Um dos cases de sucesso de iluminação da empresa é o projeto do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, onde a frequência de visitação aumentou em 30% - já que o público passou a se sentir mais seguro com a nova iluminação, principalmente durante a noite. Além disso, o parque ainda teve uma redução de 30% no consumo de energia, passando de um consumo mensal de 49 mil kWh para 34,5 mil kWh, mesmo quase triplicando o número de pontos de luz, que passaram de 363 para 894.

     

    "O Brasil continua representando um importante potencial de crescimento para nós na Signify e estamos comprometidos em trazer a mais recente tecnologia de nossas soluções inteligentes de iluminação para o benefício das pessoas", disse Daniel.

     

    Recentemente, a Signify foi classificada como líder global em Smart Street Lighting pela Navigant Research em seu relatório intitulado Navigant Research Leaderboard: Smart Street Lighting.  Navigant Research é o braço dedicado à pesquisa da Navigant, que fornece pesquisa de mercado e serviços de benchmarking para indústrias em constante mudança e frequentemente altamente regulamentadas. No setor de energia, a Navigant Research se concentra em análises e relatórios detalhados sobre os mercados globais de tecnologia limpa.

     

    Como líder mundial em iluminação a Signify já instalou 29 milhões de pontos de luz conectados em todo o mundo e planeja que todos os novos produtos LED produzidos sejam conectáveis até 2020.

    Para mais informações, contate:

     

    Sherlock Communications

    signify@sherlockcomms.com

    +55 (11) 30323682

     

    Isabella Cotta

    +55 (11) 996860083

    Isabella@sherlockcomms.com

     

    Patricia Zylberman

    +55 (11) 9 72447743

    patricia@sherlockcomms.com

    Recursos de multimédia:

    Imagens

    Sobre a Signify

     

    A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e iluminação para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e os serviços habilitados por dados fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Com vendas de 7.000 milhões de euros em 2017 e cerca de 32.000 colaboradores em mais de 70 países, nós desenvolvemos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais brilhantes e o mundo melhor. Para mais notícias sobre a Signify acesse o Newsroom, Twitter e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Mais comunicados à imprensa

    • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

      Outubro 25, 2024

      Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

    • Resultados do Signify no segundo trimestre de 2024

      Julho 26, 2024

      Resultados do Signify no segundo trimestre de 2024

    • Signify e equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lançam nova parceria

      Julho 03, 2024

      Signify e equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lançam nova parceria