Seja o primeiro! Receba as últimas notícias e atualizações
Sugestões

    Signify lança Trulifi: os sistemas comerciais LiFi de alta velocidade mais confiáveis do mundo

    Junho 25, 2019
     

    • Dirigido a mercados profissionais, que incluem oficinas, hotéis, varejo, indústrias e áreas da saúde.
    • Dois novos clientes anunciados no lançamento.
    • Signify apresentou LiFi recentemente na América Latina com demonstrações em Colonia del Sacramento, no Uruguai, e em Bogotá, Colômbia.

     

    Eindhoven, Países Baixos – Hoje o mundo da iluminação e telecomunicações convergem. Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, lançou uma nova linha de sistemas LiFi que incluem os sistemas LiFi mais rápidos e confiáveis disponíveis no mercado. A linha de produtos, chamada Trulifi, beneficia as luminárias profissionais existentes e futuras. Ao invés de utilizar ondas de rádio (como WiFi, 4G/5G, Bluetooth, etc), Trulifi utiliza ondas de luz para permitir comunicações sem fio bidirecionais seguras e altamente confiáveis a velocidades muito acima da maioria das tecnologias sem fio convencionais existentes no local de trabalho.

     

    Trulifi utiliza tecnologia de transceptor óptico sem fio integrada ou de retrofit nas luminárias Philips. Isso significa que os clientes não precisam quebrar e substituir a infraestrutura de iluminação existente para receber conectividade sem fio e luz de alta qualidade.

     

    Trulifi supera o crescente congestionamento do espectro de ondas de rádio e é perfeito para áreas onde as radiofrequências não funcionam bem, ou não são permitidas (consulte a seção de vantagens e aplicação do Trulifi ao final).

    Mais uma vez, seguimos apostando na inovação e Trulifi é prova disso. É muito gratificante ver como a cada dia nós fornecemos aos nossos clientes o extraordinário potencial da luz e agora onde há luz, há conectividade. Trulifi permite aos nossos clientes aproveitar sua infraestrutura de iluminação para receber uma conectividade sem fio de alta eficiência energética, confiável e segura a um preço competitivo."

     

    Sergio Villalón,

    CEO da Signify na América Latina

    A nova linha de produtos compreende luminárias compatíveis com Trulifi que fornecem conectividade sem fio a velocidades de até 150 Megabytes por segundo (Mbps) em grandes espaços, como salas de reuniões e andares de escritórios. Existe uma perfeita transferência de sinal entre cada luminária habilitada para Trulifi, o que permite aos usuários liberdade de movimento. Essa velocidade é rápida o suficiente para transmitir simultaneamente 30 filmes em HDTV no formato 1080p (full HD). É necessária uma chave de acesso USB que, conectada a um laptop, receba o sinal LiFi e atue como um emissor para enviar dados para a luminária.

     

    A linha Trulifi também inclui um sistema fixo ponto-a-ponto, com uma velocidade de até 250Mbps, que atua como um cabo sem fio, ideal para conectar dispositivos. As possíveis aplicações incluem a conexão de robôs ou máquinas em ambientes hostis a radiofrequência (RF), como instalações industriais ou hospitais, onde as comunicações por radiofrequência (RF) podem não ser permitidas ou onde existe a necessidade de enviar e receber arquivos pesados de dados de forma segura e rápida.
     

    Dois novos clientes

     

    Signify anunciou hoje dois clientes adicionais do Trulifi

     

    • Globalworth, o maior investidor institucional e proprietário de escritórios na Polônia e Romênia, instalou 18 luminárias Philips habilitadas para Trulifi em três salas de reunião de seu escritório na Torre Spektrum, em Varsóvia, Polônia, para proporcionar comunicações confiáveis e seguras para seus clientes corporativos.
    • Claerhout Communication Campus, agência belga de marketing e comunicação, fez o retrofit de quatro luminárias LED Philips ao sistema Trulifi em uma grande sala de reuniões utilizada pela empresa e seus clientes.

     

    Vantagens e aplicação de Trulifi:

     

    É confiável:

     

    • Trulifi supera os desafios de sobrecarga de rede e fornece largura de banda garantida, mesmo durante os horários de pico.  O espectro LiFi é mais de 1.000 vezes o tamanho do espectro das ondas de rádio, eliminando a possibilidade de ficar sem espectro. Trulifi é ideal para áreas de grande ocupação, como edifícios com variedade de inquilinos, estações, aeroportos e locais públicos.
    • Trulifi funciona bem em lugares onde as radiofrequências não são permitidas ou podem causar interferências em outras máquinas, como as utilizadas em escolas, hospitais, aviões e algumas indústrias. 
    • Também pode ser utilizada em áreas onde as radiofrequências não funcionam ou apresentam mal funcionamento, como o metrô. 

     

    É seguro:

     

    • O Trulifi é tão confiável e seguro quanto as comunicações por cabo e é ideal para aplicações onde os dados são mantidos em segurança, por exemplo, o back office de instituições financeiras, serviços governamentais e trabalhos temporários como os executados por equipes de auditoria e inspeção.
    • Utiliza a criptografia AES 128, que requer uma chave de acesso USB e possui uma camada adicional de segurança integrada, já que as ondas de luz não conseguem atravessar as paredes.

     

    É rápido:

    • O LiFi é a única tecnologia sem fio capaz de fornecer uma velocidade garantida, já que não há interferência com outros sistemas de comunicação via rádio.

    Para mais informações, contate:

     

    Signify Latin America Communications

    Javier Tuiran

    Tel: +52 55186263

    E-mail: javier.tuiran@signify.com

     

    Sherlock Communications

    Tel: +55 (11) 30323682
    E-mail: signify@sherlockcomms.com

     

    Isabella Cotta

    Tel: +55 (11) 996860083

    E-mail: isabella@sherlockcomms.com

     

    Júlia Paolieri

    Tel: +55 (11) 981051880

    E-mail: julia@sherlockcomms.com

     

    Patricia Zylberman

    Tel:  +55 (11) 9 72447743

    E-mail: patricia@sherlockcomms.com

    Sobre a Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectada interact e serviços habilitados por dados, oferecem valor comercial e transformam a vida em residências, edifícios e espaços públicos. Com vendas de 6,4milhões de euros em 2018, temos aproximadamente 28.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Nós desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós fomos nomeados Líder da Indústria no Índice Dow Jones de Sustentabilidade por dois anos consecutivos. Notícias sobre a Signify estão localizadas na Newsroom do site, no Twitter e no LinkedIn. Informações para investidores podem ser encontradas na página de Relações com Investidores.

    Street Lighting-Smart-iot

    Mais comunicados à imprensa

    • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

      Outubro 25, 2024

      Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

    • Resultados do Signify no segundo trimestre de 2024

      Julho 26, 2024

      Resultados do Signify no segundo trimestre de 2024

    • Signify e equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lançam nova parceria

      Julho 03, 2024

      Signify e equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lançam nova parceria