14 de janeiro de 2020
CES 2020 - Las Vegas, Nevada (USA) – A Signify, líder mundial em iluminação, está expandindo a coleção ao ar livre da Philips Hue com uma nova gama de luminárias inteligentes de parede, luzes de caminho e luminárias de baixa tensão. Com esta nova coleção, dar vida a qualquer espaço ao ar livre e definir o clima para qualquer ocasião nunca foi tão fácil.
Entre as mais recentes adições à coleção ao ar livre estão acessórios de parede e luzes de caminho. Todos eles têm 16 milhões de cores e 50.000 tons de luz branca quente a fria, para personalização sem esforço, para criar a atmosfera perfeita no espaço externo. O destaque dos lançamentos são as novas luzes para cima e para baixo Appear and Resonate, um novo tipo de produto da família Philips Hue que cria efeitos de luz direcionais fortes e únicos.
Mais opções de iluminação de baixa tensão
A iluminação de baixa tensão é uma alternativa às configurações tradicionais de iluminação externa, envolvendo o mínimo esforço de instalação e oferecendo uma solução plug-and-play que não requer um eletricista. A nova linha de baixa tensão inclui adições às famílias existentes de apliques, luzes de caminho e luzes de ponto:
Jasper Vervoort
Líder de Negócios, Sistemas Domésticos E luminárias, Philips Hue e Signify
A Philips Hue também apresenta novas unidades de fonte de alimentação externa (40W e 100W) e um cabo de extensão (2,5m) mais a parte T, que proporcionará flexibilidade e opções aprimoradas aos nossos consumidores para criar e ampliar seu espaço mágico ao ar livre com o nosso smart outdoor luzes.
Sinta-se seguro e confortável com o Philips Hue
O Philips Hue pode ajudar você a se sentir à vontade no seu espaço ao ar livre, permitindo navegar pelo escuro com segurança, impedir a entrada de visitantes indesejados com luz e criar o ambiente externo perfeito para qualquer ocasião. Defina rotinas acionadas pela hora do dia, incluindo o nascer e o pôr do sol, ou use os sensores de movimento inteligentes Philips Hue ou a função de cercar o sistema para chegar sempre em casa e em uma casa bem iluminada e convidativa.
Preço e disponibilidade
As mais recentes adições ao intervalo incluem (com o MSRP):
Disponível na Europa a partir de final de janeiro de 2020:
Disponível na Europa, a partir de final de abril de 2020:
Disponível na América do Norte a partir de meados de março de 2020:
O que mais há de novo no Philips Hue na CES?
A Philips Hue adicionou o recurso Bluetooth a mais lâmpadas e luminárias e atualizou o recurso Zonas no aplicativo Hue para incluir acessórios.
Novos amigos da Hue
Controle suas luzes Philips Hue com os novos interruptores inteligentes projetados por Voltus e Jung. A Voltus, uma varejista on-line alemã especializada em iluminação e controles, introduziu um novo interruptor de luz sem bateria que pode ser integrado diretamente ao sistema Philips Hue. Para a Alemanha, Áustria, Suíça e Holanda, uma nova parceria com o fabricante de interruptores Jung trará em breve novos interruptores inteligentes para esses mercados. A Insta, especialista alemã em tecnologia de construção inteligente, também se juntou ao programa "Friends of Hue"
Zonas: Aqui para ficar, e ainda melhor do que antes. A atualização mais recente do aplicativo Hue inclui a adição permanente de zonas e também funcionalidades adicionais para o recurso. Com esta atualização, você pode configurar todos os acessórios, como um comutador Philips Hue Dimmer, um botão Philips Hue Smart ou um comutador Friends of Hue, para controlar uma zona em vez de toda a sala. Por exemplo, você pode criar uma zona para todo o andar superior ou um canto da sala e controlá-la usando um interruptor ou sensor inteligente. A atualização também inclui uma indicação de nível de bateria para seus acessórios quando a bateria está fraca.
Mantenha-se atualizado sobre os anúncios da Philips Hue e todas as últimas inovações da CES 2020. Verifique www.philips-hue.com/en-us/ces
Controle de voz para a Philips Hue Play HDMI Sync Box
Uma emocionante atualização para a recém-introduzida caixa de sincronização HDMI Hue Play da Philips foi introduzida na CES 2020, permitindo o uso de controle de voz e controles remotos de TV infravermelha.
Obtenha controle sem as mãos da caixa de sincronização
Desejando uma noite para desfrutar de um jogo ou filme ao máximo? Basta solicitar ao Amazon Alexa, ao Google Assistant ou ao Apple Siri que ligue a Philips Hue HDMI Sync Box para começar a sincronizar as luzes inteligentes Philips Hue com a TV para obter uma experiência de iluminação surround sem o uso das mãos. Obter o recurso é simples: atualize a caixa de sincronização por meio do aplicativo móvel Hue Sync e ative o recurso de assistente de voz para usar o assistente de voz de sua escolha para sincronizar facilmente suas luzes com filmes, músicas, programas de TV ou video games.
Os comandos de voz dos três assistentes incluem ativar / desativar a caixa de sincronização, alterar as configurações de luz, alternar entre dispositivos HDMI e atualizar o software na caixa de sincronização.
“Estamos muito empolgados com a introdução do controle de voz para a caixa de sincronização HDMI Hue Play da Philips”, diz Jasper Vervoort, líder de negócios, sistemas domésticos e luminárias da Philips Hue na Signify. “Esse recurso facilita ainda mais o controle da caixa de sincronização e o ajuste das configurações. Estamos felizes em continuar expandindo nossas opções de entretenimento com as mais recentes inovações, para que possamos oferecer a nossos consumidores a melhor experiência imersiva de luz surround. ”
O recurso de controle de voz da caixa de sincronização estará disponível a partir da primavera de 2020 em uma atualização que pode ser instalada por meio do aplicativo móvel Hue Sync. The voice commands for all three assistants include turning the sync box on/off, changing light settings, switching between HDMI devices and updating the software on the sync box.
Novo recurso de controle remoto infravermelho e muito mais
Além disso, agora você pode usar qualquer controle remoto da TV infravermelha (padrão e universal) para controlar a caixa de sincronização, incluindo, por exemplo, ligar e desligar a TV e alternar entre as entradas HDMI. Ensine a caixa de sincronização a responder a qualquer botão do controle remoto por meio do aplicativo ou configurando a caixa de sincronização com o controle remoto universal sem problemas entre vários dispositivos, facilitando o uso diário da caixa de sincronização no seu home theater.
Caixa de sincronização agora disponível em mais países
A partir de 4 de fevereiro, a caixa de sincronização Philips Hue Play HDMI também estará disponível em revendedores selecionados e em meethue.com em outros países. Leve o seu entretenimento doméstico para o próximo nível com a Caixa de Sincronização Philips Hue Play HDMI no México, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Polônia, República Tcheca, Ucrânia, Hungria, Bulgária e países Bálticos!
Para obter mais informações sobre a caixa de sincronização HDMI Hue Play da Philips, visite www.philips-hue.com/
Os produtos estarão inicialmente disponíveis apenas em determinados países e regiões, incluindo os EUA e Europa Ocidental. Anunciaremos as datas de disponibilidade no país local posteriormente.
Signify Latin America Communications
Javier Antonio Tuirán
Tel: +52 (1)55.1850.6263
E-mail: javier.tuiran@signify.com
Signify Brasil
Lis Oliveira
Tel: +55 (11) 98923-3940
E-mail: lis.oliveira@signify.com
Sherlock Communications
Isabella Cotta
Tel: +55 (11) 996860083
E-mail: Isabella@sherlockcomms.com
Signify (Euronext: LIGHT) is the world leader in lighting for professionals and consumers and lighting for the Internet of Things. Our Philips products, Interact connected lighting systems and data-enabled services, deliver business value and transform life in homes, buildings and public spaces. With 2018 sales of EUR 6.4 billion, we have approximately 27,000 employees and are present in over 70 countries. We unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world. We have been named Industry Leader in the Dow Jones Sustainability Index for three years in a row. News from Signify is located at the Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Information for investors can be found on the Investor Relations page.