25 de Junho, 2020
São Paulo, Brasil – A Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, está aumentando sua capacidade de produção e expandindo o seu portfólio de produtos de iluminação UV-C. A empresa está aproveitando mais de 35 anos de experiência neste segmento para atender à crescente necessidade global de desinfecção de ar, superfícies e objetos.
Ao aumentar a capacidade e ampliar o portfólio de UV-C, a Signify está ajudando a manter as pessoas seguras em um mundo que está se ajustando a um novo normal. Sua iluminação UV-C é comprovada e confiável como um desinfetante eficaz. Isso foi validado recentemente em um teste de laboratório da Universidade de Boston, mostrando que as fontes de luz UV-C da Signify inativam o vírus que causa o COVID-19 em questão de segundos. O estudo é crucial, pois vai ao encontro da busca atual por soluções que possibilitem às empresas continuarem suas operações e prestarem seus serviços em um ambiente seguro.
A nova linha de produtos UV-C da Signify inclui luminárias e câmaras para uma ampla variedade de aplicações profissionais.
Harsh Chitale
Líder da divisão de soluções digitais da Signify
Parte da linha são luminárias UV-C, ideais para a desinfecção profunda de superfícies em escritórios, escolas e banheiros. Elas estão equipadas com sensores e controles para garantir o funcionamento apenas quando pessoas e animais não estiverem presentes. Outros produtos incluem luminárias móveis UV-C independentes que podem ser transportadas para um quarto de hotel ou usadas para desinfetar superfícies em transportes públicos, como ônibus e trens.
Para a desinfecção de objetos, a Signify lança uma variedade de câmaras de desinfecção UV-C seguras e rápidas de se usar. Essas câmaras são usadas em escritórios e prédios municipais para desinfetar etiquetas, telefones, bolsas, laptops e carteiras em questão de segundos. Nas lojas, são ideais para desinfetar itens, óculos ou roupas experimentadas em um vestiário, por exemplo.
As luminárias UV-C também podem ser usadas dentro de túneis de desinfecção de superfícies. Na América do Norte, uma grande varejista está pilotando um túnel UV-C para desinfetar carrinhos de compras. Na Índia, um hotel planeja usar um túnel Signify UV-C para desinfetar as malas dos hóspedes no check-in.
Para complementar seu portfólio, a Signify adquiriu recentemente os ativos da Germicidal Lamps & Applications (GLA), uma pequena empresa sediada na Holanda com ampla experiência em soluções de desinfecção por UV-C. O acordo inclui o portfólio de desinfecção de ar superior da GLA, além de profundo conhecimento de aplicações.
Paul Peeters
Líder da divisão de soluções digitais Europa na Signify
As luminárias de desinfecção de ar podem ser usadas com pessoas estando no mesmo ambiente, pois são instaladas em uma altura que, em combinação com blindagem e óptica, impedem a exposição à fonte de luz UV-C. O ar na parte superior da sala é constantemente desinfetado usando irradiação UV-C e convecção natural do fluxo de ar na sala. Isso os torna perfeitos para uso em escolas, escritórios, academias, pontos de venda e outras áreas de alto contato.
Por mais de 35 anos, a Signify está na vanguarda da tecnologia UV e possui um histórico comprovado de inovação em iluminação UV-C. A iluminação UV-C da Signify é projetada, instalada e usada de acordo com as instruções de segurança específicas do produto e fabricada com processos industriais bem controlados.
Signify Corporate Communications
Elco van Groningen
Tel: +31 6 1086 5519
Email: elco.van.groningen@signify.com
Sherlock Communications
+55 (11) 3032 3682
signify@sherlockcomms.com
Isabella Cotta
+55 (11) 9 9686 0083
isabella@sherlockcomms.com
Júlia Paolieri
+55 (11) 9 8105 1880
julia@sherlockcomms.com
Melissa Castro
+55 (11) 9 9484 5321
Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.