Novas Luminárias LED Philips SlimPerform trazem para o Brasil o poder da geolocalização através da luz em supermercados e lojas
Portfólio 100% desenvolvido e produzido na fábrica da Signify em Varginha (MG), esta nova linha traz um design moderno e leve, que contribui para uma instalação mais fácil e a criação de layouts de loja mais arrojados. É ideal para aplicação em supermercados, hipermercados, atacadistas, lojas de departamento, pet centers, home centers e até centros logísticos. Graças à variedade de fluxos luminosos, alta eficácia de até 169 lm/W, aliados a um sistema óptico exclusivo, é possível atingir maior uniformidade no projeto de iluminação de acordo com a necessidade de cada aplicação, sem transições de luminância visíveis ou descontinuidade de cores em qualquer superfície. São 4 as ópticas disponíveis: DA (duplo assimétrica), HRO (facho corredor), WB (facho aberto) e MB (facho médio).
Comenta Sergio Costa
Presidente da Signify Brasil
O poder do GPS dentro de qualquer ambiente
A nova linha de luminárias Philips SlimPerform foi projetada para modernizar os espaços nos quais será instalada, prevendo tendências da iluminação, assim como na oferta de recursos inovadores para ampliar a competitividade do negócio. Em um mundo cada vez mais digitalizado, é esperado que a tecnologia tenha um impacto significativo na forma como gerenciamos e administramos uma loja visando obter uma maior otimização nos custos operacionais.
De olho nesta tendência, a SlimPerform está pronta para auxiliar na modernização dos ambientes por meio da tecnologia de posicionamento Indoor Navigation da Signify. Trata-se de um sistema de geolocalização interna, acessível para o cliente via aplicativo, para auxiliá-lo em seu percurso pela loja, localização de produtos e também acesso a campanhas exclusivas.
Um recurso como esse traz novas oportunidades de estímulo para um perfil de consumidor que vem se transformando durante o período de distanciamento social. Hoje é muito mais comum que o comportamento de compra seja mais objetivo e autônomo, com pouco contato humano, mais eficiência e menos tempo gasto dentro das lojas.
A interação com o Indoor Navigation da Signify acontece por meio das luminárias que enviam um código exclusivo a ser detectado pela câmera do dispositivo móvel. A posição das luminárias LED é armazenada em um banco de dados na nuvem e fornece coordenadas de geolocalizações precisas (lat/lon) por meio do aplicativo para que o usuário possa de deslocar dentro da loja de maneira precisa.
Para mais informações sobre a Philips SlimPerform, por favor visite: https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/battens/slimperform-batten
Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.