Seja o primeiro! Receba as últimas notícias e atualizações
Sugestões

    Chega ao Brasil nova luminária de mesa inteligente WiZ Hero

    12 de Julho de 2022

    Chega ao Brasil nova luminária de mesa inteligente WiZ Hero com ativação via toque e voz

     
    • Novidade integra ecossistema de iluminação residencial WiZ e traz novas oportunidades de combinar diferentes ambientações em casa
    • Companhia anuncia também o lançamento complementar de lâmpadas para atender todas as regiões do país
    smart lamp 1
    São Paulo, Brasil – A Signify, líder mundial em iluminação, anuncia no Brasil o lançamento da sua nova luminária de mesa WiZ Hero, nova integrante da família de iluminação conectada que chegou para democratizar o acesso aos brasileiros à este tipo de tecnologia. Com um design arredondado e moderno, esta luminária é a escolha ideal para quem busca um produto extremamente elegante para incrementar o visual da sala de estar, ou para quem procura por uma opção delicada para o quarto. A nova WiZ Hero permite que você leve luz inteligente branca e colorida para qualquer canto de sua casa e possui integração com o aplicativo WiZ para ativar diferentes modos.

     

    A nova luminária de mesa WiZ Hero se destaca por oferecer mais conveniência para o dia a dia dentro de casa. Com o ecossistema WiZ e a mais nova luminária, ficou mais fácil do que nunca deixar a casa totalmente conectada com iluminação inteligente. A nova WiZ Hero conta com um design compacto e versátil que pode criar o ambiente perfeito para ler, trabalhar ou relaxar, com um simples toque. No aplicativo é possível encontrar modos predefinidos de despertar e dormir, para ajudá-lo a acordar suavemente, se energizar pela manhã e adormecer tranquilamente à noite. O controle de toque exclusivo da WiZ Hero é fácil o suficiente para as crianças terem como um abajur em suas mesas de cabeceira.

    smart lamp 2
    Com a proposta de seguir expandindo o ecossistema WiZ no Brasil para um público nem sempre acostumado a usar tecnologias inteligentes, a novidade funciona com o roteador Wi-Fi já instalado em casa, sem a necessidade de outro dispositivo. Basta instalar sua nova luminária, baixar o app da WiZ e está tudo pronto! Graças à integração com o aplicativo, é possível controlar este e todos os outros produtos WiZ de onde estiver usando o smartphone.

    Aplicativo intuitivo e fácil usabilidade

     

    Toda a linha de iluminação residencial WiZ conta com uma série de recursos e modos de personalização para criar espaços de acordo com a personalidade de cada usuário, e com a nova Luminária Hero não seria diferente. Graças ao seu sistema e navegação intuitiva, o aplicativo oferece um novo padrão de conectividade para casas inteligentes, prezando sempre pela segurança e confiabilidade.

     

    A distância deixou de ser um impeditivo para que você possa controlar suas lâmpadas, pois o aplicativo possui um recurso que permite controlá-las de qualquer lugar, além de possibilitar que o usuário determine um conjunto de rotinas para cada cômodo, definindo que as lâmpadas acionem a partir de determinados horários do dia.

     

    O app está disponível para iOS e Android e com a nova luminária de mesa WiZ Hero o usuário pode escolher entre 16 milhões de cores de luz para criar uma atmosfera incrível em casa e aproveitar as diferenças sutis que os efeitos dinâmicos de luz fornecem para iluminar o ambiente.

    Ecossistema e variedade completa de produtos

     

    A linha de iluminação WiZ conta com diversos produtos voltados para o uso no dia a dia. São diferentes opções para variados tipos de instalação, como a Lâmpada Bulbo A60 E27 WiZ, perfeita para usar em luminárias e abajures. Já a Lâmpada GU10 WiZ é voltada para espaços onde se busca um foco de luz direcionado, enquanto o Painel de Embutir Downlight WiZ é ideal para projetos de iluminação que preveem a instalação de diferentes focos de luz em forros, gesso e outras superfícies, destacando-se por seu design discreto.

     

    Recentemente a marca passou a contar também com o Controle WiZmote para controlar as luzes sem o uso de qualquer outro aparelho, e o Sensor de Movimento WiZ para a ativação e desativação automática das luzes de acordo com a presença de pessoas. Por fim, também estão disponíveis a Fita de LED WiZ de 2 metros para obter iluminação indireta e linear em qualquer espaço e a Extensão de Fita LED de 1 metro, vendida separadamente.

    Portfólio 220V

     

    Com a missão de expandir o acesso à tecnologia de iluminação conectada para o maior número de pessoas em todo o Brasil, a Signify anuncia a ampliação do seu portfólio de lâmpadas WiZ no Brasil. A partir de agora, a Lâmpada bulbo A60 E27 WiZ também poderá ser encontrada na versão bivolt e a Lâmpada GU10 WiZ na versão 220V, além da atual 127V.

     

    Os produtos lançados possuem 2 anos de garantia e podem ser adquiridos por meio do Mercado Livre e da Amazon, além de outras lojas do mercado. Para obter mais informações, visite: https://www.wizconnected.com.

    Para mais informações, por favor contate:

    Signify Communications - Brasil

    Lismary Oliveira

    Tel: +55 (11) 9 8923 3940

    lis.oliveira@signify.com

    Sobre a Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.

    Meydan Bridge

    Mais comunicados à imprensa

    • Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024

      Janeiro 24, 2025

      Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024

    • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

      Outubro 25, 2024

      Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

    • Resultados do Signify no segundo trimestre de 2024

      Julho 26, 2024

      Resultados do Signify no segundo trimestre de 2024