Lisboa, Portugal – A Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), líder global em iluminação, marca presença na edição deste ano do Smart Mobility Summit que tem lugar em Lisboa dias 3 e 4 de Maio. Neste evento dedicado às cidades inteligentes, a Philips dá luz às cidades do futuro, apresentando a aplicação Philips CityTouch, que possibilita uma gestão mais eficaz da iluminação exterior das cidades. Em Portugal, a cidade de Peniche é o maior projeto de iluminação a utilizar esta aplicação, prevendo-se que consiga uma poupança energética de 75%.
As cidades do futuro já estão a ser desenvolvidas
Atualmente, as cidades enfrentam várias exigências, nomeadamente no que toca à sustentabilidade e às práticas amigas do ambiente. E não é por acaso. 78% da energia mundial é consumida pelas cidades e a iluminação pública representa cerca de 50% desse consumo. (Fonte: UN Habitat). Por isso, é cada vez maior a necessidade de poupar no consumo energético, ao mesmo tempo que se trabalha para aumentar a eficiência no controlo desse consumo e a qualidade de vida nas cidades. Hoje em dia existem 300 milhões de pontos de luz em todo o mundo dos quais apenas 10% são iluminação LED e somente 2% estão conectados.
Na edição deste ano do Smart Mobility Summit, que decorre nos dias 3 e 4 de Maio no Centro Cultura de Belém, a Philips apresenta uma aplicação que permite dar resposta a estes desafios e ter um papel preponderante nas cidades do futuro. A aplicação Philips CityTouch é uma plataforma de software para gestão da iluminação exterior, que oferece um nível elevado de controlo e monitorização, assim como uma poupança significativa de energia. Esta ferramenta baseia-se em três pilares integrados numa só solução: software, luminárias e serviços. Com esta aplicação, a Philips Lighting pretende tornar as cidades mais sustentáveis, mais eficientes, mais confortáveis e, ao mesmo tempo, procura liderar o vertical da iluminação conectada dentro das Smart Cities. Neste contexto, a Philips Lighting está a trabalhar em estreita colaboração com os seus parceiros para integrar o seu sistema (CityTouch) com outras plataformas e sensores (IoT).
A Philips CityTouch disponibiliza duas aplicações baseadas na Web, a Philips CityTouch Connect App, uma ferramenta de gestão de iluminação remota que controla as luminárias e comunica com elas através da rede de comunicações móveis pública; e a Philips CityTouch Workflow App, que faz a gestão de elementos de iluminação, permitindo ver com nitidez os fluxos de trabalho e gerir os elementos da iluminação urbana. O resultado é uma plataforma avançada que facilita a operação das infra-estruturas de iluminação.
Com esta aplicação é possível que as luzes da cidade se liguem e desliguem de forma autónoma, de acordo com as necessidades de iluminação; consultar o gasto de energia e quais as luzes a precisar de manutenção; e, ainda, estabelecer programas e níveis de regulação em função de necessidades específicas. A iluminação conectada da Philips é uma solução completa que permite gerir de forma eficaz e sustentável a iluminação de uma cidade, sem comprometer o conforto e a qualidade de vida daqueles que nela habitam.