Sugestões

    Poupança energética e de custos na hotelaria, sem comprometer a experiência dos hóspedes

    February 3, 2020

     
    • A indústria hoteleira ainda está longe de atingir a meta de 66% de redução nas emissões de carbono até 2030
    • Uma pesquisa da Cundall revela que a o sistema Interact Hospitality da Signify contribui para uma redução no consumo de energia na ordem dos 28%
    • A poupança poderá chegar aos 38% se os hóspedes utilizarem o “Green Mode”

     

    Lisboa, Portugal – A indústria hoteleira enfrenta o desafio de reduzir as suas emissões de carbono em 66% até 2030 e em 90% até 2050 para permanecer dentro do limite de 2 ° C acordado na COP21 - uma iniciativa das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Um estudo encomendado pela Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, à Cundall revela que, para hotéis de luxo de média dimensão, o uso do Interact Hospitality pode proporcionar níveis significativos de poupança de energia sem comprometer a qualidade e o conforto do hóspede. Este sistema de gestão de alojamento conectado permite uma gestão mais intuitiva num único ecrã. Comparando com os quartos sem controlos inteligentes, um hotel de luxo pode consumir menos 28% de energia por quarto numa taxa de ocupação de 80%. Quando o hóspede usa o Green Mode no termostato, é possível obter uma poupança de energia adicional de 10%.

     

    Os hotéis têm um papel importante no que diz respeito ao consumo de energia, e estão sempre no top do ranking de consumo no setor da prestação de serviços. Uma explicação possível para o elevado consumo de energia e práticas ineficientes de energia prende-se com o facto de os hotéis geralmente darem prioridade ao conforto e à experiência do hóspede em detrimento de outros aspetos. Mas é possível ir mais além do que pedir aos hóspedes para trocarem de toalhas com menos frequência e usar dispensadores de produtos de higiene pessoal recarregáveis. O estudo da Cundall mostra como a integração de sistemas de controlo nas principais estruturas (ar condicionado, iluminação e energia) pode desempenhar um papel importante no alcance das metas de redução de energia estabelecidas pela International Tourism Partnership e sem descurar o conforto do hóspede.

    O sistema Interact Hospitality da Signify tem um grande impacto na redução dos custos de energia, já que controla a iluminação do quarto, o ar condicionado, as tomadas de energia e de carregamento e as cortinas elétricas. Por exemplo, os hotéis podem otimizar o uso de energia em quartos desocupados, ajustando os níveis de temperatura automaticamente e abrindo as cortinas somente quando os hóspedes fizerem o check-in."

     

    Jella Segers,

    Global Lead for Hospitality da Signify

    “Os pontos de ajuste de temperatura utilizados habitualmente pelos hotéis fazem muitas vezes com que os hóspedes tenham muito frio ou muito calor devido às elevadas diferenças de temperatura do interior para o exterior. Em colaboração com a Cundall, foram criados intervalos de temperatura recomendados, afirma Segers. Compreender o intervalo de temperaturas que é confortável para os hospedes resulta em mais opções de poupança de energia.

     

    “Com base nas mudanças sazonais, o sistema Interact Hospitality fornece suporte para atualizar automaticamente os intervalos de temperatura em todo o hotel, equilibrando o uso de energia com o conforto do hóspede", afirmou Marcus Eckersley, Managing Director SEA da Cundall.

     

    “Embora este estudo tenha apresentado soluções de poupança significativas para hotéis em climas muito quentes do Sudoeste Asiático, Médio Oriente e África, prevemos poupanças semelhantes em climas temperados, como Europa e América do Norte. Os gestores hoteleiros podem esperar retornos favoráveis do investimento, em comparação com os quartos sem um sistema de controlo inteligente”, acrescentou Eckersley.

     

    Através da interface do programa de aplicações (API), o sistema Interact Hospitality comunica com vários sistemas de IT de hotéis, desde o housekeeping à manutenção. Além de maximizar a eficiência energética e cumprir as metas de sustentabilidade, também os níveis de produtividade das equipas e a experiência dos hóspedes são melhoradas. As operações podem ser simplificadas, e tempos de resposta mais rápidos, pois o Interact Hospitality oferece um ecrã intuitivo com exibições em tempo real das solicitações dos hóspedes e do estado dos quartos.

     

    Estudo completo pode ser descarregado aqui

    Para mais informações contactar:

    Signify Corporate Communications
    Elco van Groningen

    Tel: +31 6 1086 5519

    E-mail: elco.van.groningen@signify.com

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Tel: +34 672 221 958

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

    About Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e para consumo, e iluminação para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Com vendas de 6.200 mil milhões de euros em 2019, temos cerca de 32.000 colaboradores em mais de 70 países, – desenvolver o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Fomos escolhidos como Líderes da Indústria no Dow Jones Sustainability Index pelo terceiro ano consecutivo. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mais comunicados de imprensa

    • Estádio do Sporting Clube de Portugal

      Dezembro 04, 2024

      Estádio do Sporting Clube de Portugal

    • Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)

      Novembro 07, 2024

      Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)

    • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

      Outubro 25, 2024

      Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024