A luz é um poderoso instrumento para melhorar a produção de peixe e garantir o seu bem-estar. Com uma relação de contraste otimizada, a iluminação LED da Philips para aquicultura melhora o índice de conversão alimentar e a distribuição correta da luz ajuda a prevenir a exposição a piolhos do mar. Com uma inclinação suave e níveis de regulação baixos, também reduz os níveis de stress para dos peixes, melhorando o seu bem-estar. O espectro da luz é otimizado para a distribuição de baixo de água, a sensibilidade ocular dos peixes e dos fotorrecetores da glândula pineal, maximizando a contribuição para um melhor crescimento sem maturação. O salmão é mantido num estado permanente de Verão para evitar a desova e manter um grande sabor e textura na fase de crescimento.
A distribuição da luz, é única no seu género, dirigida individualmente para baixo, nas zonas marítimas ou nos tanques. A densidade de luz otimizada em combinação com o feixe de luz descendente garante que os peixes vão nadar mais profundamente. E quando instalado abaixo dos 5 metros, reduz a necessidade de tratamentos para o piolho do mar, uma vez que os peixes nadam na sua maioria abaixo do nível dos piolhos do mar. Isto também reduz a quantidade de eletricidade que é utilizada e garante que não é criada qualquer poluição luminosa. Nos tanques, a distribuição da luz responde à necessidade de iluminação em todas as partes do tanque, garantindo que a luz chega onde é necessária, sem que os peixes ou pequenas partículas obscureçam a luz.
A criação de salmão com um elevado valor de mercado a baixos custos operacionais e com níveis de produção constantes é um desafio. No salmão de viveiro norueguês, a desparasitação representa até 10% dos custos de produção. E, com a alimentação dos peixes a representar 50% dos custos operacionais, qualquer redução da taxa de conversão alimentar resulta num lucro maior.