Lisboa, Portugal - A Signify, líder mundial em iluminação, anuncia hoje o lançamento oficial da mais recente geração de sistemas de iluminação inteligente multi-protocolo WiZ na Europa. O portfólio WiZ oferece uma vasta gama de luzes inteligentes e acessórios a preços acessíveis que proporcionam o melhor ambiente para ver, ler e viver e que são simples de configurar e utilizar via Bluetooth e através da rede Wi-Fi. A introdução do sistema WiZ apoia na perfeição a missão da Signify em permitir que os seus consumidores sintam a magia através de produtos de iluminação inteligente que são acessíveis e de utilização intuitiva.
Jean-Eudes Leroy
Co-fundador e CEO da WiZ Connected
"Estamos orgulhosos do nosso ecossistema que permite aos consumidores controlar as suas luzes e acessórios de forma imediata, oferecendo produtos tão acessíveis e fáceis de utilizar como a iluminação normal, mas que em vez disso, são inteligentes e conectados!”, refere.
Plug & Play: iluminação simples e inteligente para todos
O portfólio WiZ Connected inclui luzes e acessórios que são muito simples de instalar e permitem aos consumidores experimentar instantaneamente as vantagens da iluminação inteligente. Basta instalar a nova luz WiZ, fazer download da aplicação móvel WiZ - muito fácil de utilizar e intuitiva - e começar a desfrutar da sua nova iluminação. Os produtos mais recentes incluem chips de protocolo duplo Wi-Fi e Bluetooth, o que torna o processo de emparelhamento ainda mais fácil e seguro. A Signify vai lançar brevemente esta funcionalidade em toda a linha de produtos WiZ. Através de diferentes modos, os consumidores podem facilmente definir a luz perfeita para estudar, criar um ambiente acolhedor simulando uma lareira ou a luz de velas e automatizar e sincronizar as luzes com as atividades diárias ou programar as luzes para acordar suavemente ou preparar a sua rotina antes de dormir.
Adicionalmente, os consumidores podem utilizar as soluções WiZ através de controlos de voz inteligentes com o Amazon Alexa, Google Home ou atalhos Siri, e gerir facilmente a sua iluminação utilizando ou não a aplicação. Outra opção é usar o WiZmote universal, que permite aos consumidores controlar facilmente a iluminação e definir modos favoritos personalizados para cada divisão. Ou podem utilizar o sensor de movimento WiZ, para numa configuração predefinida, ligar automaticamente as luzes quando se entra numa divisão. Este funciona até mesmo quando a ligação Wi-Fi está desligada, graças ao mesmo protocolo RF de baixa energia do WiZmote. Basta movimentar-se para acender as luzes. E para um pouco mais de magia da iluminação inteligente, basta instalar o novo WiZ smart plug (tomada) e simplesmente transformar num ápice qualquer candeeiro numa luz inteligente, o que permitirá que seja controlado remotamente ou através da aplicação WiZ.
Tantas opções, tão pouco esforço
O interface da aplicação WiZ é simples e intuitivo com um sistema fácil de drag and drop para organizar e controlar luzes e acessórios. Cenários e rotinas predefinidas simplificam o dia-a-dia e ajudam os consumidores a encontrar a configuração de luz perfeita para qualquer momento do dia.
As configurações do ritmo circadiano escolhem automaticamente o tipo de luz certo, dependendo da hora do dia. Luz fria e energética com intensidade brilhante para uma manhã produtiva, alterando gradualmente para uma luz suave e quente para uma noite relaxante. É como seguir o ciclo do sol, mas dentro de casa.
Finalmente, a aplicação WiZ permite que vários utilizadores possam gerir as luzes com diferentes permissões. Os membros da família podem facilmente partilhar entre si o direito de acesso da função “casa” do WiZ. Outros membros podem simplesmente fazer download da aplicação e inserir o código de convidados, sem configuração. Os hóspedes também podem desfrutar do controlo das luzes, uma vez que estão ligados à mesma rede wi-fi.
Respeito total pela privacidade dos dados
A criação de conta e processo de login da aplicação WiZ é inteiramente anónima, ao utilizar logins de terceiros com contas da Apple, Google ou Facebook. Tudo o que a WiZ obtém é um ID único que não contém nenhuma informação pessoal, de forma a associá-lo a um WiZ Home. Nenhum dado pessoal (como nomes, números de telemóvel, e-mails) é recolhido. A WiZ nunca recupera, armazena ou usa qualquer informação pessoal relacionada com os operadores utilizados para aceder. Não há risco de roubo de dados privados, uma vez que estes não estão presentes na cloud AWS protegida.
Os melhores e mais recentes produtos
O lançamento do ecossistema WiZ na Europa significa que todo o portfólio WiZ Connected estará agora totalmente disponível, mas a Signify apresenta simultaneamente novos e actualizados produtos e acessórios WiZ:
Disponível na Europa a partir de Agosto de 2020 com um preço PVP recomendado:
Para mais informações, detalhes e especificações de produto, por favor aceda a https://www.wizconnected.com/
Signify Communications Portugal and Spain
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e para consumo, e iluminação para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Com vendas de 6.200 milhões de euros em 2019, temos cerca de 36.000 colaboradores em mais de 70 países, – desenvolver o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Fomos escolhidos como Líderes da Indústria no Dow Jones Sustainability Index pelo terceiro ano consecutivo. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, Twitter e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.
Com sede em Hong Kong, a WiZ Connected Lighting Company Limited é uma empresa de soluções de software de iluminação com foco no fornecimento de produtos de iluminação inteligente fáceis de utilizar e baseados em WiFi. Propriedade da Signify, líder mundial em iluminação, a WiZ serve tanto profissionais como consumidores em 55 países. Através do Programa de Parceria WiZ Connected OEM, mais de 60 fornecedores de iluminação estão a fazer WiZifying em centenas de luminárias. Saiba mais sobre a WiZ Connected e como estão a transformar a indústria de iluminação em https://wizconnected.
Dezembro 04, 2024
Estádio do Sporting Clube de Portugal
Novembro 07, 2024
Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)
Outubro 25, 2024
Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024