Lisboa, Portugal – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, expande a sua linha de produtos Philips Hue com duas luminárias de exterior para personalizar ainda mais jardins e varandas, um novo módulo de interruptor de parede que torna os interruptores existentes inteligentes e o Philips Hue dimmer redesenhado. A iluminação inteligente, de interior e exterior, nunca foi tão fácil de usar., indoors and outdoors, has never been so easy to use.
Ilumine as paredes exteriores
O novo projetor linear Philips Hue Amarant permite aos utilizadores decorar com luz as suas paredes exteriores para criar o ambiente ideal em jardins, independentemente da estação do ano. O efeito cria um banho de cor nas paredes através de uma iluminação dinâmica de milhões de cores, que é intensificado pela proteção metálica, trazendo vida às paredes vazias de varandas e jardins. O Amarant pode ser montado no chão ou invertido num telhado elevando a iluminação exterior para outro nível. Faz parte da coleção de iluminação de baixa tensão e por isso é fácil de instalar e de expandir com mais dispositivos para personalizar totalmente o ambiente dos espaços exteriores.
O Philips Hue Appear, um popular acessório para exteriores, apresenta agora um acabamento em aço inoxidável e de fácil instalação. O aplique em aço proporciona um poderoso efeito de luz flutuante ascendente e descendente, em branco e em milhões de cores, oferecendo uma sensação de luxo ao espaço exterior. Não é necessário preocupar-se com cabos para fixar o Appear, pois este é facilmente fixado na parede com o seu adaptador. Sente-se e disfrute.
Maior controlo e comodidade com os novos acessórios
O novo módulo de interruptores de parede Philips Hue é o complemento ideal para qualquer instalação Philips Hue. Instalado na parte de trás dos interruptores existentes na casa, permite que os utilizadores transformem os seus interruptores convencionais em interruptores inteligentes e garante que a sua iluminação inteligente esteja sempre acessível. Seja através da aplicação ou do comando de voz: já não precisa de se levantar do sofá para apagar as luzes que um familiar ou convidado deixou acesa. Para além disso, na aplicação Hue, pode selecionar facilmente ambientes de iluminação e personalizar o funcionamento dos interruptores de acordo com as suas preferências. O módulo de interruptores de parede Philips Hue funciona com bateria e tem uma vida útil mínima de cinco anos.
Um dos produtos Philips Hue mais populares também foi melhorado: o Philips Hue dimmer. O redesenho deste controlo remoto oferece controlo sem fios intuitivo para iluminação Philips Hue sem utilizar a aplicação. Para além de diminuir e aumentar a intensidade da iluminação na sala, o dimmer permite que os utilizadores definam os seus ambientes de iluminação preferidos ou obtenham a melhor luz dependendo da hora do dia. Pode fixá-lo onde quiser utilizando a placa de parede ou colocá-lo em qualquer superfície magnética. Quer seja no frigorífico, numa moldura da porta em metal ou simplesmente numa mesa, a sua iluminação inteligente pode ser sempre controlada por si e pelos seus convidados.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue da Signify
Disponibilidade
Para mais informações sobre a Philips Hue, visite https://www.lighting.philips.pt/consumer. Mais informações e imagens estarão disponíveis nas datas próximas ao lançamento.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2024 tivemos vendas de 6.100 milhões de euros, cerca de 29.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há oito anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis pelo quinto ano consecutivo, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations
Novembro 07, 2024
Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)