Sugestões

    A Signify oferece um nível extra de segurança na desinfeção

    19 de fevereiro de 2021

    A Signify oferece um nível extra de segurança na desinfeção, no mercado profissional, com os seus produtos de tecnologia UV-C

     

    Lisboa, Portugal – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, continua a acelerar o processo de adoção da tecnologia UV-C para desinfeção com luminárias e equipamentos para o mercado profissional. A tecnologia UV-C é eficaz na desinfeção de ar, objetos e superfícies, o que representa uma camada extra de segurança na desinfeção de espaços como escritórios, escolas ou transportes públicos, entre outros. A eficácia das soluções UV-C da Signify na inativação do SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, foi validada pela Universidade de Boston.

    Aproveitámos o nosso conhecimento e experiência em tecnologia UV-C, criando diferentes gamas de produtos à disposição dos profissionais, que apoiam escritórios, escolas, transportes públicos, lojas de retalho e muitos outros negócios, no esforço de desinfetar os seus espaços.”

     

    Josep M. Martínez

    Presidente e CEO da Signify para Espanha e Portugal.

    Uma tecnologia UV-C para cada aplicação

     

    A gama de produtos UV-C oferece soluções eficazes para a desativação de vírus e bactérias, graças à incorporação de lâmpadas que emitem comprimentos de onda de 254 nm, muito próximos do máximo da ação germicida do ultravioleta. Desta forma, as soluções são adequadas para múltiplas aplicações, na desinfeção de ar, objetos e superfícies.

    De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    As luminárias Philips UV-C para purificação do ar são instaladas no teto ou na parede, a uma altura mínima de 2,3 metros, o que, aliado à sua ótica e proteção, permite a presença de pessoas e a atividade habitual das mesmas na parte inferior dos espaços. Estas luminárias têm a função de purificar continuamente o ar das camadas superiores.

    [2] Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    No que diz respeito à desinfeção de superfícies, as réguas de desinfeção Philips UV-C  para instalação permanente em tetos, permitem a desinfeção de áreas quando não há presença de pessoas e animais. A desinfeção ocorre no local fechado e por tempo controlado. Esta solução de limpeza deve ser utilizada em conjunto com sistemas de controlo e segurança, como Philips Dynalite PDUVCC, para garantir níveis adicionais de proteção

     

    Por outro lado, a câmara de desinfeção Philips UV-C BioShift permite desinfetar objetos para uso profissional e partilhado em questão de minutos. Está disponível em duas versões: pequena (220 litros) e grande (1.000 litros).

    [2] Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Diretrizes de segurança da Global Lighting Association

     

    A Signify adotou as Diretrizes de Segurança publicadas pela Associação Mundial de Iluminação  (Global Lighting Association). Essas diretrizes baseiam-se nos princípios das normas internacionalmente aceites, como IEC 62471 ou a norma de segurança fotobiológica, e prescrevem salvaguardas técnicas e de procedimentos adicionais.

     

    Paralelamente, todos os produtos são instalados seguindo as medidas de segurança correspondentes e devem ser utilizados por profissionais, de acordo com os requisitos e instruções de segurança para evitar que pessoas e animais sejam expostos a esta tecnologia, pois pode ser prejudicial para os seus olhos e pele.

    De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Para mais informações sobre a tecnologia UV-C visite https://www.lighting.philips.pt/produtos/uv-c

    Catálogo completo de soluciones UV-C [2] Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Sobre Signify

     

    A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2023 tivemos vendas de 6.700 milhões de euros, cerca de 32.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há sete anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis durante quatro anos consecutivos, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mais comunicados de imprensa

    • Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024

      Janeiro 24, 2025

      Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024

    • Estádio do Sporting Clube de Portugal

      Dezembro 04, 2024

      Estádio do Sporting Clube de Portugal

    • Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)

      Novembro 07, 2024

      Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)