Sugestões

    A gama Philips Hue será compatível com Matter

    12 de maio de 2021

    Gama completa Philips Hue é compatível com o novo standard em conectividade smart home Matter

     
    • O hub de iluminação inteligente Philips Hue Bridge será automaticamente atualizado com Matter, tornando todos os produtos Philips Hue compatíveis com este novo standard unificador da indústria.
    • Ao suportar o Matter, Philips Hue assegura a longevidade dos seus produtos garantindo uma experiência de conectividade simplificada entre os seus equipamentos de iluminação inteligente avançada e outros dispositivos inteligentes.
    • Matter está atualmente previsto para ser lançado pela aliança the Connectivity Standards Alliance no último trimestre de 2021.

     

    Lisboa, Portugal – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, anuncia que todas as lâmpadas e acessórios inteligentes da gama Philips Hue (novas e já existentes) serão compatíveis com Matter, através de uma atualização de software para a Hue Bridge. Matter (anteriormente conhecido como Project CHIP - Connected Home over IP) anunciado pela aliança the Connectivity Standards Alliance (antiga Zigbee Alliance) no dia 11 de maio, é um novo standard unificador da indústria que permite que os dispositivos inteligentes trabalhem em conjunto sem problemas. Os utilizadores do Philips Hue irão beneficiar de uma maior interoperabilidade - tornando a organização de uma casa inteligente mais fácil do que nunca, de forma inovadora.

     

    Matter disponível em todos os produtos Philips Hue num único passo


    A Philips Hue oferece a iluminação inteligente mais fácil de personalizar e mais abrangente, na qual a Hue Bridge (Ponte Hue) é o centro de iluminação inteligente que conecta e controla todos os produtos Philips Hue: desde iluminação interior e exterior até equipamentos de entretenimento, acessórios inteligentes e muito mais. Para levar a integração dsmart home Philips Hue para o próximo nível, o software na Hue Bridge (Ponte Hue)  do utilizador será atualizada automaticamente com o Matter. Através desta atualização, os utilizadores da Philips Hue vão beneficiar de uma experiência conectada simplificada se integrarem com outros dispositivos domésticos inteligentes. Todas as configurações e personalizações anteriores nos produtos Philips Hue permanecerão após a atualização Hue Bridge Matter e os utilizadores continuarão a desfrutar da ampla gama de recursos para personalizar as suas casas com iluminação inteligente, incluindo cenários de luz, horários automatizados, possibilidades de entretenimento avançadas e muito mais.

     

    Philips Hue é um dos principais contribuidores para o desenvolvimento do Matter

     

    Como membro do conselho da aliança the Connectivity Standards Alliance, membro do comite diretivo da Zigbee e Matter, e membro ativo no desenvolvimento da especificação e certificação, a Signify estabeleceu-se como um dos principais atores no desenvolvimento do Matter (anteriormente conhecido como Project CHIP - Connected Home over IP). A Signify contribuiu desde o início para desenvolver o novo standard que unifica a indústria para permitir uma integração perfeita com iluminação inteligente e melhorar ainda mais a experiência exclusiva do utilizador Philips Hue. A Signify participou ativamente nas demonstrações e testou periodicamente a interoperabilidade Matter dos produtos Philips Hue com parceiros de smart home, garantindo que os utilizadores atuais e futuros da Philips Hue tenham uma experiência superior, integrada e conectada.

    Dentro da Philips Hue, procuramos sempre, fornecer aos nossos utilizadores as mais recentes e inovadoras experiências conectadas com outros sistemas domésticos inteligentes. Ao participar ativamente de demonstrações e ao testar a interoperabilidade da Philips Hue com outros dispositivos domésticos inteligentes via Matter,conseguimos elevar a experiência de smart home com a Philips Hue ao próximo nível. “Acredito que esse standard único de conectividade transformará a tecnologia de casa inteligente de uma tecnologia emergente para uma adoção doméstica em massa."

     

    George Yianni
    chefe de tecnologia da Philips Hue na Signify

    Matter está atualmente previsto para ser lançado pela aliança the Connectivity Standards Alliance no último trimestre de 2021. A atualização de software da Hue Bridge (Ponte Hue)  estará disponível globalmente logo após o lançamento do Matter.

    Para mais informações, contacte:

     

    Signify Communications Portugal and Spain

    Jordi Manrique

    Tel: +34 672 221 958

    Información para los medios de comunicacións

    Imágenes

    Sobre Signify

     

    A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2023 tivemos vendas de 6.700 milhões de euros, cerca de 32.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há sete anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis durante quatro anos consecutivos, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mais comunicados de imprensa

    • Estádio do Sporting Clube de Portugal

      Dezembro 04, 2024

      Estádio do Sporting Clube de Portugal

    • Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)

      Novembro 07, 2024

      Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)

    • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024

      Outubro 25, 2024

      Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2024