Lisboa, Portugal – A Signify, líder mundial em iluminação, apresenta as primeiras lâmpadas LED classe A da Philips que cumprem as normas de Ecodesign e rotulagem de energia mais rigorosas da EU que irão entrar em vigor a 1 de setembro de 2021. Com vida útil mais longa, As novas lâmpadas LED da Philips, com um maior tempo de vida útil, oferecem aos consumidores um investimento inteligente quer para o planeta como para a carteira. As lâmpadas LED mais sustentáveis estão disponíveis em 40W e 60W.
De acordo com a nova regulamentação, para obterem uma classificação classe A, os produtos de iluminação têm de atingir uma eficiência energética de 210lm/W. A Signify desenvolveu e projetou quatro lâmpadas normais de tipo A que cumprem com estes critérios, o que significa que consomem 60% menos de energia para atingir a mesma quantidade e qualidade de luz que as lâmpadas LED standard da Philips. Graças a este avanço tecnológico, os novos produtos são os primeiros de uma gama de novas lâmpadas LED classe A da Philips que cumprem o alto elevado nível das novas legislações de rotulagem energética da UE.
A lâmpada que pode durar meio século
As novas lâmpadas Philips LED classe A – que cumprem os critérios de alta qualidade Philips EyeComfort – são as lâmpadas da marca com maior eficiência energética. Os consumidores podem beneficiar de uma vida útil 3,5 vezes superior do que as equivalentes normais Philips LED tipo A, uma vez que as novas lâmpadas são capazes de iluminar aproximadamente 50.000 horas. O que se traduz numa vida útil média de 50 anos, o que proporciona aos consumidores um investimento inteligente a longo prazo quer para o planeta como para a carteira.
Michael Rombouts
Líder da Unidade de Negócio de Lâmpadas e Luminárias LED da Signify
Os consumidores podem reconhecer as novas lâmpadas LED classe A da Philips através do mesmo formato e design de embalagem zero plástico a que estão habituados, mas com uma cor de fundo verde que ilustra o compromisso em oferecer produtos de ilumicação sustentáveis. As etiquetas energéticas dos restantes produtos da gama LED da Philips serão gradualmente alteradas a partir de dia 1 de setembro de forma a cumprir com a nova legislação de rotulagem da UE.
A Signify está comprometida em melhorar ainda mais os níveis de eficiência de forma as formas possíveis e continua a esforçar-se para alcançar embalagens sem plástico em todos os seus produtos de consumo até o final de 2021.
Signify Communications Portugal and Spain
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2024 tivemos vendas de 6.100 milhões de euros, cerca de 29.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há oito anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis pelo quinto ano consecutivo, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations
Novembro 07, 2024
Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)