Lisboa, Portugal – A Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, ilumina o maior evento desportivo de inverno do mundo, ao equipar os principais recintos com iluminação desportiva LED da marca Philips e o sistema de iluminação conectado Interact Sports. A nova iluminação permite aos atletas um maior envolvimento e desempenho nas suas disciplinas. Proporciona também uma melhor experiência aos assitentes e telespectadores. A nova iluminação desportiva de elevada qualidade, flexível e energeticamente eficiente ajuda também a otimizar a eficiência operacional e de manutenção. A Signify personalizou o sistema de iluminação de cada recinto de acordo com as suas necessidades específicas, de forma que possam acolher todos os tipos de eventos de acordo com os seus próprios requisitos de iluminação.
Jonh Wang
Presidente do Nordeste da Ásia, SVP, da Signify.
Iluminação desportiva profissional melhora a experiência desportiva
Todos os recintos desportivos de inverno colocam os seus desafios únicos, que podem passar por colinas íngremes e rochosas, transmissão de sinal de longa distância ou superfícies de gelo que refletem a luz.
A combinação LED das gamas Philips SportStar e ArenaVision com o software Interact Sports deu resposta a estes desafios.Isto inclui iluminação que permite o controlo de iluminação dinâmica de alta velocidade à noite para captar perfeitamente todos os movimentos dos atletas no Genting Snow Park, palco dos eventos de esqui e snowboard freestyle. No Capital Indoor Stadium, os equipamentos de iluminação possuem a mesma taxa de atualização de alta velocidade que a iluminação de campo, fazendo com que o gelo esteja no seu melhor e proporcione uma melhor experiência visual. E no Wukesong Sports Centre, a primeira arena na China que pode acolher eventos de hóquei no gelo e basquetebol, os operadores podem se adaptar rapidamente a diferentes necessidades de iluminação e fornecer uma experiência de visualização televisiva imersiva.
Para além disso, a iluminação oferece recursos de alta potência e alta renderização de cores, que, em combinação com uma variedade de soluções de distribuição de luz, podem atingir o mais alto nível de reprodução de cores e controlo de cintilação,proporcionando aos atletas melhores condições de concentração e desempenho. Cumprem ainda rigorosos requisitos das emissoras de televisão internacionais, como o apoio apoio à reprodução em movimento super lento e sem cintilação, o que proporciona aos telespectadores de todo o mundo uma experiência de visualização imersiva.
Sistema de iluminação integrado gera flexibilidade e funcionamento inteligente
O software Interact Sports garante que todas as luzes possam ser facilmente controladas a partir de um dashboard, alternando entre diferentes cenários e monitorizando o seu funcionamento nas várias secções de uma arena. Isto aumenta a flexibilidade dos operadores de luz, melhora a eficiência operacional e simplifica a manutenção. Em conjunto com os benefícios de eficiência energética das luminárias LED da Philips, permite uma redução de custos operacionais e de manutenção, ao mesmo tempo que melhora o perfil de sustentabilidade dos recintos desportivos.
O Interact Sports também otimiza a experiência dos espectadores e telespectadores na grande variedade de eventos que estes recintos podem acolher. Os recursos únicos de gestão de cena do sistema permitem uma experiência emocionante através de espetáculos de luz dinâmicos, criando entusiasmo antes, durante e depois dos eventos.
Com mais 80 anos de experiência e reconhecimento como líder mundial em iluminação desportiva, a Signify colocou em prática, com sucesso, as suas soluções de iluminação profissional de alta qualidade nos principais estádios do mundo. No futuro, a Signify continuará a aperfeiçoar as suas soluções interativas de iluminação desportiva, trazendo uma maior vitalidade para as instalações desortivas, e contribuindo para o desenvolvimento e o progresso da indústria desportiva.
Jordi Manrique
Diretor de comunicação
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Irene Felipe
Integrated and Marketing Communications Specialist
E-mail: irene.felipe@signify.com
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2024 tivemos vendas de 6.100 milhões de euros, cerca de 29.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há oito anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis pelo quinto ano consecutivo, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations
Novembro 07, 2024
Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)