Lisboa, Portugal – A Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, instalou luminárias Philips SunStay em Pedras da Rainha, considerado um dos melhores complexos turístico-residenciais do Algarve. Uma vez chegado ao fim da vida útil da antiga iluminação, o complexo decidiu levar a cabo um projeto de renovação completa do seu sistema de iluminação, privilegiando a utilização dos recursos naturais.
A energia solar é um recurso disponível de forma gratuita em todo o planeta. Ao aproveitar essa energia, graças aos sistemas de iluminação solar, é possível reduzir o consumo energético até 100% com novas instalações ou através da renovação das instalações atuais. No caso do complexo de Pedras da Rainha, através da instalação das luminárias Philips SunStay, foi possível substituir a luz elétrica pela solar, e assim aproveitar os 300 dias do ano com sol que se pode disfrutar no sul de Portugal.
Fátima Catarina
Vice-Presidente do turismo do Algarve.
Estas luminárias solares têm painéis fotovoltaicos que se instalam sem ser necessário utilizar cabos, ou conectar-se à rede elétrica, reduzindo a zero o custo energético do complexo, o que supõe uma poupança de 100%, com uma manutenção mínima e uma vida útil mais longa.
Paralelamente, estas luminárias têm sensores de movimento que detetam a presença de pessoas, ajustando e reduzindo a intensidade da luz de acordo com a necessidade, para uma maior segurança e conforto dos residentes.
Dr. Almeida Pires
Diretor-Geral de Pedras da Rainha.
A intensidade de luz pode, também, ser programada para satisfazer os critérios para o ambiente pretendido, tornando a luminária completamente autónoma e autossuficiente. Para além disso, graças à sua conectividade via BLE – Bluethooth Low Energy – as luminárias podem ser geridas de forma simples e intuitiva, através da app Philips Solar gen4 configurator, a partir da qual se pode aceder em tempo real ao estado dos componentes, gerir a manutenção e adaptar as curvas de intensidade de acordo com as diferentes necessidades.
Estes tipos de soluções contribuem para um maior aproveitamento dos recursos naturais disponíveis no planeta, ao mesmo tempo que oferecem uma iluminação fiável e de alta qualidade, em qualquer ambiente. Assim, a instalação de tecnologia solar disponível na área permite aproveitar os recursos naturais ao longo ano, e favorecer o desenvolvimento de um destino turístico sustentável e integrado no Algarve.
Jordi Manrique
Diretor de comunicação
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Irene Felipe
Integrated and Marketing Communications Specialist
E-mail: irene.felipe@signify.com
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2024 tivemos vendas de 6.100 milhões de euros, cerca de 29.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há oito anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis pelo quinto ano consecutivo, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations
Novembro 07, 2024
Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)