Fácil
Com a aplicação intuitiva, a configuração das luzes é rápida e sem complicações. O portal Web e o gateway permitem a gestão remota do edifício e outras vantagens - tanto para espaços interiores como exteriores, como áreas de estacionamento.
Com a aplicação intuitiva, a configuração das luzes é rápida e sem complicações. O portal Web e o gateway permitem a gestão remota do edifício e outras vantagens - tanto para espaços interiores como exteriores, como áreas de estacionamento.
O Interact Pro ajuda a reduzir a fatura de energia e os custos operacionais de um edifício, ao mesmo tempo que tem um impacto positivo no bem-estar, produtividade e segurança dos empregados.
As capacidades, o hardware e as áreas onde o sistema é utilizado podem ser facilmente aumentados ou diminuídos a qualquer momento. Além disso, podemos integrar-nos no mundo do DALI.
Veja como os componentes do Interact Pro se conjugam para criar um sistema potente com infinitas possibilidades inteligentes.
Configuração baseada em Bluetooth
Comissionamento fácil graças à configuração por Bluetooth através da aplicação para smartphone
Vários instaladores por projeto
É possível uma realização mais rápida com vários instaladores a trabalhar simultaneamente num único projeto
Preparação remota de projetos
Prepare os projetos com antecedência para poupar tempo no local. Isto é possível através da aplicação Interact Pro, bem como através do portal Web.
Adaptar-se a qualquer espaço
As definições de iluminação pormenorizadas, como o comportamento de ligar/desligar, os horários e os níveis de iluminação, permitem adaptar perfeitamente o sistema a qualquer espaço.
Cópia de segurança na nuvem
Todas as informações do projeto são armazenadas de forma segura na nuvem para garantir que os dados nunca se perdem.
Actualizações regulares da aplicação
A nossa equipa trabalha continuamente para melhorar a experiência do utilizador e introduzir novas funcionalidades no sistema.
Obtenha assistência
O chatbot Bulbi na aplicação está disponível para ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana: visite-o para obter assistência imediata
Deteção de movimento
Ajuda a poupar energia, ativando as luzes apenas quando estão a ser utilizadas.
Aproveitamento da luz do dia
Utiliza dados do sensor para regular automaticamente as luzes quando a luz solar é suficiente para iluminar uma sala.
Comutadores sem fios
Pode ser instalado em qualquer lugar para tornar o controlo do sistema de iluminação mais acessível
Resolução de problemas.
Suporte para cenas
Crie facilmente cenas personalizadas e recupere-as utilizando interruptores sem fios ou a aplicação.
Organize as suas luzes
Organize a iluminação do edifício em redes (por exemplo, ao nível do andar). Obtenha um controlo granular subdividindo em grupos (por exemplo, sala) e zonas (por exemplo, áreas de janelas).
Branco regulável
Defina a temperatura de cor predefinida para as suas luzes ou controle-a manualmente utilizando interruptores sem fios.
O gateway sem fios (WG) Interact Pro é a base do sistema de iluminação e liga o sistema à nuvem através da Internet. O backbone IP entre o WG permite a comunicação entre as luminárias e a nuvem. O WG liga-se às luminárias através de ZigBee.
Diagnóstico remoto
Saiba quais são os dispositivos próximos do fim da sua vida útil com base no tempo de acendimento e nas potenciais falhas ao nível do projeto e da luminária para melhorar a manutenção do edifício.
Relatórios de energia
Até 12 meses de relatórios pormenorizados sobre o consumo de energia. Exportação em formato .csv para processamento posterior.
Atualizações sem fios
As actualizações automáticas das funcionalidades e da segurança ocorrem em segundo plano, com um impacto mínimo nas operações do edifício.
Controlo por aplicação
Conceder aos utilizadores acesso para personalizarem as luzes à sua volta de acordo com as suas preferências.
Programação de cenas
Percorra automaticamente até 16 cenas por dia. Estes horários repetem-se diariamente.
Controle as luzes remotamente
Ligue e desligue remotamente as luzes ou ative uma cena através da aplicação ou do portal da Web Interact Pro.
Comutação de luz natural
Utiliza dados de sensores para desligar automaticamente as luzes quando a luz solar é suficiente para iluminar uma divisão.
Navegação por interiores
Orientação rápida: os serviços baseados em localização podem ajudar a encontrar e reservar salas rapidamente.
Monitorização ambiental
Recolher dados através da infraestrutura existente para aumentar a eficiência e o bem-estar.
Integração
Integre dados sobre temperatura, humidade e ocupação em sistemas de automatização de edifícios através do BACnet.
Serviços
Receba uma análise detalhada das potenciais áreas de otimização, monitorização enérgica e verificações da saúde do sistema.
APIs
Todas as informações do projeto são armazenadas de forma segura na nuvem para garantir que os dados nunca se perdem.
Iluminação circadiana
Automatize o seu sistema para apoiar o ritmo circadiano ou o ritmo natural de sono-vigília dos empregados.
Gémeo digital
Forma intuitiva de monitorizar e ajustar os parâmetros do seu sistema. Fácil seguimento dos ativos de cada luz em relação à sua localização.
E muito mais
O Interact oferece muito mais valor para além da iluminação, por exemplo, através do SpaceManagement, da aplicação Workspace e de painéis de controlo personalizados.
Veja como as nossas inovadoras soluções de iluminação transformaram espaços em diversos projetos na nossa coleção de casos prácticos.
Participe neste curso para explorar o mundo da iluminação inteligente. Saiba como pode ser benefico para si, descubra as características e os componentes do Interact Pro e teste os seus conhecimentos com avaliações interessantes.