Sugestões

    Economia circular com a iluminação circular

    Impulsionar a sustentabilidade, passando da abordagem "colher-fabricar-deitar fora" para "utilizar-reutilizar-reciclar"

     

    Se continuarmos a este ritmo, a economia com o modelo "colher-fabricar-deitar fora" irá consumir os recursos equivalentes a três planetas Terra até 2050. E não só: metade de todas as emissões de gases de efeito estufa e mais de 90% da perda de biodiversidade resultam do fabrico e da utilização de novos materiais. É por isso que a mudança para uma economia circular "utilizar-reutilizar-reciclar" é tão importante para proteger o ambiente e assegurar um futuro sustentável.

    O contributo do programa Green Switch da Signify


    Com a iluminação LED conectada circular nas empresas, cidades e lares, a Europa pode alcançar enormes economias de energia: até pode eliminar a necessidade de construir novas centrais elétricas.

    As nossas luminárias 3D têm uma pegada de carbono 47% mais baixa do que as luminárias metálicas tradicionais e podem ser devolvidas no fim da vida útil para reciclagem e reimpressão. As nossas opções de iluminação como serviço, em que os clientes pagam apenas a iluminação que usam enquanto nós gerimos, reutilizamos e reciclamos as luminárias, promovem a sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida da iluminação. E a nossa abordagem de iluminação circular reduz os custos de manutenção em 60% com zero resíduos para os aterros.

    Circularidade – Soluções de iluminação

     

    O nosso modelo circular centra-se na redução dos resíduos e no aumento da flexibilidade, alinhando os objetivos dos nossos clientes, o crescimento da nossa empresa e os recursos futuros do nosso planeta.

    A próxima grande inovação na iluminação: uma história da Signify

     

    Coen Liedenbaum explica como a Signify veio revolucionar a indústria da iluminação graças a duas grandes ondas de inovação: o LED e a impressão em 3D.

    Sustentabilidade agora!

     

    Com a Indústria 4.0, o "fabrico circular" irá substituir os modelos de fabrico linear, tornando a nossa relação com o ambiente mais harmoniosa e menos exploradora.

    A Signify leva a circularidade às ruas

     

    Estamos a lançar duas luminárias urbanas que cumprem os requisitos de uma economia circular, são fáceis de instalar e manter, e podem ser conectadas aos sistemas de gestão municipal, como o Interact City.

    Junte-se ao círculo, quebre o ciclo

     

    O CEO da Signify, Eric Rondolat, defende um modelo de economia circular que pode ajudar a eliminar os resíduos, a aumentar o PIB e fazer parte das soluções de iluminação eficazes.

    As cidades inteligentes necessitam de várias soluções

     

    Se as complexidades da cidade inteligente o intimidam, temos boas notícias: a integração de várias tecnologias diferentes pode produzir inúmeros benefícios, muitos dos quais não é possível alcançar de outro modo.

    A Signify lança luminárias profissionais 3D personalizadas para uma economia circular e anuncia uma vitória importante com a Marks and Spencer

     

    A Signify revelou hoje as suas instalações holandesas para a impressão em 3D de abajures e acessórios e tenciona estabelecer fábricas de impressão em 3D nos EUA, na Índia e na Indonésia.

    Fomentar inovações de sustentabilidade com a IoT

     

    Uma vez que a sustentabilidade é uma questão de design do sistema, como podem os sistemas de IoT ajudar a criar as condições necessárias para introduzir mudanças fundamentais na forma como consumimos e estruturamos a nossa vida económica?

    Adoraríamos ajudá-lo a fazer o Green Switch

    Saiba mais

    • Mobilidade limpa

      Mobilidade limpa

      As estações de carregamento incorporadas nas luminárias urbanas digitais são um passo para o objetivo do Green Deal de implementar um milhão de postos de carregamento de veículos elétricos (VEs) na Europa até 2025. As poupanças obtidas graças a renovações energeticamente eficientes e à iluminação pública LED e solar podem abastecer dezenas de milhares de VEs sem produção de energia adicional.

    • Biodiversidade

      Biodiversidade

      Uma abordagem da horta à mesa ajuda a conservar o abastecimento alimentar mundial. A iluminação LED para crescimento aumenta a qualidade das culturas e consome até metade da energia. A iluminação concebida para a agricultura vertical perto das cidades reduz o consumo de carbono e água, bem como o número de quilómetros alimentares, enquanto a iluminação para a aquicultura aumenta o rendimento e melhora a conversão alimentar e o bem-estar dos animais.

    • Onda de renovação

      Onda de renovação

      Com poupanças de energia de até 80% e o potencial de economizar 100 megaton de emissões de gases efeito de estufa por ano, a iluminação LED conectada oferece uma solução rápida e fácil para a renovação sustentável, as cidades inteligentes e a criação da infraestrutura digital que a economia de neutralidade carbónica requer.