Sugestões

    Possibilitar a descarbonização com iluminação LED digital conectada

    O caminho para a neutralidade climática é digital

     

    Embora abranjam menos de 2% da superfície da Terra, as cidades consomem 78% da energia do mundo e produzem mais de 60% das emissões de gases com efeito estufa. Com a urbanização em crescimento acelerado, o único caminho para alcançar a neutralidade climática é tornar as cidades mais verdes e inteligentes. A boa notícia é que as soluções digitais verdes – desde sistemas de edifícios inteligentes a gémeos digitais, passando pela IA, a IoT e ainda outras tecnologias – podem alcançar resultados em quase todos os setores da economia, melhorando simultaneamente a segurança e o bem-estar das pessoas. 

    Vídeo da página de digitalização

    O contributo do programa Green Switch da Signify


    A digitalização da infraestrutura de iluminação é uma das formas mais fáceis, rápidas e eficazes de descarbonizar o ambiente urbanizado. 

     

    Os sistemas de iluminação conectada Interact baseados em LED da Signify podem reduzir as necessidades de energia da iluminação de cidades e edifícios em até 80%, diminuindo potencialmente as emissões de carbono em 50 milhões de toneladas por ano apenas nos países da UE27.

     

    Mas isto é apenas um começo. A palavra de ordem para atingir o potencial de descarbonização das soluções digitais verdes é ecossistema. Os sistemas de iluminação conectada Interact estabelecem uma plataforma digital aberta na qual pode criar aplicações como deteção de presença e monitorização da qualidade do ar, partilhar comandos e dados de sensores com outros serviços digitalizados e fornecer a IoT e outros recursos avançados para atingir metas climáticas onde quer que se instale iluminação. A infraestrutura digital de iluminação conectada também pode hospedar novas tecnologias de comunicação, como Li-Fi – um recurso revolucionário que oferece conectividade de alta velocidade através da própria luz LED.

     

    Além disso, os postes inteligentes BrightSites da Signify oferecem uma solução abrangente que as cidades podem usar para formar uma rede sem fio de alta largura de banda. Uma rede que inclui postes inteligentes, quiosques digitais e luminárias habilitadas para gigabit pode tornar as redes de comunicação mais densas e hospedar recursos digitais, como sensores, câmaras e outros serviços.

     

    Para os cidadãos, os benefícios tangíveis são muitos. Por exemplo, a conectividade melhora comprovadamente a segurança e a proteção dos cidadãos, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir a exclusão digital. Este é especialmente importante em áreas com conectividade fraca ou restrita, fornecendo aos cidadãos há muito carentes o acesso digital que merecem. 

    A iluminação Interact gera valor para além da iluminação

     

    No âmbito do seu compromisso com a transição energética e a transformação digital, a SPIE Deutschland & Zentraleuropa concentrou esforços na iluminação conectada.

    A rede de iluminação oferece a oportunidade de implantação 5G perfeita

     

    A BrightSites by Signify lançou uma solução de iluminação exterior disruptiva que transforma comunidades e empresas em autoestradas digitais de conectividade de banda larga.

    O armazém conectado é digital

     

    Os sistemas de iluminação expansíveis, como a iluminação conectada, permitem que os operadores de armazém iniciem a vital transformação para o digital de uma maneira prática e fiscalmente viável.

    O armazém conectado é sustentável

     

    Fazer a mudança para LED e adotar um sistema de iluminação conectada inteligente é uma solução simples para armazéns que visam integrar a sustentabilidade.

    Ir além da iluminação

     

    As cidades já possuem redes abrangentes a toda a malha urbana. Ao tirarem proveito destas redes, as cidades podem tornar-se metrópoles seguras, inteligentes, sustentáveis e totalmente digitalizadas.

    Um escritório conectado é sustentável

     

    Os sistemas de escritório inteligentes e expansíveis não só oferecem apenas o benefício da flexibilidade, podendo mudar e crescer à medida que as necessidades organizacionais se alteram, como tornam os escritórios mais sustentáveis de imediato.

    Como criar o espaço de trabalho ideal

     

    A Signify apoia o EDGE na criação de espaços de trabalho que fazem a diferença, utilizando iluminação inteligente para construir um ambiente sustentável que aumenta a produtividade e o bem-estar.

    Adoraríamos ajudar-lo a carregar no interruptor verde

    Saiba mais

    • Onda de renovação

      Onda de renovação

      Com poupanças de energia de até 80% e o potencial de economizar 100 megaton de emissões de gases efeito de estufa por ano, a iluminação LED conectada oferece uma solução rápida e fácil para a renovação sustentável, as cidades inteligentes e a criação da infraestrutura digital que a economia de neutralidade carbónica requer.

    • Economia circular

      Economia circular

      A economia circular está estreitamente ligada ao consumo sustentável, à reutilização e à eliminação dos resíduos. As luminárias 3D recicláveis da Signify cortam a pegada de carbono da iluminação para metade. As Luminarias urbanas de economia circular reduzem os custos de manutenção em 60%, com zero resíduos para os aterros. E as abordagens de iluminação como serviço promovem a sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida da iluminação.

    • Energias renováveis

      Energias renováveis

      Tire partido do poder da luz solar com a iluminação pública híbrida e solar. Reduza as emissões, crie uma infraestrutura digital ao nível da cidade e aumente a utilização das energias renováveis no seu município. Utilize as poupanças de energia para fomentar iniciativas integradas, como a alimentação dos veículos elétricos.