Sugestões

    Faça a caminhada verde

    Faça a caminhada verde

    miniatura do vídeo faça a caminhada verde

    Empresas para as pessoas e o planeta

     

    O Pacto Ecológico Europeu disponibiliza agora milhares de milhões de euros para as empresas da UE financiarem projetos de construção e renovação de carbono zero.

    Consultores experientes e prestadores de serviços têm um papel importante a desempenhar aqui. Podem ajudar os decisores da cidade a entender os riscos e o potencial da utilização de fundos de recuperação e resiliência para fazer as suas empresas trabalhar para as pessoas e o planeta, e não contra elas.

    80% menos eletricidade


    consumido por iluminação LED vs. convencional

    24,4 TWh


    economias por ano ao mudar metade da iluminação da UE para LED

    1,1 anos até ao retorno


    ao mudar toda a iluminação da UE para LED

    A iluminação LED oferece ganhos rápidos


    A iluminação representa o "fruto mais fácil" da revolução de mitigação climática. Com o financiamento do Pacto Ecológico disponível e as economias de custo que podem ser obtidas ao mudar para a iluminação LED gerida, é quase impossível não participar.

     

    Com poupanças de energia de até 80% em relação à iluminação convencional, os sistemas de iluminação LED geridos oferecem um ROI comprovado. Reduzir
    o consumo de energia relacionado com a iluminação reduz os custos de energia e as emissões de CO2. Os projetos de construção e renovação neutros em carbono criam empregos, melhoram a vida das pessoas e ajudam o planeta.

     


    Esforçamo-nos por um ambiente de trabalho livre de acidentes e doenças, com ênfase numa mentalidade de prevenção de acidentes.
    A saúde e a segurança dos nossos funcionários são uma alta prioridade. Cuidamos das nossas pessoas – cada funcionário, contratado e visitante têm direito a um ambiente de trabalho seguro. Por meio de esforços consistentes, acidentes e doenças ocupacionais podem ser evitados e acreditamos que todos na nossa organização partilham a responsabilidade de alcançar um nível de classe mundial no desempenho de segurança e saúde ocupacional.

    Esforçamo-nos por um ambiente de trabalho livre de acidentes e doenças, com ênfase numa mentalidade de prevenção de acidentes.

    Nós fomos lá e fizemo-lo

     
    A Signify tem uma forte reputação em iluminação pública em todo o mundo. Somos reconhecidos como uma empresa sustentável e podemos partilhar a nossa própria experiência de nos tornarmos uma empresa neutra em carbono. Já estivemos nessa posição e já o fizemos, pelo que lhe podemos mostrar, a si e às cidades que serve, como o fazer também.

    Podemos ajudar a entrar em ação imediatamente e a criar soluções nas quais se pode basear a longo prazo. E podemos promover a sua empresa ou prática para lhe dar melhor visibilidade para projetos emblemáticos na sua região ou país.

    A iluminação LED conectada é a chave

    faça a caminhada verde

    A iluminação é a chave da Europa para a renovação de edifícios

     

    A iluminação LED é a maneira mais fácil e eficaz de acelerar o ritmo de renovação sustentável de edifícios.

    a iluminação conectada pode ajudar

    A iluminação conectada pode ajudar a resolver a crise energética

     

    A maneira mais fácil e conveniente de mitigar a crise de energia é adotar sistemas de iluminação IoT baseados em LED.

    limitar as mudanças climáticas

    Limitar as mudanças climáticas? Comece pela iluminação


    Mudar para a iluminação LED pode reduzir drasticamente as emissões de carbono — e é muito menos invasivo do que as mudanças para outros sistemas.

    A altura de agir é agora - faça o Green Switch hoje