Sugestii

    De la Green Deal la Programul Green Switch

     

    25 februarie 2021

    În urmă cu aproximativ un an, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat „Green Deal”: un plan climatic ambițios care își propune ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Primul obiectiv al Green Deal este reducerea emisiilor de CO2 cu 55 % până în 2030 (comparativ cu 1990).

     

    De atunci s-au întâmplat multe. Întreaga lume, modul nostru de a trăi, de a lucra, de a ne întâlni și de a socializa au fost afectate de pandemia globală, care a paralizat creșterea economică.

     

    Winston Churchill a spus la un moment dat, „Nu irosi niciodată o criză bună”. E un sfat bun. În 2021, avem oportunitatea fără precedent de a face din lume un loc mai bun, mai sănătos și mai durabil.

    Pod în oraș
    În timp ce guvernele naționale, regionale și locale luptă în prezent cu noul val al pandemiei, începem să întrezărim cu speranță o lume post-COVID, datorită apariției primelor stocuri de vaccinuri nou-dezvoltate. Prin urmare, sarcina care ne revine este aceea de a ne concentra pe refacerea economiilor statelor membre UE. În mod justificat, pentru această sarcină au fost alocate sume enorme. Indiferent dacă acești bani provin de la UE sau de la guvernele naționale, trebuie să îi cheltuim cu atenție și înțelepciune. Susțin cu tărie investițiile în soluțiile cele mai sustenabile pentru reducerea consumului de energie, reducerea amprentei de carbon și optimizarea infrastructurii, și anume drumuri, clădiri și locuințe, precum și în inovațiile și competențele digitale.

    Investiții în infrastructură, inovație și în economia circulară

     

    Cheltuielile făcute pentru proiecte de infrastructură vor ajuta la redresare și vor stimula economiile locale. Investițiile în autostrăzi, tuneluri, poduri, renovarea clădirilor vor juca un rol esențial. Obiectivul de renovare a clădirilor este unul central Green Deal UE, fiind alocate 275 miliarde de euro pentru renovarea a 35 de milioane de clădiri. Izolația mai eficientă și trecerea la iluminatul cu LED sunt cele mai simple soluții care pot fi implementate de aceste proiecte de reducere a consumului de energie. 

    Schimbarea modului de iluminat al clădirilor este poate cel mai ușor și mai rapid aspect al renovării unei clădiri. În plus, ne oferă oportunitatea de a transforma clădirea într-una inteligentă!

    Acum, disponibilă pentru consumatori

     
    Consumatorii pot beneficia acum de primul produs UV-C pentru consumatori de la Signify, lampa de birou Philips pentru dezinfectare cu UV-C. Lampa, care este disponibilă numai în anumite părți ale Asiei, are capacitatea de a inactiva virusurile, bacteriile, mucegaiul și sporii și poate dezinfecta încăperile în doar câteva minute.

    Renovarea la scară largă a iluminatului este atât necesară, cât și fezabilă”

    Renovarea la scară largă a iluminatului este atât necesară, cât și fezabilă, având în vedere că 80 % din totalul punctelor de lumină din Benelux pot fi înlocuite cu lumini LED. Cu toate acestea, dacă dorim să realizăm economii semnificative de energie electrică, este important ca și guvernele să-și asume responsabilitatea și să ofere stimulente atât companiilor, cât și consumatorilor. Putem face acest lucru, de exemplu, adoptând reglementarea ca toate noile proiecte de renovare a clădirilor susținute de guvern să utilizeze iluminat LED. Este de la sine înțeles că o astfel de obligație trebuie armonizată la noile prevederi ale legislației europene în domeniul mediului, iar caracterul său neobligatoriu trebuie eliminat.
     

    De câțiva ani, Signify este un exemplu demn de urmat, datorită ofertei sale de Iluminat circular. Aceasta presupune oferirea iluminatului ca serviciu: organizațiile achiziționează lumina folosită, nu lămpile. În schimbul unui iluminat de calitate eficient energetic, clienții plătesc o sumă lunară mai mică decât factura curentă la electricitate. Signify suportă costurile de investiție, asigură iluminat de ultimă generație, întreținere și rămâne responsabilă pentru hardware-ul de iluminat. Atunci când contractul expiră, ne ocupăm de reciclare sau reutilizare.

    O Europă mai ecologică și mai inteligentă
    Importanța inovării pentru eforturile de redresare ale Europei nu trebuie subestimată. Sediul central al Signify și o mare parte din personalul european de proiectare și cercetare se află în Eindhoven. Orașul se află la intersecția centrului pentru inovare Brainport – un teren propice pentru companiile care dezvoltă tehnologii inovatoare și inovații practice. Companiile din acest domeniu și din alte domenii de înaltă tehnologie vor juca un loc important în dezvoltarea inovațiilor necesare pentru ca economiile să se redreseze și să transforme viitorul fără emisii de carbon în realitate.

    Atingerea neutralității emisiilor de carbon

     

    Signify a demonstrat de ani de zile că inovația și sustenabilitatea merg mână în mână. În septembrie 2020, am anunțat că am reușit atingerea obiectivului de 100 % neutralitate a emisiilor de carbon pentru operațiunile noastre de la nivel mondial, o realizare colosală pentru o companie prezentă în 74 de țări, cu o amprentă de producție și logistică cu adevărat globală.
     

    În mod firesc, suntem foarte mândri de această realizare și suntem nerăbdători să împărtășim lecțiile pe care le-am învățat pe drumul către neutralitatea emisiilor de carbon. După cum vă așteptați, am folosit propriile noastre tehnologii de iluminat pentru contribui la reducerea amprentei noastre de carbon. Și alte companii pot face același lucru. Nu trebuie să inventeze o tehnologie miraculoasă pentru a limita utilizarea energiei electrice. Tehnologia este disponibilă chiar acum, așteaptă să fie folosită.

    Trecerea la iluminatul cu LED conectat este o soluție „la mintea cocoșului” în lupta împotriva schimbărilor climatice. Estimăm că o astfel trecere la nivelul UE va aduce Europei economii de aproximativ 40 de miliarde de euro. O trecere completă la LED-uri ar însemna, de asemenea, eliminarea a aproximativ 100 de milioane de tone de emisii de CO2. Mai simplu, aceasta echivalează cu consumul de energie electrică a 60 de milioane de locuințe – sau echivalentul ecologic al cantității de carbon stocate de o pădure de dimensiunea Franței (aproximativ 53 de milioane de hectare). 

     

    Dacă vrem să stimulăm redresarea economică, trebuie să o bazăm pe tehnologii cu rezultate dovedite, care pot face diferența. Iluminatul, pe care cei mai mulți dintre noi îl subestimăm, nu trebuie trecut cu vederea. Este deja recunoscut ca o armă puternică în arsenalul pentru combaterea schimbărilor climatice. Acum este momentul să atingem potențialul său maxim, pentru redresarea ecologică a Europei.

    Despre autor:

    Thomas Leenders

    Thomas Leenders

    Manager Operațiuni Guvernamentale Signify Benelux

    Pentru mai multe informații, contactați:


    Pentru întrebări editoriale:

    Comunicări Integrate Globale Signify
    Neil Pattie
    Tel.: + 31 6 15 08 48 17
    E-mail: neil.pattie@signify.com

    Pentru întrebări comerciale:

    Programul Green Switch - o contribuție semnificativă la Green Deal European

     

    Pactul Ecologic European este cea mai complexă inițiativă de acțiune în domeniul schimbărilor climatice din lume, având obiective ambițioase: ca Europa să devină primul continent neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050 și să armonizeze modul în care consumăm resursele. Programul nostru Green Switch (Trecerea la o economie sustenabilă) vă permite să luați măsuri fără întârziere. Iluminatul cu LED conectat vă oferă o modalitate simplă de a contribui la obiectivele Green Deal de reducere a emisiilor, crearea de locuri de muncă și stimulare a inovației.

     

    Aflați mai multe despre Green Switch

    Signify își asumă un rol principal în asigurarea unor soluții de iluminat mai bune și construirea unui viitor mai sustenabil. Realizăm acest lucru prin oferirea de iluminat eficient energetic, care economisește resursele și îmbunătățește viețile tuturor. La Signify, punem în aplicare ceea ce spunem și ne luăm angajamentul de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2020. Implementăm programul zero deșeuri, încercăm să asigurăm o protecție totală împotriva accidentelor de lucru și colaborăm cu furnizorii pentru a crea un lanț de aprovizionare sustenabil.
    Signify își asumă un rol principal în asigurarea unor soluții de iluminat mai bune și construirea unui viitor mai sustenabil. Realizăm acest lucru prin oferirea de iluminat eficient energetic, care economisește resursele și îmbunătățește viețile tuturor. La Signify, punem în aplicare ceea ce spunem și ne luăm angajamentul de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2020. Implementăm programul zero deșeuri, încercăm să asigurăm o protecție totală împotriva accidentelor de lucru și colaborăm cu furnizorii pentru a crea un lanț de aprovizionare sustenabil.

    Despre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în iluminat pentru profesioniști, consumatori și Internet of Things. Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile activate de date oferă valoare pentru afaceri și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2023, am avut vânzări de 6,7 miliarde de euro, aproximativ 32.000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Deblocăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Am fost incluși în Dow Jones Sustainability World Index de la listarea noastră la bursă timp de șapte ani consecutivi și am obținut ratingul EcoVadis Platinum timp de patru ani consecutivi, plasând Signify în topul unu la sută din companiile evaluate. Noutățile de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informațiile pentru investitori sunt disponibile pe pagina de Relații cu Investitorii.

    Meydan Bridge