București, România – Signify (Euronext: LIGHT), lider mondial în domeniul iluminatului, demonstrează eficiența corpurilor de iluminat Philips cu UV-C în neutralizarea SARS-CoV-2. Concluzia reiese dintr-un studiu desfășurat în colaborare cu cercetătorii de la Innovative Bioanalysis, un laborator de referință certificat CAP, CLIA, AABB din Costa Mesa, California.
Sistemele cu raze UV-C pentru aerul din nivelul superior al spațiilor închise au distrus în proporție de 99.99% virusul SARS-CoV-2 din încăpere1, într-un interval 10 minute. După o expunere de 20 de minute, virusul a devenit indetectabil.
Sam Kabbani
Chief Scientific Officer în cadrul Innovative Bioanalysis
Harsh Chitale
Liderul Deviziei de Soluții Digitale din cadrul Signify
Demonstrează cum tehnologia UV-C poate fi o măsură preventivă de succes pentru organizațiile aflate în căutarea unor soluții prin care să asigure un mediu sigur și steril vizitatorilor, cumpărătorilor și angajaților”.
În 2020, Signify a crescut de 8 ori producția de surse de iluminat cu UV-C în sprijinul luptei împotriva COVID-19 și a achiziționat GLA pentru a-și completa portofoliul de echipamente destinate igienizării aerului din încăperi. De atunci, compania a instalat sisteme destinate dezinfectării cu UV-C în multiple locații, precum ale retailerilor EDEKA Clausen (Germania) și dm (Slovacia), dar și Clubul de Rugby Harlequins din Marea Britanie.
Datorită înălțimii la care sunt montate, echipamentele de dezinfectare permit prezența oamenilor în încăpere și nu influențează desfășurarea obișnuită a activităților. Prin ventilație mecanică sau flux natural, aerul dezinfectat este împins către partea inferioară a camerei. Mai mult, protecția și optica surselor de iluminat sunt proiectate special pentru a împiedica expunerea accidentală a oamenilor din încăpere la radiațiile UV-C.2
Pentru mai bine de 35 de ani, Signify s-a aflat în fruntea tehnologiei UV. Cu un istoric de soluții inovative și o expertiză consolidată în domeniul iluminatului cu UV-C, dispozitivele Signify sunt proiectate, instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiuni riguroase de siguranță și fabricate în urma unor procese industriale atent controlate. Sursele de lumina cu UV-C se utilizează întotdeauna de către profesioniști, conform instrucțiunilor și cerințelor de siguranță.
Marketing and Communications Manager
Angelica Stan
Telefon: +40 727 816 068
E-mail: angelica.stan@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în iluminat pentru profesioniști, consumatori și Internet of Things. Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile activate de date oferă valoare pentru afaceri și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2023, am avut vânzări de 6,7 miliarde de euro, aproximativ 32.000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Deblocăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Am fost incluși în Dow Jones Sustainability World Index de la listarea noastră la bursă timp de șapte ani consecutivi și am obținut ratingul EcoVadis Platinum timp de patru ani consecutivi, plasând Signify în topul unu la sută din companiile evaluate. Noutățile de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informațiile pentru investitori sunt disponibile pe pagina de Relații cu Investitorii.